Para distribuir en Europa, Israel, Turquía, Hong Kong, Taiwán: octubre de 2015
Número de publicación: 302PR15
La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 325F de 25 toneladas combina su diseño de radio compacto, su potente Motor Cat C4.4 ACERTTM y un mejorado sistema hidráulico para proporcionar un amplio rango de fuerzas de elevación y excavación en espacios reducidos. La cabina de tamaño completo y equipada con ROPS (Roll Over Protection System, sistema de protección antivuelco) de la 325F proporciona un confort óptimo, junto con la máxima comodidad y seguridad para el operador, así como opciones de tecnología que optimizan la productividad del operador, como el sistema Cat Grade Control y AccuGrade™. Las diferentes estructuras de servicio pesado incluyen una amplia variedad de plumas con una excelente durabilidad a largo plazo y la máxima eficiencia en producción, junto con una selección de acoplamientos rápidos y herramientas de trabajo que aumentan aún más la versatilidad de la 325F.
Motor
El Motor C4.4 ACERT con 120 kW cumple con la normativa europea fase IV sobre emisiones contaminantes y cuenta con un sistema de postratamiento que no requiere intervención por parte del operador y tampoco interrumpe los ciclos de trabajo. Un sistema de control de régimen de funcionamiento reduce automáticamente las rev/min del motor cuando la máquina no necesita una potencia óptima para la situación actual. Otras características de ahorro de combustible incluyen la parada automática del motor en vacío y tres modos de potencia (alta potencia, estándar y Eco) que permiten adaptar las prestaciones de la máquina a la tarea concreta.
El Motor C4.4 ACERT, compatible hasta con biodiésel B20, usa un ventilador variable para reducir aún más el consumo de energía. Además, un eficiente diseño del sistema de refrigeración permite a la 325F trabajar en condiciones de calor extremo, y el nuevo modelo puede usarse en altitudes de 3000 metros sin necesidad de reducir el rendimiento del motor. El sistema de combustible de alta presión cuenta con un nuevo diseño de bomba e inyectores para proporcionar una combustión óptima, mientras que el sistema de filtración de alto rendimiento protege los diferentes componentes del sistema de combustible del desgaste y los depósitos que pueden provocar excesos de repostaje.
Sistema hidráulico
El sistema hidráulico para implementos de la 325F se ha diseñado para ubicar los componentes principales cerca unos de otros de forma que se puedan usar tubos y mangueras de menor longitud, con lo que se reducen las pérdidas por fricción y las caídas de presión, garantizando una eficiencia y potencia óptimas del sistema. Para disfrutar de un funcionamiento uniforme y un control preciso, la válvula de control principal se abre lentamente cuando el rango de movimiento de la palanca tipo joystick es pequeño y se abre rápidamente cuando el movimiento es amplio, dirigiendo el volumen exacto de flujo hidráulico al punto exacto en que es necesario.
El control eléctrico en la pluma y los sistemas de regeneración de balancín reciclan el aceite de los cilindros en lugar de enviarlo al depósito, lo que reduce la carga en las bombas principales para reducir el consumo de combustible y mejorar la respuesta del sistema. Los acopladores rápidos y sistemas de control de herramientas son compatibles con diferentes circuitos hidráulicos auxiliares disponibles y permiten usar una amplia gama de implementos y cucharones Cat. Los sistemas de control de herramientas pueden almacenar los requisitos de presión y caudal de varias herramientas.
Estructuras
La pluma de alcance y el balancín de la 325F proporcionan la máxima versatilidad para aplicaciones multiuso de excavación y carga. La pluma variable ajustable (VA*) y el balancín permiten trabajar más cerca de las cadenas en zonas reducidas y proporcionan una mayor capacidad de elevación. (*Solo disponible en Europa).
Para favorecer la durabilidad a largo plazo, la 325F usa un diseño de chasis en X modificado que resiste a la perfección las fuerzas de excavación y elevación. El varillaje delantero se ha fabricado con soldadura robotizada para garantizar su resistencia y rendimiento a largo plazo. Además, el tren de rodaje de servicio pesado de la 325F cuenta con unos enormes bastidores de cadenas, rodillos de cadena de servicio pesado, rodillos portadores forjados y cadenas lubricadas con grasa, todo para mejorar significativamente la vida útil de la cadena y reducir el sonido en los desplazamientos de la máquina.
Comodidad y seguridad
La nueva cabina ROPS ofrece mucho más espacio al operador y se vale de unos soportes viscosos especiales para aislar la estructura de la vibración del chasis, así como de un tapizado, unos asientos y unas juntas especiales que reducen aún más el nivel de ruido para el operador. El sistema de climatización automático mantiene una temperatura consistente en la cabina, mientras que el asiento completamente ajustable y calefactado (opcional) se complementa con los reposabrazos ajustables y las consolas tipo joystick regulables para optimizar la productividad del operador.
El gran monitor LED resulta muy sencillo de usar y se puede programar en 42 idiomas. Para una mayor comodidad, la cabina incluye amplios compartimentos de almacenamiento, tomas de corriente auxiliares y entrada auxiliar de sonido para reproductores MP3.
Para la protección del operador, la 325F monta una estructura integrada de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) y, para mejorar el acceso y la salida de la cabina, los pasamanos se han situado estratégicamente. Además, las superficies de paso se han recubierto con placas antideslizantes con pernos abocardados. Dentro de la máquina, una pared ignífuga completa separa el motor y los compartimentos de la bomba hidráulica, mientras que un interruptor a nivel del suelo de corte de suministro de combustible permite desconectar la máquina en caso de emergencia.
La gran cantidad de vidrio en la cabina permite obtener una excelente visibilidad; además, los cuatro retrovisores y el sistema de cámara trasera de serie mejoran la seguridad para el operador.
Rendimiento
En comparación con su predecesora (321D L CR), la 325F tiene la misma productividad e incluso cuenta con una mayor capacidad de elevación (hasta un 7 % en la parte delantera y un 9 % en el lateral), junto con un 12 % de mejora en el consumo de combustible.
Facilidad de servicio
La 325F se ha diseñado pensando en la facilidad de acceso a las zonas de servicio y la mayoría de puntos de mantenimiento están disponibles a nivel del suelo. Los filtros están montados en el interior del compartimento de la bomba de combustible; además, las amplias puertas de servicio y el capó de dos piezas con cilindro de gas para su apertura proporcionan un acceso inmejorable a los principales componentes del sistema.
Entre los elementos adicionales que facilitan el mantenimiento se incluye una bomba eléctrica de cebado de combustible que agiliza los cambios de filtro, unas conexiones de comprobación de fácil acceso y unos orificios de tomas de muestras de fluidos, así como un filtro de partículas diésel libre de mantenimiento.
Tecnología
El sistema Cat Grade Control proporciona orientación de elevación bidimensional de la punta del cucharón para ayudar a los operadores a obtener planos y pendientes de la máxima precisión, eliminando una gran parte de las comprobaciones de pendientes mediante estacas que normalmente se necesitan. El sistema AccuGrade proporciona orientación 3D para realizar cortes y contornos complejos.
Para una mayor comodidad en la gestión de flotas, las tecnologías Cat Link usan los datos de las máquinas equipadas con telemetría (Product Link™) para supervisar de forma remota la información más importante, como los códigos de eventos y errores, la ubicación de la máquina, el nivel de combustible, el tiempo de inactividad, el tiempo de trabajo y otra información detallada que se transmite a la aplicación web de acceso seguro de Caterpillar, VisionLink®.
Motor | Cat C4.4 ACERT |
Potencia: ISO 14396 | 122 kW – 166 PS |
Potencia: ISO 14396 Potencia: ISO 9249 | 122 kW – 166 PS 120 kW – 163 PS |
Peso mín. de funcionamiento, kg Peso máx. de funcionamiento, kg | 25 349 25 907 |
Profundidad máx. excavación, mm Alcance máx., mm | 6 710 9 790 |
Cucharón estándar, m3 | 1.19 |
Flujo hidráulico del implemento, L/min | 429 |
Presión máx. (equipos), kPa | 35 000 |
Presión máx. (equipos en modo de elevación pesada), kPa | 38 000 |
Fuerza de tracción de la barra de tiro, kN | 203 |
Ancho de vía, mm Radio de giro de la cola, mm | 2 380 1 720 |
Velocidad de giro, rev/min | 11.2 |
Velocidad de desplazamiento, km/h | 5.6 |
Los pesos y las medidas anteriores se basan en una 325F L con una pluma de alcance de 5,7 m y un balancín R de 2,9 m |
Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.
Consultas de prensa
Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com
Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com
Solicitudes de los lectores