Las excavadoras Cat de la serie F se han diseñado para sus necesidades comerciales específicas

Para distribuir en Europa: abril de 2016
Número de publicación: 160PR16

La presentación de la 313F, 315F, 316F y 318F completa la familia de excavadoras de cadenas de 11 a 90 toneladas de Caterpillar, compatibles con la normativa sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. "Los clientes eligen las excavadoras ® porque ganan más dinero con nuestros productos," explica Brian Abbott, responsable mundial de productos de la plataforma de excavadoras pequeñas de Caterpillar. "Nos esforzamos en identificar las necesidades comerciales específicas de cada cliente, y elegimos la excavadora adecuada a esas necesidades. Estamos convencidos de que este método maximiza el valor para todos nuestros clientes."

Los objetivos del programa de la serie F de Caterpillar se centran en seis áreas clave:

  • Motor: reducción de las emisiones, junto con un rendimiento económico y fiable
  • Puesto del operador: confort y comodidad para mantener la productividad de los trabajadores
  • Sistema hidráulico: potencia para mover más tierra, rocas y residuos con velocidad y precisión
  • Estructuras & Tren de rodaje: diseñados para trabajar en entornos difíciles
  • Varillaje delantero : fabricado para soportar grandes esfuerzos y ofrecer una larga vida útil
  • Implementos: para realizar más trabajos con una sola máquina

"Nuestros modelos grandes y medianos de la serie F llevan más de un año prestando servicios en obras en todo el mundo, y los clientes nos confirman que las máquinas Cat están cumpliendo estos objetivos", comenta Abbott. "De hecho, nuestro nivel de eficiencia (o trabajo por unidad de combustible) es simplemente incomparable. Confiamos en que los modelos 313F, 315F, 316F y 318F generen el mismo tipo de experiencia positiva del cliente."

313F

La nueva Cat 313F complementa a la 313F GC presentada en 2015. Ambas se diseñaron para satisfacer las expectativas de los clientes en materia de versatilidad, fiabilidad y rendimiento. La principal diferencia entre los dos modelos radica en el nivel de eficiencia: la máquina estándar de la serie F completa más trabajo por unidad de combustible. "Cuando piensas en la 313F, piensas en fiabilidad, durabilidad, bajo coste por unidad de trabajo, y un alto nivel de eficacia demostrada", dice Abbott. "Cuando piensas en la 313F GC, piensas en estas mismas cualidades con algo menos de eficiencia, además de unos costes de adquisición menores. Conocer sus necesidades y sus requisitos nos ayuda a desarrollar productos innovadores que le permiten imponerse a la competencia."

315F

La nueva Cat 315F es una máquina de radio compacto ideal para trabajos en espacios reducidos, como los que se realizan en carriles cortados de carreteras abiertas al tráfico y en las cercanías de edificios u otras estructuras que deben respetarse a toda costa. Con un radio de giro delantero de 2,27 m (7'5 ") y un giro de la cola de 1530 mm (5'0 "), la máquina puede excavar, rotar y descargar en un espacio de trabajo de 3,8 m (12'5 "). Si se gira 90 grados y se trabaja sobre el lateral, el contrapeso apenas se extiende 135 mm (5") más allá de la anchura de la cadena, lo que permite situar dúmperes y barreras más cerca de la máquina. A diferencia de una máquina de radio estándar, la pluma de la 315F está colocada hacia el centro de la máquina. Esto no solo ayuda a reducir el radio de giro delantero, sino que también aumenta la capacidad de elevación de la parte delantera gracias a su mayor estabilidad. "Al igual que todos los modelos de la serie F, la 315F cuenta con una cabina con certificación ROPS (Roll Over Protection Structure, estructura de protección antivuelco)", continúa Abbott. "Gracias a sus bajos niveles de ruido, alta visibilidad, fácil acceso a los interruptores y controles, además de su asiento totalmente ajustable, los operadores encontrarán un entorno cómodo para trabajar todo el día."

316F

La nueva Cat 316F, al igual que el resto de modelos de la serie F, es una máquina de una versatilidad excepcional. "Es una máquina de tamaño compacto ideal para los clientes que cambian cada día entre un trabajo y otro", comenta Abbott. "Un acoplamiento permite cambiar el accesorio rápidamente. Además hay disponible una amplia gama de cucharones para excavar cualquier tipo de material, desde el estrato superior del suelo hasta materiales ásperos y abrasivos, así como para trabajos de limpieza de canales y de nivelación de precisión. Se puede añadir un accesorio multiprocesador o cizallas para los trabajos de demolición. La instalación de un elemento de retención y un rastrillo permite mover todo tipo de residuos de manera rápida y eficiente."

318F

La 318F es la competencia a los modelos de 18 toneladas de otros fabricantes. Ofrece mayor fuerza de arranque, y capacidad de elevación y producción con cucharones de mayor capacidad que una máquina de 16 toneladas, pero manteniendo el mismo nivel de consumo de combustible. "Los clientes que cambian frecuentemente de obra prefieren una 318 a una 320 porque es más fácil de transportar", explica Abbott. "No importa qué modelo elija; si tiene la marca Cat, puede confiar en una máquina de calidad respaldada por el mejor servicio al cliente del mundo."

Si desea más información sobre estos modelos Cat de la serie F y cómo pueden resolver sus necesidades comerciales específicas, visite www.cat.com y encuentre su concesionario más cercano.

Excavadora 313F

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo