Cat® GRADE con 3D aporta mayor utilidad, versatilidad y eficiencia operativa al control de nivelación automatizado para los modelos D3K2, D4K2 y D5K2

Cat® GRADE con 3D aporta mayor utilidad, versatilidad y eficiencia operativa al control de nivelación automatizado para los modelos D3K2, D4K2 y D5K2

Para su publicación en Norteamérica y Europa: diciembre de 2018
Número de publicación: 500PR18

El nuevo sistema Cat® GRADE con 3D para Tractores de Cadenas D3K2, D4K2 y D5K2 es un sistema de control de nivelación automatizado que utiliza tecnología GNSS (sistema de satélite de navegación global) para situar de forma precisa la hoja de la máquina, sin intervención del operador, desde la primera pasada sobre terreno irregular hasta la nivelación de acabado. Para mayor utilidad, Grade con 3D incorpora la opción CatAccuGrade™ Ready, que permite el uso de referencias láser y de la estación de seguimiento universal para control automatizado. El nuevo sistema ayuda a los operadores, independientemente de su experiencia, a lograr las nivelaciones especificadas con mayor rapidez y precisión en comparación con los métodos convencionales, además de reducir costes de replanteo y ahorrar gastos de rectificación, combustible y horas de máquina.

Cat GRADE con 3D es un sistema opcional, instalado en fábrica e integrado en el diseño de la máquina. Las antenas de GNSS están montadas de forma segura sobre la cabina, lo que elimina la necesidad de antenas de montaje en mástil en la hoja, así como del cableado asociado. Los receptores GNSS y una radio para datos también están perfectamente integrados en la estructura del techo. Tres unidades de medición inercial supervisan la orientación de la máquina, mientras que una serie de cilindros hidráulicos con detección de posición controlan la posición de la hoja. Gracias a la instalación integrada, no es preciso retirar los componentes al final de la jornada.

Cuando está en modo GNSS, GRADE con 3D puede proporcionar un nivel de precisión de una décima de pie empleando tecnología de posicionamiento cinemático en tiempo real, que integra múltiples señales de satélite con información de un receptor de estación base, u otro dispositivo de corrección, situado en la obra. El sistema compara la localización de la máquina y la posición del borde de corte con respecto a un plano de a bordo y, a continuación, coloca automáticamente la hoja a través de un módulo de válvula electrohidráulica integrado.

El sistema también muestra esta información al operador a través de una pantalla en la cabina. La pantalla táctil de 10 pulgadas en color está integrada en el tablero de instrumentos y ofrece varias vistas configurables que brindan al operador una visión completa del plano del terreno y de la labor en curso. Para mayor comodidad, los botones de control para la activación del sistema están integrados en las palancas tipo joystick.

Cuando se activa GRADE con 3D, controla automáticamente el movimiento de elevación e inclinación de la hoja de la máquina para ajustarse a los planos de obra digitales. El operador solo necesita intervenir para conducir la máquina, por lo que se estima que la intervención manual se reduce en un 80 % en total. El nuevo sistema también está optimizado para trabajar con otras funciones de explanación de Caterpillar, como AutoCarry™, que está diseñado para ayudar al operador a obtener cargas de hoja óptimas en distintas condiciones de suelo, al tiempo que se reduce el resbalamiento de las orugas. GRADE con 3D puede aumentar la productividad hasta en un 50 % en algunos proyectos.

Como alternativa al sistema GRADE con 3D instalado de fábrica, las máquinas pueden solicitarse solo con la opción AccuGrade Ready (que incluye el sistema Cat Slope Assist™, los sensores, el procesador y los mazos de cables). Cuando resulte conveniente, el distribuidor de Cat Sitech podrá ampliar esta tecnología instalando los componentes necesarios de GRADE con 3D, lo que incluye antenas, receptores, radio para datos, pantalla y clave de accesorio activado por software (suministrados por Sitech). Este enfoque flexible y ampliable proporciona un menor coste de adquisición a aquellos clientes que deseen tener la opción de emplear tecnología de control de nivelación en un futuro si cambian las necesidades y las prioridades presupuestarias.  

Descargar imagen de alta resolución

 

# # #

Nota para los editores : Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2018 Caterpillar. Reservados todos los derechos  

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

Noticias sobre productos y servicios

Vea los últimos anuncios de productos y motores de Caterpillar.

Consulte las últimas noticias