Pala de ruedas pequeña

Las palas de ruedas pequeñas Cat® mejoran en visibilidad del accesorio, comodidad y rendimiento

La Pala de Ruedas Cat® 930M cumple ahora con los estándares de emisiones Stage V

Para su publicación en Norteamérica, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda: octubre de 2019 
Número de publicación: 844PR19

Caterpillar lanza nuevas mejoras de diseño en su línea de palas de ruedas pequeñas (SWL) (modelos Cat® 926M, 930M y 938M) centradas en mejorar la visibilidad del accesorio, la comodidad del operador y las prestaciones de la máquina. Con la integración de características propias de las palas de ruedas grandes en los modelos Cat SWL, estas nuevas máquinas ofrecen una mejor eficiencia operativa, menos mantenimiento y mayor longevidad de la pala.

Visibilidad mejorada del accesorio

El nuevo acoplamiento rápido Fusion de la línea SWL mejora considerablemente la visibilidad del accesorio en las aplicaciones de manipulación de materiales. El acoplamiento electrohidráulico se activa cómodamente desde el interior de la cabina, mientras que el bastidor de acoplamiento fundido en una sola pieza con los cilindros de accionamiento reubicados aumenta la visibilidad del accesorio a través del acoplamiento en hasta un 85 por ciento, todo ello sin prescindir de las ventajas del sistema Fusion.

A fin de aumentar la versatilidad en los modelos SWL, ahora hay disponible un nuevo carro de acoplamiento Fusion para los accesorios de horquilla, diseñado para mejorar la visibilidad del accesorio y funcionar conjuntamente con el nuevo acoplamiento fundido Fusion de alta visibilidad. El nuevo brazo de manipulación de materiales ajustable de la línea proporciona mayor visibilidad, sencillez de ajuste y un fácil transporte con un cucharón uso general.

El nuevo diseño del tubo de torsión fundido de los nuevos modelos Cat 930M y 938M mejora significativamente la visibilidad del operador hacia el accesorio cuando está levantado. Los nuevos brazos de elevación de serie ofrecen un 100 % más de visibilidad de la punta o talón de la horquilla y un 50 % más de visibilidad del borde del cucharón para mejorar la eficiencia de operación. El tendido actualizado de las mangueras, más cerca del lado de los brazos de elevación, ayuda a mejorar la visibilidad cuando se incluye el grupo de conductos auxiliares de la 3.ª función.

Iluminación

Tanto si la jornada de trabajo comienza antes del amanecer como si continúa después de ponerse el sol, las opciones de iluminación LED disponibles ayudan a mejorar la visibilidad de la máquina. Se incluyen indicadores LED integrados, nuevas luces de carretera delanteras LED de alto rendimiento que mejoran la cobertura de la luz en las modalidades de pendiente y haz principal. El nuevo paquete de iluminación auxiliar incluye una luz dentro del compartimiento del depósito de líquido de escape para combustible diésel (DEF) para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.

Un nuevo estándar de confort en el trabajo

Los nuevos diseños de tapizado mejoran el flujo del aire en la gama de asientos de todos los modelos Cat SWL. Las opciones de asiento mantienen la comodidad del operador durante todo el turno de trabajo, lo que hace lo hace más eficiente. Todos los asientos incluyen cinturones de seguridad de color naranja de alta visibilidad que permiten a los miembros del equipo ver inmediatamente si el operador está usando el cinturón.

El asiento Premium, el más alto de la gama, cuenta con cojín y respaldo calefactados y refrigerados, tapizado de cuero/tela y suspensión neumática, y permite ajustar completamente su respaldo alto, el reposacabezas, el soporte lumbar de aire, los reposabrazos y la inclinación del cojín. El asiento Deluxe es completamente ajustable, está tapizado en tela y tiene un respaldo intermedio, reposacabezas, soporte lumbar mecánico, reposabrazos y cojín inclinable. El asiento Standard dispone de respaldo intermedio, reposacabezas y reposabrazos.

La nueva referencia de rendimiento de las palas

Además de las mejoras en el brazo de elevación y el acoplamiento rápido, la nueva Cat 930M fija una nueva referencia en cuanto a prestaciones y refinamiento de las SWL. Con su motor Cat C 7.1, la rediseñada 930M cumple los estándares de emisiones Stage 5 de la UE, Tier 4 de la EPA de EE. UU. y 2014 de Japón. La nueva 930M también ofrece un aumento del 5 % en la potencia bruta, un 5 % más de fuerza de arranque y un 5 % más de carga límite de equilibrio en comparación con la 930M anterior.

Las mejoras y optimizaciones sitúan a la nueva 930M con el paquete de manipulación de áridos en una clase de rendimiento superior. Así los clientes consiguen unos costes finales menores y reducen los costes de propiedad y operación en comparación con palas de ruedas más grandes.

Configurada para el éxito

Las nuevas palas SWL integran perfectamente distintas opciones disponibles habitualmente para las palas de ruedas Cat grandes y medianas. Los contratistas pueden optar ahora por equipar sus palas pequeñas con Cat Production Management (CPM*), lubricación automática, control de la presión de los neumáticos (TPM) y válvulas limitadoras de carga hidráulicas.

El CPM confirma que haya suficiente peso en el cucharón antes de que el operador abandone el montón de material, lo que garantiza que se carga la cantidad correcta, reduce el número de ciclos y maximiza el potencial de ganancia. La lubricación automática Cat se integra completamente en la estructura de la pala y en la pantalla de la cabina para asegurar un buen engrasado de las articulaciones con la cantidad de lubricante correcta, evitando excesos y reduciendo significativamente las labores de mantenimiento diarias. Con solo mirar la pantalla secundaria de la cabina, el operador ve fácilmente las presiones actuales de los neumáticos en las palas equipadas con TPM. Además, el sistema muestra alertas si la presión de los neumáticos baja o sube demasiado, algo que podría afectar a la estabilidad, aumentar el desgaste de los neumáticos y consumir combustible en exceso si no se detecta y corrige adecuadamente.

Encontrará más información sobre las mejoras de la línea Cat SWL en su distribuidor Cat local o en www.cat.com.

*Sin valor legal

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

Novedades sobre productos y servicios

Conozca los últimos anuncios sobre productos y motores de Caterpillar.

Descubra las últimas novedades