El acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat® garantiza la fijación positiva del implemento y aumenta la versatilidad de las excavadoras hidráulicas

Para distribuir en Europa, África, Oriente Medio, CEI: marzo de 2015
Número de publicación: 68PR15

El nuevo acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat® para excavadoras hidráulicas se ha diseñado para mejorar la seguridad y el rendimiento. Dispone de un potente sistema de bloqueo de dos etapas que garantiza un acoplamiento positivo del implemento y proporciona al operador confirmación sonora y visual del acoplamiento. Además, el nuevo mecanismo interno se combina también con la fuerza hidráulica continua de la máquina y la fuerza real de excavación para mantener la seguridad del implemento. El eficiente diseño del acoplamiento no solo reduce el peso (lo que permite cargar el cucharón con mayores cargas útiles sin afectar a la potencia o durabilidad) sino que también mantiene una fuerza de arranque y una potencia de excavación óptimas. El nuevo acoplamiento cumple las normativas internacionales de seguridad vigentes y está disponible en una configuración estrecha que mantiene la anchura de los cucharones para excavación de zanjas y reduce el relleno.

El nuevo acoplamiento está disponible para los modelos de excavadora 311 a 349 (series D, E y F) y es compatible con los implementos Cat y con la mayoría de cucharones de otras marcas. Además, la mayoría de modelos de la serie F cuenta con sistemas hidráulicos auxiliares instalados de fábrica preparados para accionar el acoplamiento.

Con el uso de la gama de cucharones e implementos especializados Cat, los propietarios de equipos de Caterpillar no solo pueden aumentar la versatilidad de la máquina, sino que también se benefician de la ventaja de usar una máquina, un acoplamiento y un implemento diseñados por el mismo fabricante, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas y un sistema de alta productividad. Esta solución integral saca el máximo partido a la amplia experiencia de Caterpillar en metalurgia, conocimientos de la aplicación, experiencia de producción y equilibrio de la máquina, lo que se traduce en una única fuente de asistencia; el distribuidor Cat local.

Detalles de diseño

El nuevo acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat cuenta con un sistema de cuña como retención principal y un bloqueo positivo secundario. El sistema mantiene una presión hidráulica constante en la cuña, y es el bastidor del acoplamiento (y no el cilindro de activación) el elemento que absorbe la mayor parte de las fuerzas, lo que garantiza una mayor durabilidad a largo plazo. Para cumplir las nuevas normativas de seguridad, el acoplamiento mantiene la posición de la herramienta en caso de pérdida de presión hidráulica.

Diseñado para proporcionar una relación óptima de peso y potencia, el nuevo acoplamiento asegura un rendimiento duradero en las aplicaciones más extremas. La reducción del peso, que en algunos modelos llega al 10 por ciento en comparación con los acoplamientos convencionales, es una característica de diseño destacada que permite optimizar el rendimiento de la máquina. Además, el acoplamiento incorpora una configuración de perfil corto que reduce el radio de punta (distancia desde el bulón de montaje de la pluma hasta la cuchilla del cucharón) que incrementa la fuerza de excavación, aumenta la relación de llenado y reduce el consumo de combustible, a la vez que mejora la estabilidad de la máquina.

En cualquier aplicación, el funcionamiento del acoplamiento puede verse afectado por la acumulación de tierra, roca y escombros alrededor del propio acoplamiento. Para reducir este riesgo sustancialmente, el nuevo acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat incorpora un protector de escombros que cubre completamente la parte superior del acoplamiento, lo que ayuda a garantizar un funcionamiento correcto y a reducir el mantenimiento al evitar que el operador tenga que detener la máquina periódicamente y retirar el material acumulado.

Una argolla de elevación centrada en la parte posterior del acoplamiento (adaptada a la línea central del balancín) ayuda a los operadores a mantener las cargas alineadas y lograr un control más preciso en las operaciones de colocación de objetos, como sistemas de entibación de zanjas. Además, la forma de la argolla, que presenta un diseño y tamaño similar al de la empleada en los cucharones, acepta grilletes más grandes y aumenta su estabilidad.

El mantenimiento rutinario del nuevo acoplamiento se ha simplificado con un bloque de engrase centralizado en la parte posterior de la unidad, que permite la lubricación de todos los puntos de engrase excepto dos. Esta función permite ahorrar tiempo y fomenta un correcto mantenimiento.

 

Medios impresos

###

Nota para los editores:  Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.


Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo