Caterpillar incorpora el sistema de vibración oscilatoria al nuevo Compactador de Aglomerado Asfáltico CB10

Para distribuir en Norteamérica y Europa: noviembre de 2016
Número de publicación: 525PR16

Caterpillar Inc. anuncia la adición de vibración oscilatoria a su creciente gama de compactadores de aglomerado asfáltico. El nuevo CB10 es un compactador de aglomerado asfáltico de 10 toneladas métricas que se puede equipar con una combinación de tambores oscilatorios y vibratorios. El CB10 con tecnología de oscilación sigue la tradición de durabilidad y rendimiento probados de los compactadores de aglomerado asfáltico Cat®, y proporciona a los contratistas las soluciones que necesitan para aumentar su versatilidad, productividad y rentabilidad.

Diseño de oscilación Caterpillar

El diseño combina la vibración vertical de alto rendimiento de Caterpillar en el tambor delantero con una nueva tecnología de vibración en el tambor posterior. El tambor delantero con vibración vertical está disponible en sistemas de amplitud doble, quíntuple o Versa-Vibe™, que proporciona una compactación inicial, mientras que el tambor posterior oscilatorio continúa la labor con un excelente rendimiento para una suavidad y densidad óptimas.

El sistema oscilatorio utiliza la tecnología de contrapeso excéntrico encapsulado desarrollada por Caterpillar, y cuenta con un intervalo de mantenimiento de 2 años/2000 horas, que ayuda a los contratistas a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes de mantenimiento rutinario. El sistema incorpora una transmisión con un exclusivo mecanismo accionado por correa que proporciona el doble de capacidad de carga que los sistemas de correa de sincronización, para un funcionamiento más fiable. Además, el revestimiento endurecido del tambor ofrece una resistencia excepcional a largo plazo en combinaciones de diseño muy diversas, y proporciona una textura, densidad y suavidad de compactado extraordinarias.

Aplicación

La versatilidad es un factor esencial para que los contratistas puedan rentabilizar al máximo su equipo. El Cat CB10 con vibración y oscilación ofrece una amplia variedad de aplicaciones, desde grandes proyectos viarios hasta obras urbanas más pequeñas, pero de importancia clave. El tambor delantero incorpora vibración en vertical que proporciona las opciones de amplitud y frecuencia para capas gruesas y mezclas difíciles de compactar, mientras que el sistema oscilante del tambor posterior tiene un rendimiento eficaz en capas delgadas y cerca de estructuras delicadas como edificios y cubiertas de puentes, así como sobre infraestructuras subterráneas como fibra óptica, tendido eléctrico y conducciones de agua y gas.

Características del CB10

El CB10 amplía las excelentes características de su predecesor, el CB54B. La visibilidad y el control siguen siendo excepcionales, así como el tren de potencia de funcionamiento uniforme, mientras que las mejoras en el sistema de rociado de agua, el acceso a los servicios y el paquete de iluminación amplían las posibilidades para los operadores y personal de servicio. Además, los sensores infrarrojos de temperatura de compactado se han integrado en los paragolpes delantero y trasero para mejorar la protección y el rendimiento.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Yellow” y la imagen comercial de “Power Edge”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores www.cat.com/requestCatinfo