Tecnología de control de nivelación Cat® ahora de serie con las Excavadoras Hidráulicas 323E L (N) con balancín de 2,9 m

Para distribuir en Europa: octubre de 2014
Número de publicación: 495PR14 

El sistema de profundidad e inclinación del control de nivelación Cat®, una tecnología Grade de Cat Connect, se incluye ahora de serie en la Excavadora Hidráulica Cat 323E L (N) en venta en Europa con el balancín de 2,9 metros y una pluma de alcance estándar. Este sistema 2D se integra en el monitor estándar de la máquina y muestra información de posicionamiento y de corte y llenado en tiempo real para ayudar a los operadores a obtener valores de profundidad y pendiente uniformes de manera eficiente y precisa sin depender de suposiciones. De esta forma se reduce el tiempo necesario para completar el trabajo en menos pasadas, el consumo de combustible y el gasto en estacas y miras de nivel. Se ha documentado un aumento significativo de productividad de hasta un 35 % y un ahorro de combustible de hasta el 6 % con el sistema.

El control de nivelación Cat se integra en la máquina de fábrica. Los sensores y componentes están integrados, lo que reduce el riesgo de robo o daños durante el trabajo, protege la inversión del cliente y aumenta el valor de reventa de la máquina. Y como la tecnología de Caterpillar que incluyen las máquinas Cat está optimizada para funcionar como un sistema, ofrece un rendimiento fiable para que los usuarios trabajen con total confianza.

Los botones de palanca tipo joystick integrados permiten a los operadores configurar los ajustes de rasante sin necesidad de retirar las manos de los controles, mientras que la pantalla ofrece un entorno simple al operador para interactuar con el sistema. Es posible activar advertencias sonoras para alertar al operador si la cuchilla o la punta del cucharón están por encima, a nivel o por debajo de la nivelación.

Además, es posible configurar alertas de límite de altura y profundidad para avisar al operador cuando el varillaje o cucharón se aproxime a un valor predefinido de elevación o profundidad, por ejemplo, al realizar trabajos de excavación cerca de tuberías de agua o en zonas con tejados bajos. 

El control de nivelación Cat es fácil de usar y solo requiere que el operador defina un punto inicial vertical como referencia para el sistema, ya sea haciendo contacto con un punto conocido, como una estaca o marca de nivelación, o mediante un rayo láser de un transmisor ubicado en el lugar de trabajo. El operador solo tiene que introducir los valores de profundidad y pendiente deseados en la pantalla y ya podrá comenzar con las tareas de excavación. 

Las barras de luz de la pantalla proporcionan información gráfica junto con las alertas sonoras. Si se reposiciona la máquina, el operador solo tiene que pasar el receptor láser integrado en la pluma por el rayo láser y cuando el sistema detecta la señal láser, los datos de pendiente y los indicadores de orientación se actualizan en tiempo real. No es necesario reconfigurar el sistema cada vez. Los sensores miden los movimientos de la pluma, del balancín y del cucharón, mientras que la pantalla de indicación de pendiente muestra cuánto se debe subir o bajar el cucharón para lograr el valor de pendiente definido.

Si se requieren funciones avanzadas, los clientes pueden actualizar el sistema a Cat AccuGrade™ que proporciona control de pendientes 3D para lograr resultados precisos en trabajos más complejos. La máquina incluye todo el sistema de cableado de fábrica y soportes en el mástil trasero para una fácil actualización.

 

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo