Las tecnologías integradas de las motoniveladoras Cat® de la serie M aumentan la productividad, reducen los costes de operación y mejoran la seguridad.

Para distribuir en Norteamérica y Europa: noviembre de 2015
Número de publicación: 344PR15

Caterpillar presenta una gama de tecnologías integradas para las motoniveladoras de la serie M, serie M 2 y serie M 3: Cat® GRADE con palancas tipo joystick de Pendiente transversal, Nivelación estable, Articulación automática y Control avanzado. Las cuatro tecnologías mejoran el rendimiento y la productividad del operador al tiempo que reducen los costes de operación.  

Cat GRADE con Pendiente transversal: pendientes rápidas y precisas

Cat GRADE con Pendiente transversal es un sistema opcional instalado de fábrica que no requiere infraestructura, estación base, archivos de diseño ni radios para datos. Sencillo y económico, este sistema 2D ajusta automáticamente la pendiente de la hoja basándose en los datos introducidos por el operador, produciendo de forma instantánea un cambio de elevación uniforme a lo largo de toda la cuchilla. Como resultado, los operadores pueden crear de manera rápida y precisa pendientes con menos combustible, materiales y esfuerzo. Cuando se requiera control 3D, el sistema se puede actualizar fácilmente a AccuGrade.

Pendiente estable: menos rebotes y más precisión

Pendiente estable es una tecnología opcional patentada que detecta y reduce los botes de la máquina para mejorar la precisión de la pendiente. El sistema reduce automáticamente el régimen del motor en intervalos del 15 % cuando detecta que la máquina está botando. Conforme la niveladora se estabiliza, las revoluciones del motor aumentan sistemáticamente hasta el nivel prestablecido. Los valores se pueden ajustar para acomodarse a las condiciones del lugar o a las preferencias del operador.

Articulación automática:   maniobrabilidad y productividad mejoradas

Articulación automática, otra tecnología patentada, permite al operador de la motoniveladora articular el vehículo de forma automática mientras gira la dirección, lo que ayuda a reducir enormemente la fatiga. El resultado es una mejor productividad y maniobrabilidad, especialmente cuando se trabaja en espacios reducidos y con curvas, obstáculos y poco espacio para dar la vuelta. Todas las motoniveladoras de la serie M y serie M 3 vienen de fábrica con el hardware de Articulación automática instalado y con un versión de prueba del software de 500 horas.

Palancas tipo joystick de control avanzado:   Control seguro y eficiente

Las Palancas tipo joystick de control avanzado permiten al operador girar, cambiar, articular, ajustar la hoja, usar Cat GRADE con Pendiente transversal, manejar una pala quitanieves y controlar el sistema hidráulico auxiliar sin quitar las manos de las palancas. Estos controles opcionales, sencillos de aprender y manejar, mejoran la seguridad, reducen la fatiga y aumentan la productividad del operador.  

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2015 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo