Las nuevas palas de ruedas Cat® de la serie M proporcionan una gran eficiencia de producción e integran la tecnología Cat Production Measurement para obtener cargas precisas de manera consistente

Para distribuir en Europa y Japón: enero de 2015
Número de publicación: 53PR15

Las palas de ruedas medianas Cat ® de la serie M son más eficientes gracias al sistema Cat Production Measurement, una tecnología Payload de Cat Connect que mejora la productividad de las tareas de carga y transporte en aplicaciones en las que se requieren cargas precisas. Este sistema de precisión en movimiento pesa la carga a medida que el cucharón se va llenando, lo que evita interrumpir el ciclo de carga. Las avanzadas funciones de pesaje permiten que el operador realice ajustes rápidos en la carga en la propia pila de material. Los datos de la carga se pueden visualizar inmediatamente, lo que ayuda a los operadores a realizar cargas rápidas, eficientes y precisas, y ayudan a gestionar el equipo sin depender de suposiciones para evitar cargas imprecisas. Además, los datos de carga se almacenan para ayudar a los encargados a controlar la producción, evaluar la eficiencia operativa y gestionar la actividad. Con Cat Production Measurement, los clientes se benefician de tiempos de ciclo reducidos, mayor productividad y menores costes de operación y combustible.

Diseño integrado

Cat Production Measurement se ha optimizado especialmente para las palas Cat de la serie M y se integra totalmente de fábrica en la máquina y en los sistemas. Esta perfecta integración permite al sistema utilizar los componentes y sensores existentes en la máquina para optimizar el rendimiento y la fiabilidad a un precio asequible. El sistema utiliza los datos de los sensores del cilindro de elevación para medir la posición del cucharón, y la presión hidráulica para calcular el peso de la carga con una precisión de +/-1 %.

La información es fácilmente accesible desde la pantalla táctil multifuncional integrada de serie en la pala. Su diseño simple permite un uso y navegación sencillos para ajustar configuraciones de material y dúmperes, objetivos de carga, además de almacenar los datos de carga. La cámara de visión trasera de la máquina se muestra en la misma pantalla cuando se acopla la marcha atrás y proporciona valiosos datos de la carga, lo que mejora la productividad y los niveles de precaución en el lugar de trabajo.

Modos y funciones

Los modos de pesaje avanzados ayudan a obtener cargas precisas y agilizan el ciclo de carga.

  • Peso en transporte: permite visualizar el peso del material junto con la carga total del dúmper al pesar el cucharón, lo que permite a los operadores descargar parte del material en caso de haber excedido el límite de peso.
  • Peso inmediato: proporciona una estimación del peso del material cuando se realiza la carga sin utilizar la capacidad total de carga del cucharón. Esta función permite agilizar las tareas de carga cuando no es necesario disponer de los valores exactos, como en aplicaciones de carga de tolvas.
  • Ajustes: permite al operador ajustar la carga en una pasada final en la propia pila del material, dúmper o tolva y ver los propios ajustes realizados en tiempo real.

Para mayor comodidad para el operador, Cat Production Measurement funciona con las funciones de carga automática de la máquina y de excavación automática de áridos, lo que reduce la intervención del operador y mejora la productividad durante las tareas de carga repetitivas en aplicaciones de pilas de áridos.

Control de la productividad

Los operadores pueden controlar la productividad de la pala de cadenas desde la cabina accediendo a los datos de carga diaria, recuentos de carga y ciclos y marcadores totales. En combinación con las tecnologías LINK, los encargados pueden acceder a los datos de carga, y de producción y eficiencia del combustible de manera unificada mediante el sistema VisionLink® de monitorización de proyectos en 3D. Estos completos informes ayudan a los encargados a gestionar los datos de movimiento de materiales, evaluar el rendimiento de flotas y operadores y a tomar decisiones oportunas para cumplir objetivos de producción y mejorar la eficacia en el lugar de trabajo. VIMS permite acceder a más datos.

Si desea más información acerca de las tecnologías Payload de Cat Connect, visite cat.com.

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. 

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2015 Caterpillar Reservados todos los derechos :


Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo