Nuevas extendedoras y compactadores Cat® en bauma

Para su distribución en todo el mundo: enero de 2013
Número de publicación: 1PR13

Caterpillar Paving Products presentará tres nuevos productos en bauma en Múnich, Alemania: la Extendedora AP300D y dos líneas de productos de compactadores compactos, el CB24B y el CB34B. Todos ellos se exhibirán en el pabellón B6 en el área adyacente exterior.

La AP300D es una máquina versátil y de gran maniobrabilidad. Entre sus características destacan:

  • Un sistema de propulsión hidrostático que garantiza un control suave.
  • Anchuras de pavimentación fácilmente ajustables con anchuras extensibles hidráulicas de serie de 1,7 m a 3,2 m (5'7"a 10'6"). Anchura máxima con extensiones atornilladas de 4 m (13'1"). Un accesorio de reducción permite estrechar la anchura de pavimentación a 650 mm (26").
  • Un radio de giro estrecho de 1,65 m (5'5") y una alta velocidad de desplazamiento de 16 km/h (10 mph) para ofrecer una mayor maniobrabilidad y productividad.

Las dos líneas de productos de Compactadores CB24B y CB34B proporcionan mayor potencia del motor y cumplen las exigentes normativas sobre emisiones Stage IV de la Unión Europea (UE) y Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. Los Motores C1.5 y C2.2 también estarán disponibles en mercados con una normativa menos exigente en materia de emisiones y cumplen las normativas sobre emisiones Stage IIIA de la UE y Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.

Los Compactadores CB24B y CB34B incluyen:

  • Modo Eco para proporcionar la potencia cuando sea necesario, lo que minimiza el consumo de combustible.
  • Un sistema de propulsión para maximizar el rendimiento en pendientes.
  • Mejor visibilidad y confort para el operador, con menores niveles de ruido.
  • Excelentes resultados de compactación gracias a sus amplitudes uniformes.

Se exhibirán las máquinas con la tecnología más avanzada.

  • La Extendedora AP255E, una máquina compacta y versátil, con un único control del operador disponible en todas las extendedoras y funciones de reglón.
  • La Extendedora AP555E con Reglón AS4252C incluye el sistema de nivel y pendiente Cat, el tren de rodaje Mobil-Trac™ y el sistema de gestión de humos.
  • El Reglón AS4252C contiene una barra de apisonado de alta densidad y doble extensión con una anchura de pavimentación de 2,55 m a 8 m (8'4"a 26'4"). Está equipado con un módulo de control electrónico compatible con Cat Electronic Technician que simplifica las tareas de mantenimiento y diagnóstico.
  • Los Compactadores Vibratorios en Tándem CD44B/CD54B presentan una innovadora tecnología de dirección manual; Cat Compaction Control mantiene a los operadores informados sobre las temperaturas óptimas de la superficie asfaltada, cobertura de superficie y cálculo de pasadas. El modo Eco reduce el consumo de combustible y los niveles de ruido.
  • El Compactador Compacto CB14B presenta un tren de potencia eficiente y suave y un sistema vibratorio optimizado.
  • El Compactador de Neumáticos CW34 ofrece un excelente rendimiento de compactación con ocho neumáticos, lastres modulares y función Air-on-the-Run opcional.
  • Los Compactadores de Suelos CS66B, CS78B y CP68B se pueden equipar con importantes avances en tecnología de medición, en concreto la tracción mecánica de la máquina (MDP) opcional, una innovadora tecnología de medición de compactación disponible de forma exclusiva para Caterpillar.
  • La Perfiladora de Pavimentos en Frío PM200 y el sistema de nivel y pendiente Cat opcional ofrecen un control preciso del rotor a una profundidad de corte y pendiente transversal preseleccionadas.

Imagen 1

Imagen 2

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio:
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo