La nueva Excavadora Cat® 314E L CR: compacta, productiva y de bajo consumo

Para distribuir en Europa: octubre de 2013
Número de publicación: 482PR13

La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 314E L CR está diseñada para los clientes que necesitan una máquina de 14,5 a 17,1 toneladas métricas que sea potente, versátil y de bajo consumo, y que tenga unas dimensiones compactas para trabajar de manera productiva en lugares con espacio restringido. El nuevo modelo cumple con las normativas sobre emisiones Stage IIIB de la Unión Europea y presenta un motor de consumo flexible, un sistema hidráulico eficiente, una amplia gama de plumas y balancines, un entorno del operador mejorado y un mantenimiento sencillo.

El diseño de radio compacto de la nueva 314E L CR también mantiene la estructura superior dentro la superficie de la máquina, lo que constituye un diseño que, combinado con su extensión lateral limitada, reduce de manera significativa el riesgo de daños en la máquina o en los obstáculos cuando la máquina gira. De esta manera, los operadores trabajan con más confianza y mayor productividad.

El Motor Cat C4.4 ACERT™ de la 314E L CR desarrolla una potencia neta de 91 hp (67 kW) y puede funcionar tanto con combustible diésel de contenido de azufre muy bajo (ULSD) como con biodiésel mezclado con ULSD y hasta un 20 por ciento de biodiésel (B20), en conformidad con la normativa EN14214. Este motor cuenta con dos modos de potencia: modo de alta potencia y modo económico. Estos diferentes modos permiten adaptarse mejor a las circunstancias de funcionamiento y hacer un uso eficiente del combustible. Un motor que funcione según la demanda mantiene un régimen bajo durante trabajos ligeros o cuando funciona en vacío para ahorrar combustible, y sube automáticamente el régimen cuando aumenta la carga.

El sistema hidráulico de la 314E L CR combina potencia y eficiencia para proporcionar un alto rendimiento con un importante ahorro de combustible. Para mayor eficiencia, el motor acciona directamente las bombas principales, instaladas juntas, mientras que la válvula de regeneración controlada eléctricamente en el circuito de descenso de la pluma ahorra combustible y reduce el calor al reutilizar el aceite entre los extremos de la pluma y el cilindro, lo que elimina la necesidad de bombear el aceite necesario. La válvula de control principal está diseñada para funcionar con cualquier implemento (acoplamientos rápidos, cucharones, pinzas, compactadores de placa, cizallas o martillos hidráulicos, por ejemplo) para ampliar en gran medida la versatilidad de la 314E L CR. La productividad se puede mejorar con un acoplamiento rápido opcional.

Las bases de este nuevo modelo están compuestas por resistentes bastidores y un largo y equilibrado tren de rodaje con sólidos rodillos de cadena de tipo bulón doble, dispuestos en enormes bastidores de cadenas. Las dos opciones de contrapeso disponibles de 3,06 y 3,56 toneladas métricas se ajustan de manera óptima a la máquina para las tareas de excavación y elevación. Hay tres tipos de pluma disponibles: una pluma de alcance para versatilidad general, una pluma de dos piezas ajustable para mayor flexibilidad y versatilidad en el límite de excavación y una pluma descentrada para aumentar la producción en espacios reducidos. Según el tipo de pluma hay diferentes balancines disponibles para adaptarse mejor a las típicas situaciones que se pueden presentar.

El entorno mejorado del operador ofrece opciones de asiento con suspensión neumática y mecánica con calefacción y refrigeración disponibles para aumentar la comodidad del conductor en cualquier época del año. La 314E L CR proporciona un sistema automático de climatización, mientras que el monitor de alta resolución también sirve como pantalla para la cámara de visión trasera. Las grandes áreas de cristal, incluida una extensa claraboya y la cámara de visión trasera, proporcionan una extraordinaria visibilidad que contribuye a un manejo seguro. Los controles intuitivos, por otra parte, facilitan su funcionamiento.

La eficiencia general de la máquina se ha visto mejorada gracias al control de nivelación Cat para profundidad e inclinación, que permite a los operarios cortar y rellenar más rápido conforme a las especificaciones. Además, el sistema opcional Product Link™ puede enviar informes de códigos de diagnóstico, horas, consumo de combustible, ubicación y otra información relevante a una aplicación segura basada en web (VisionLink®). El acceso a nivel del suelo de los puntos de servicio y el montaje del radiador junto al radiador de aceite, con el refrigerador de aire de sobrealimentación y el condensador de aire acondicionado situados en la parte frontal, favorecen un mantenimiento eficiente.

Especificaciones de la máquina

Peso de funcionamiento 14 500 kg mín. / 17 100 kg máx. Less
Potencia neta: ISO9249 91 hp (67 kW) Less
Profundidad máxima de excavación 5950 mm Less
Caudal hidráulico 254 L/min Less
Presión hidráulica 30 500 kPa Less

Imagen 1

Imagen 2

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo