5 Consejos Para la Eficiencia del Combustible Saque el Máximo Provecho de su Miniexcavadora

5 Consejos Para la Eficiencia del Combustible Saque el Máximo Provecho de su Miniexcavadora

1. Filtro de aire
Este es el cambio más sencillo y más efectivo en costo que se puede hacer y que tenga el mayor impacto en la eficiencia del combustible. Cuando el filtro de aire atrapa tierra, el flujo de aire se restringe. Y si el motor no puede obtener el aire que necesita, no puede rendir según las especificaciones. Es por eso que cambiar/ limpiar su filtro de aire regularmente puede mejorar significativamente el ahorro de combustible.

Algunas excavadoras vienen en estándar con un indicador de restricción de flujo de aire que advierte al operador cuando ya es hora de cambiar los filtros. Sin embargo, si esperamos hasta que aparezca esta advertencia, quiere decir que ya hemos llegado al punto en que estamos probablemente desperdiciando combustible.

Se debe hacer una inspección visual cada 50 horas para asegurar un rendimiento máximo de operación. La mayoría de las máquinas permiten un rápido y fácil acceso al filtro que puede ser fácilmente inspeccionado a diario antes de iniciar el trabajo.

2. Conexiones de engrase
Si mantenemos adecuadamente lubricado el lado de la excavadora que hace el trabajo, podemos ayudar a mejorar la eficiencia del combustible pues se requerirá menos potencia para realizar las funciones de excavación. La mayoría de las conexiones de engrase del lado de la excavadora que hace el trabajo deben engrasarse diariamente, o semanalmente como máximo.

3. Aceite hidráulico
Si cambiamos el aceite hidráulico de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, podemos ayudar a mejorar la eficiencia del sistema hidráulico que a su vez ayudará a mejorar la eficiencia del combustible. Las excavadoras son básicamente una unidad de energía hidráulica. Por ello, cuanto más eficiente sea el sistema hidráulico, menor potencia requerirá para realizar sus tareas.

4. Aceite de motor
Si cambiamos el aceite de motor de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, garantizamos una adecuada lubricación, lo que se traduce en menor fricción durante la operación. Cuando las partes giran con mayor facilidad, más eficiente será el motor.

5. Menor RPM del motor
Si el trabajo que está realizando no requiere de potencia total, puede reducir ligeramente los RPMs del motor, lo cual tendrá un impacto significativo en su ahorro de combustible.  La mayoría de excavadoras compactas cuentan con sistemas hidráulicos muy efectivos que funcionan con energía y control, incluso a una menor potencia de motor.

“La mayoría de miniexcavadoras no realizan excavaciones de producción todos los días, así que trabajar a menor potencia suele ser una buena opción” dice el analista de Caterpillar Darren Wilson. La combinación perfecta de motor y sistema hidráulico ayuda a mejorar el rendimiento.

Si comparamos dos excavadoras del mismo tamaño, aunque una de ellas podría tener 25% más potencia bruta del motor, ambas podrían estar a la par en potencia hidráulica”, explica Wilson.  “Si bien la potencia bruta es una consideración importante, la potencia hidráulica es en realidad lo que importa porque mide la salida de la bomba.  Lo que uno busca es un motor y un sistema hidráulico que operen a su máxima eficiencia”.