¿QUIERE RECORTAR COSTOS? ASEGÚRESE DE QUE SUS OPERADORES LO SEPAN

Cutting Costs

¿QUIERE RECORTAR COSTOS? ASEGÚRESE DE QUE SUS OPERADORES LO SEPAN

Cuando se trata de aumentar la producción, usted sabe lo importante que son los operadores. Son personas de calidad las que realizan trabajos de calidad, pero los buenos operadores también afectan los costos de la ecuación. Aquí le ofrecemos algunas formas en que los operadores calificados pueden ahorrarle dinero. 

Conservar combustible

Un operador calificado puede consumir de 10 a 12% menos combustible al realizar el mismo trabajo que un operador no calificado. Es por ello que la capacitación es crucial. Asegúrese de enseñarle a su equipo a manejar las máquinas adecuadamente, limite el tiempo de inactividad y utilice las funciones de ahorro de combustible como, por ejemplo, el modo económico. Para ahorrar más combustible, invierta en tecnologías que automaticen las funciones de las cuchillas o los cucharones, las cuales son comúnmente realizadas por los operadores. Sistemas como nivelación con ayuda de Cat® (Cat® Grade with Assist) y nivelación con control 2D o 3D de Cat  (Cat Grade with 2D or 3D control) ayudan a los operadores de todos los niveles de destreza a utilizar menos combustible.

Concluir los trabajos más rápidamente con menos retoques

Muchos factores afectan su capacidad para cumplir los plazos y evitar errores. La mayoría va más allá del control de un solo operador. El equipo habilitado para la tecnología, sin embargo, puede hacer la diferencia. Cuando los operadores tienen acceso a los productos de control de nivelación internos, a las herramientas de gestión de balanza o a las tecnologías de compactación, están mejor preparados para trabajar de manera rápida, segura y económica. 

Reducir el desgaste del equipo

La tecnología y la capacitación pueden también evitar un mal uso del equipo de parte de los operadores, así como costos operativos más elevados. La práctica de sobrecarga, por ejemplo, tensa las estructuras de la máquina, acelera el desgaste del motor y de la transmisión y acorta la vida de los neumáticos.  Al enseñar a los operadores a evitar la sobrecarga y ofrecerles tecnología como la balanza de Cat, que da seguimiento al peso de la carga en tiempo real, la eficiencia de la carga puede optimizarse y los costos operativos, contenerse. 

Encontrar los problemas antes de la falla

Los operadores pueden ser de gran ayuda cuando se trata de identificar problemas de manera oportuna. Ya sea que un problema surja durante una inspección diaria o cuando la máquina está en funcionamiento, muchas veces, es el operador el que primero se da cuenta del problema. Recomiende a los operadores estar alertas a ruidos inusuales, vibraciones o cambios en el rendimiento de la máquina. Tome en serio sus preocupaciones. Dé seguimiento a sus observaciones haciendo uso de los datos telemáticos para confirmar y resolver los problemas de manera costo efectiva. 

Evitar accidentes y lesiones costosos

Los fabricantes de los equipos entienden que cuando los operadores se lesionan, los costos se incrementan: multas, gastos médicos, productividad perdida, litigio, reputación y más. Para reducir el riesgo de accidentes y lesiones, los fabricantes de los equipos invierten más recursos y experiencia en el diseño del producto, mejoran la visibilidad e incrementan la comodidad, a la vez que reducen el sonido y los niveles de vibración. Añadimos asientos ergonómicos, controles más fáciles de manejar y monitores visibles al alcance de la mano. Además, se incluyen superficies antideslizantes, pasamanos convenientemente ubicados y puntos de verificación de mantenimiento a ras del suelo para evitar caídas. Todo esto es parte de nuestro compromiso de ayudar a proteger a las personas y sus ganancias. 

Comprometer a sus operadores

Mientras usted se bate frente al incremento de los costos, asegúrese de que su línea de combate esté comprometida. Contar con operadores bien capacitados que manejen equipos de calidad en un entorno laboral positivo puede ayudarle a superar sus desafíos de costos de manera segura, eficiente y rentable. 

Para mayor información, contacte a su distribuidor Cat®

 

warning

Puede que los usuarios de Internet Explorer tengan problemas con ciertas características de nuestro sitio.
Pruebe otro navegador (por ejemplo, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) para disfrutar la experiencia completa de Cat.com.