DISTÍNGASE CON TECNOLOGÍA DE NIVELACIÓN

TECNOLOGÍA DE NIVELACIÓN

Tome el liderazgo con la Tecnologia de Nivelación

 

En general, las tecnologías de nivelación automatizan o controlan diversas funciones de las máquinas, simplificando y mejorando las operaciones en una amplia variedad de máquinas de construcción, que incluyen tractores, motoniveladoras y excavadoras hidráulicas.

¿Qué hacen estos sistemas?

La tecnología Cat® Grade realiza estas funciones clave:

  • GUÍAN a los operadores en el proceso de nivelación a través de representaciones visuales dentro de la cabina, que muestran dónde cortar y rellenar, proporcionando actualización del trabajo en tiempo real.
  • CONTROLAN la hoja y el cucharón de forma automática, reduciendo considerablemente o eliminando el esfuerzo manual.
  • Algunas tecnologías hacen ambas cosas.

Algunas tecnologías son ahora funciones estándar integradas en los equipos.

¿Cuáles son los mayores beneficios?

Incluso con el tipo de tecnología de nivelación más simple, los contratistas descubren que:

  • Logran nivelar en menos pasadas, lo que resulta en hasta un 45% de mejora en la eficacia de la nivelación.
  • Mejoran la eficacia del uso del material.
  • Mueven el material de forma correcta la primera vez, minimizando los costos que implican corregir el trabajo.
  • Mejoran la nivelación y la precisión en la compactación.
  • Reducen los costos de trabajo, las necesidades de agrimensura y el consumo de combustible.
  • Mantienen la seguridad de las personas que están afuera del equipo .
  • Mejoran el rendimiento del operador y reducen las necesidades de capacitación.

 

¿Qué significa "Grade with Assist" (Nivelación con asistencia)?

“Cat Grade with Assist” (Nivelación Cat con asistencia) lleva la velocidad de nivelación y la precisión a un nivel, porque automatiza los movimientos de la pluma y el cucharón para el operador. Esto reduce considerablemente las correcciones manuales, los errores y la fatiga. De manera que, independientemente de la experiencia, la nivelación será consistente y precisa.

 

 Nivelación 2D versus 3D: ¿Cuál es la diferencia?

Al igual que muchos fabricantes, Caterpillar ofrece sistemas 2D y 3D.

 

SISTEMAS 2D

SISTEMAS 3D

No siempre necesitas un sitema 3D

Tal vez dependa del GPS para encontrar una estación de servicio o su próximo bar para tomar una cerveza, pero eso no significa que lo necesite en su maquinaria pesada. Los sistemas 2D son sencillos, menos costosos y fáciles de actualizar a los sistemas 3D. Entonces antes de tomar cualquier decisión, consulte a su distribuidor de Cat.

¿Entonces cuál es el beneficio?

Cada situación es única, pero los estudios muestran que las tecnologías Cat Grade pueden mejorar la productividad en hasta un 45%, y se puede recuperar la inversión en aproximadamente 6 meses.

Además, las tecnologías Cat Grade ofrecen funciones de seguridad como E-fence. La función E-fence detiene automáticamente el movimiento de excavación usando demarcaciones que usted configura en el monitor para toda la area de trabajo: arriba, abajo, en los laterales y al frente. Las funciones E-fence protegen el equipo de daños y reducen los problemas en relación a obras en zonas urbanas y los daños en los servicios públicos (agua, luz, etc.). Las demarcaciones automáticas incluso ayudan a reducir la fatiga del operador reduciendo la oscilación de la cabina.

Analice brevemente las ventajas que la tecnología de nivelación puede aportar a su próximo trabajo. Converse con su distribuidor de Cat u obtenga más información en cat.com.

tecnología de nivelación

tecnología de nivelación

tecnología de nivelación

tecnología de nivelación

tecnología de nivelación

warning

Puede que los usuarios de Internet Explorer tengan problemas con ciertas características de nuestro sitio.
Pruebe otro navegador (por ejemplo, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) para disfrutar la experiencia completa de Cat.com.