INCREMENTE SU VENTAJA COMPETITIVA, AÚN SI LA ECONOMÍA AVANZA LENTAMENTE

Grow Your Competitive Edge

INCREMENTE SU VENTAJA COMPETITIVA, AÚN SI LA ECONOMÍA AVANZA LENTAMENTE

A pesar de que los productos tecnológicos han estado disponibles durante años, los estudios indican que las tasas de adopción de tecnología en las máquinas de construcción permanecen relativamente bajas. Eso significa que integrar nuevas tecnologías en sus equipos ofrece una excelente oportunidad de distinguir su negocio del de sus competidores.

Jon Fye, dueño de Fye Excavating, ha vivido esa experiencia. Fye invirtió en Cat® AccuGradeTM, un sistema de control de nivelación GPS, en el 2008. Desde entonces, su compañía ha gozado de múltiples ventajas que la distinguen del resto de compañías excavadoras en la región. 

 

VENTAJA COMPETITIVA #1: Bajos costos gracias a menos retoques y a un uso más preciso de los materiales

AccuGrade ofrece la capacidad de corte a nivelación. En un proyecto en la calle, por ejemplo, usted puede realizar un corte a una elevación subrasante y cortar el bordillo al mismo tiempo. La precisión también permite el retiro de escombros justo a la subnivelación adecuada. El resultado: la grava de la subbase que es devuelta es perfecta o casi perfecta. Según Fye, “esa precisión ahorra mucho dinero en excedentes”.

 

VENTAJA COMPETITIVA #2: El trabajo se completa más rápido

Otra ventaja que ofrece la nivelación GPS es la velocidad con que se completa un trabajo. Los métodos tradicionales de utilizar estacas y cuerdas ya no son necesarios, lo que ahorra tiempo y dinero en mano de obra (verificadores de nivelación). AccuGrade hace que las imágenes y elevaciones sean visibles en la pantalla para el operador. Fye dice: “Está ahí, en la pantalla, para el operador y él puede cortar diferentes elevaciones; todo de una sola pasada”.

 

VENTAJA COMPETITIVA #3: Alta precisión en los cálculos

Con medidas y volúmenes precisos en los modelos generados por GPS, se pueden calcular y estimar los volúmenes de materiales de manera precisa. Esto elimina la escasez o los excedentes en los costos estimados. “Somos una compañía de planes y especificaciones”, dice Fye, “y eso es enorme”.

Fye también observa que en una economía que avanza lentamente, alquilar con contratos que brindan la opción de compra puede ser una forma de obtener las ventajas de las máquinas equipadas con tecnología, a la vez que sigue controlando los costos de los gastos generales. Fye añade que “ser dueño de un exceso de equipos puede llevar a la ruina a una compañía. Nosotros incluimos opciones de compra con nuestro distribuidor Cat, de tal forma que si respaldamos esto con otros seis meses de trabajo, posiblemente podamos comprar esa máquina. De no ser así, podemos devolverla sin ningún compromiso a largo plazo”.

Fye ha logrado una ventaja competitiva al conocer las capacidades de su compañía, lo cual equilibra con los riesgos calculados que necesita correr para crecer. “Hemos estado a la vanguardia en nuestro campo gracias a que nos hemos metido de lleno en lo que podemos hacer y en lo que hacemos mejor. Como parte del proceso de crecimiento, definitivamente tienes que salir un poco de tu terreno familiar y correr algunos riesgos.  Nosotros lo hemos hecho todos los años... y hemos crecido”.

Para mayor información, contacte a su distribuidor Cat. 

 

 

warning

Puede que los usuarios de Internet Explorer tengan problemas con ciertas características de nuestro sitio.
Pruebe otro navegador (por ejemplo, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) para disfrutar la experiencia completa de Cat.com.