TECNOLOGÍA DE NUEVA GENERACIÓN: LA PERSPECTIVA DEL OPERADOR

Next Generation Technology

TECNOLOGÍA DE NUEVA GENERACIÓN: LA PERSPECTIVA DEL OPERADOR

A medida que los contratistas compiten por operadores calificados, algunos tratan de diferenciar sus compañías al invertir en equipos habilitados para la tecnología. Esto tiene sentido para Doyle Carter, operador calificado que vive y trabaja en el sudeste de los Estados Unidos. Como hombre al que “le gusta intentar cosas nuevas”, se entusiasmó con la oportunidad de probar una excavadora 320 de Cat® de nueva generación. Luego de operar la máquina por varios días, aquí le ofrecemos lo que Carter tiene que decir acerca de la misma.  

“Todos quieren subirse a la máquina”.

Carter dijo que hubo mucho entusiasmo cuando la nueva 320 llegó al sitio de trabajo. “Tener algo nuevo como esta máquina en el sitio es fantástico. Todos quieren probarla y ver lo que hace”.

“Me gusta el control de nivelación”.

Cuando se le preguntó acerca de su función favorita, Carter eligió la nivelación con ayuda de Cat (Cat Grade with Assist), una función estándar en la nueva 320. Él dice que es rápido y fácil configurar la nivelación y empezar a trabajar. “Trabajas muy rápido y no necesitas que nadie esté verificando la nivelación todo el tiempo. Estoy seguro de que se avanza más rápido”.

“No hay nada mejor que la cabina”. 

Carter dice que la cabina de la 320 es única. “La visibilidad, la comodidad del asiento, la pantalla táctil; hasta ahora no había visto nada parecido. No te sientes exhausto al salir de ella”.

“La cámara retrovisora es de gran ayuda”.

Tras haber pasado un día trabajando en espacios reducidos, Carter tuvo comentarios bastante positivos acerca de la cámara retrovisora. “Esta pendiente es muy estrecha. No puedes girar. Tienes que retroceder. Fue verdaderamente útil contar con la cámara retrovisora". 

“La barrera electrónica (e-wall) es de gran ayuda”.

Carter también se mostró agradecido por la función de barrera electrónica que le permite fijar los límites electrónicos encima, debajo y alrededor de la excavadora. "Si construyes la barrera electrónica, esta no te permitirá pasar. No puedes invadir la línea. La máquina comenzará a sonar bip, bip, bip y se detendrá. Es muy seguro”.

“Lo Iluminó todo”.

Las luces LED también llamaron la atención de Carter. Él recuerda haber llegado al trabajo antes del amanecer y encontrarse con la nueva máquina ya en el sitio. “Lo iluminó todo. Se podía ver todo. Las luces LED son geniales también”.

¿Su equipo lo distingue de los demás?

Es obvio que no solo se atrae a la mano de obra calificada con una flota moderna. La tecnología también puede resultar interesante para los operadores; por tanto, es un factor que se debe tomar en cuenta. Conozca más acerca de la tecnología en la excavadora 320 de nueva generación de Cat aquí.

 

 

warning

Puede que los usuarios de Internet Explorer tengan problemas con ciertas características de nuestro sitio.
Pruebe otro navegador (por ejemplo, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) para disfrutar la experiencia completa de Cat.com.