Programa el Teclado del Cargador de Ruedas Pequeño

Programa el Teclado del Cargador de Ruedas Pequeño

El teclado en Cargadores de Ruedas Pequeños es una característica que mantiene las máquinas Cat® equipadas con la tecnología más actualizada. El Teclado en el Cargador de Ruedas Pequeño tiene dieciséis pulsadores diferentes con distintas funciones cada uno. El primer pulsador en el canto izquierdo superior es el pulsador Cucharón/Horquilla. Dicho pulsador selecciona entre dos conjuntos de puntos de puesta en marcha (kickouts) programables por el operador para Inclinar/Elevar/Bajar. El operador puede fácilmente cambiar entre los ajustes de puesta en marcha por dos herramientas de trabajo diferentes, como, por ejemplo, un cucharón y una horquilla. Cada presión del pulsador cambia los puntos entre los conjuntos programados, y el sistema recuerda la selección cuando la máquina es desactivada y activada nuevamente.

El pulsador de Inclinaciones Laterales tiene exactamente esa finalidad. El pulsador de inclinación lateral del teclado es usado para activar o desactivar la característica de puesta en marcha. El pulsador es también usado para ajustar el punto de la inclinación lateral automática. El operador activa el kickout inferior automático con el joystick de control del implemento presionando y manteniendo dicho pulsador. El operador puede salvar el punto de ajuste del kickout.

El pulsador del teclado de los Kickouts de Elevación es usado para activar o desactivar la característica del kickout. El pulsador también es usado para ajustar el punto de la elevación automática. El operador activa el kickout de la elevación automática con el joystick de control del implemento. El operador puede presionar y mantener para salvar el punto de ajuste del kickout.

El pulsador del teclado del Kickout de Bajar es usado para activar o desactivar la característica del kickout. El pulsador es también usado para ajustar el punto de bajar automático. El operador puede activar el kickout de bajar automático con el joystick de control de bajar. El sistema recuerda la selección del operador cuando la máquina es desactivada y activada nuevamente. Los dos pulsadores de puesta en marcha de Levantar y Bajar son una característica innovadora que permite que el operador ahorre tiempo y dinero.

El pulsador del Flujo Máximo de la Función Auxiliar Continua (si está equipado o programado) permite que el operador accione el flujo hidráulico auxiliar continuo del implemento para un accesorio accionado por la máquina como, por ejemplo, un cepillo giratorio. El pulsador del flujo continuo de la función auxiliar es usado para activar o desactivar un control. Si la máquina fuera equipada con el mostrador secundario, el pulsador es también usado para ajustar el caudal máximo para la tercera función. El sistema recuerda la selección del operador cuando la máquina es desactivada y activada nuevamente.

La función del pulsador del Ventilador Reversible (si está equipado o programado) es invertir los modos desactivado y automático y su función es brindarle al operador una manera de limpiar los desechos del radiador usando el ventilador de enfriamiento. El operador puede iniciar un ciclo de reversión manual del ventilador presionando y manteniendo dicho pulsador presionado.

El pulsador del Modo de Rendimiento tiene la función de activar y desactivar el modo de rendimiento, que brinda una mayor velocidad del motor en ralentí y más potencia del motor cuando activado. El último estado conocido será recordado durante el ciclo principal.

El pulsador de la Traba del Acelerador permite trabar y destrabar el acelerador. La traba del acelerador mantiene una velocidad programable del motor sin que sea necesario pisar en el pedal. El operador puede presionar dicho pulsador y mantenerlo presionado para ajustar la velocidad de la traba del acelerador en la pantalla.

Con el pulsador de la Dirección Rápida (si está equipado o programado), el operador puede seleccionar una reacción rápida de la dirección a través del teclado. Cuando la máquina estuviera en el modo de Dirección Rápida, la selección de la franja de la velocidad será limitada a la franja 2 de velocidad estándar.

El pulsador del Test de Servicio le brinda al operador un método para testar manualmente el Freno de Servicio, el Freno de Aparcamiento y la Dirección Secundaria.

El pulsador del Ride Control o Sistema de Absorción de Impactos (si está equipado o programado), sirve para absorber los choques en el movimiento del cucharón y en el movimiento del balance cuando la máquina se desplaza en altas velocidades en un terreno accidentado. Dicha función ayuda con estabilizar la máquina. Y la velocidad de activación/desactivación del sistema de absorción de impactos puede ser configurada para velocidades de 1,6 km/h a 14,5 km/h a través del panel optativo.

El pulsador del Control del Límite de la Fuerza de Tracción en las Ruedas es una característica innovadora que ayuda al operador con minimizar el giro libre del neumático, permitiendo el ajuste del par para adaptarse a las condiciones del suelo. Eso permite al operador maximizar su producción con más ganancia.

La Franja de Velocidad Ajustable 1 (Velocidad en Primera Marcha) limita la velocidad de la máquina en hasta 13 km/h, lo que es idéntico a la franja de velocidad ajustable 2. La diferencia es que la franja 1 de velocidad también activa la característica de velocidad en primera marcha. Dicha característica permite que la velocidad máxima de la máquina sea ajustada según el desplazamiento deseado por el operador. El pulsador de la Franja de Velocidad 2 permite que la máquina sea desplazada en velocidad de hasta 13 km/h (8.1 mph). El pulsador de La Franja de Velocidad 3 permite que la máquina sea desplazada a una velocidad de hasta 27 km/h (16.8 mph). El pulsador de la Franja de Velocidad 4 permite que la máquina sea desplazada en velocidad de hasta 40 km/h (25 mph).

Con todas esas características tecnológicas distintas en la máquina, tu puedes obtener un mejor rendimiento y ahorrar tiempo y dinero.

Para configuraciones más específicas para el teclado del Cargador de Ruedas Pequeño y sus diferentes características y programación, consulta a tu distribuidor local.




SOPORTE DEL DISTRIBUIDOR CAT

Compra cualquier equipo Cat® y obtén también todo el respaldo y compromiso de tu distribuidor Cat local.

Contacta a tu distribuidor

warning

Puede que los usuarios de Internet Explorer tengan problemas con ciertas características de nuestro sitio.
Pruebe otro navegador (por ejemplo, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) para disfrutar la experiencia completa de Cat.com.