A MEDIDA QUE ESCASEAN LOS OPERADORES CALIFICADOS, LA TECNOLOGÍA VA CUBRIENDO EL VACÍO

skilled operators

A MEDIDA QUE ESCASEAN LOS OPERADORES CALIFICADOS, LA TECNOLOGÍA VA CUBRIENDO EL VACÍO

Encontrar operadores de equipos experimentados es un desafío que casi todos los contratistas enfrentan. Mientras las compañías se esfuerzan por cubrir los puestos vacantes, los fabricantes están apoyando dicho esfuerzo, añadiendo tecnologías que permiten que nuestras máquinas sean más fáciles de operar de manera segura y productiva. Cada familia de productos presenta nuevas funciones y capacidades. Écheles un vistazo.

Excavadoras: Nivelación rápida y precisa 
Las tecnologías de guía y control de los cucharones se están volviendo cada vez más convencionales con la llegada al mercado de la nueva generación de excavadoras. Los sistemas más básicos brindan una guía visual al desplegar una imagen 2D en la cabina, que ayuda al operador a cortar y llenar con mayor rapidez y precisión. Los sistemas más avanzados brindan asistencia efectiva al operador, automatizando los movimientos principales de la pluma y el cucharón para reducir la fatiga y mejorar la precisión de la nivelación. Los sistemas de control de nivelación 3D también están creciendo en popularidad, permitiendo a los operadores de todos los niveles de destreza terminar los trabajos más rápidamente con menos consumo de combustible y materiales y menos retoques. 

Más allá de las tecnologías de nivelación, las nuevas excavadoras podrán ofrecer herramientas internas para manejar la balanza o configurar los límites electrónicos alrededor de una máquina, así como un sistema de cámaras de circuito cerrado y una nueva ola de sistemas telemáticos que dan seguimiento a la ubicación, al consumo de combustible, al uso y a otros factores.

Cargadores de ruedas: Precisión en las balanzas
La tecnología de manejo de balanzas está dejando su huella en el mundo de los cargadores de ruedas. Estos sistemas internos dan seguimiento automáticamente al peso de la carga mientras que la máquina trabaja. Los datos de la balanza se transmiten a la cabina en tiempo real, lo que hace más fácil que los operadores sepan cuándo exactamente el cucharón está lleno. El resultado: una carga rápida y confiable con menos ciclos innecesarios y menos cargas excesivas o deficientes. Los datos de la balanza también se transmiten automáticamente a los gerentes de producción, quienes utilizan este sistema para dar seguimiento al flujo de material, señalar las ineficiencias, evaluar las coincidencias en el sistema e identificar las oportunidades de capacitación. Con esta y otras tecnologías, tales como la cámara y los sistemas de seguimiento a distancia, los propietarios de los cargadores de ruedas están mejor equipados para alcanzar sus objetivos de productividad, incluso cuando la mano de obra calificada es escasa. 

Tractores topadores: Potencia, velocidad y agilidad
Durante décadas, la fuerza bruta fue el diferenciador clave en el diseño de los tractores topadores. Hoy en día, sin embargo, los propietarios también quieren velocidad y agilidad. Los fabricantes han respondido con una variedad de tecnologías. Se han añadido sensores sencillos para dar seguimiento y mostrar la pendiente de la hoja, además de su orientación delantera y posterior, lo que hace más fácil, seguro y eficiente el trabajo del operador en las pendientes. Otros sistemas sensores y de control se están utilizando para estabilizar la hoja a medida que esta se mueve en un suelo desnivelado, lo que ayuda a los operadores a producir superficies planas de manera más rápida. Los sistemas de control de nivelación 2D y 3D también están disponibles. Cada uno de ellos ofrece otro nivel de ahorro de tiempo y costos. Algunos tractores topadores nuevos presentan capacidades de transporte y desgarre automáticos. Muchos han incorporado la cámara de alta definición y los sistemas de manejo de activos que se incluyen en las nuevas excavadoras y cargadores de ruedas.

El lado positivo de la escasez de mano de obra
La mano de obra limitada promete ser un problema perdurable. A medida que nos vamos adaptando a la nueva realidad, sin embargo, la industria, que se ha mostrado reacia a probar la nueva tecnología, está comenzando a interesarse en esta, lo que está generando una mayor innovación de parte de los fabricantes como Caterpillar.  Estese atento a, incluso, más procesos y sistemas que incrementan la productividad, mejoran la seguridad, reducen los costos y mejoran el desempeño ambiental.

Conozca acerca de las tecnologías de productividad en la nueva generación de excavadoras Cat® aquí.

warning

Puede que los usuarios de Internet Explorer tengan problemas con ciertas características de nuestro sitio.
Pruebe otro navegador (por ejemplo, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) para disfrutar la experiencia completa de Cat.com.