Situé à Leakesville (Mississippi), Southern Pines est une usine de stockage de gaz naturel pionnière dans l'application de la technologie d'injection gazeuse en cavité saline excavée par lessivage (SMUG, Solution Mining Under Gas). Dédiée à la prise en charge des pics de demande, cette usine répond à une forte charge potentielle durant certaines périodes saisonnières, quotidiennes ou mensuelles.

Son modèle de réservoir de stockage unique lui permet de déplacer des charges de gaz élevées rapidement. La caverne sel de Southern Pines agit comme une plate-forme de distribution de gaz vers plusieurs gazoducs, d'exploitation de plusieurs zones de production et de livraison vers plusieurs marchés. Southern Pines s'appuie sur six Moteurs G16CM34 pour s'assurer du bon déroulement des opérations.

Pourquoi le GCM34 Cat® ?

Le G16CM34 Cat est une solution idéale pour ce type d'usine de stockage : il est d'une taille adaptée, offre une grande capacité de production, une grande réactivité, et prend en charge un large éventail de flux opérationnels. Southern Pines a fait le choix du G16CM34 en raison de la réactivité de Caterpillar dans l'industrie du stockage de gaz naturel et de ses efforts dans le développement de produits répondant à des besoins spécifiques.

« En tant que directeur d'installation, j'attends de Caterpillar un produit fiable et demandant peu d'entretien. Et c'est ce que Caterpillar nous offre. Ce moteur a été conçu en fonction de ces mesures de performances ainsi que la qualité de l'air et du rendement mécanique. »
Scott Hicks, directeur d'installation

PROFIL CLIENT : PÉTROLE ET GAZ

 

Financement Caterpillar

Cat Financial a contribué au succès de Southern Pine en lui proposant un crédit tout au long du développement du projet. Forte de ses 60 d'expérience, Cat Financial soutient l'industrie pétrolière sur terre, et à présent en mer. Vous pouvez compter sur Cat Financial pour bénéficier des ressources dont vous avez besoin.

Efficacité et Fiabilité

Le rendement énergétique est un aspect extrêmement important pour respecter les exigences de crédit de carburant des contrats client. Du point de vue du carburant, cela contribue à réduire les coûts d'exploitation et permet une productivité plus importante. L'association de la conception robuste du moteur à moyen régime et des services d'assistance relatifs aux pièces et à l'entretien permet d'atteindre une disponibilité de plus de 98 %.

Assistance produit et concessionnaire

Caterpillar propose des services d'assistance incomparables. L'équipe de mise en service Global Petroleum connaît parfaitement la gamme de produits. En ce qui concerne l'exploitation et l'entretien, Southern Pines est appuyée par le concessionnaire Cat local, Louisiana Machinery. Les pièces et l'entretien sont un aspect primordial pour Southern Pines. Louisiana Machinery fournit une excellente assistance technique et leurs techniciens, forts d'une grande connaissance des produits, sont toujours disponibles.

Comment le G16CM34 est-il utilisé par Southern Pines ?

Southern Pines utilise la compression pour injecter et extraire le gaz, ainsi que pour le transfert du gaz de gazoduc en gazoduc au sein d'une plate-forme. Le moteur et le compresseur répondent à un grand éventail de vitesses et de charges. L'exploitation intermittente est courante et il ne s'agit donc pas d'une installation de gazoducs classique. Une grande réactivité est nécessaire, mais toutes les machines ne sont pas requises à tout moment. L'activité de SP varie en fonction des saisons. Le GCM34 offre une flexibilité opérationnelle : le moteur de production actuel peut être démarré et chargé à 100 % en moins de quatre minutes. Il peut fonctionner de 750 à 450 tr/min et à 50 % ou 100 % du couple nominal maximal, à des températures ambiantes allant jusqu'à 100° F, simplifiant ainsi le contrôle du débit de gaz.

La souplesse d'exploitation de la machine sur une grande variété de critères (débit, régime, pression) est exceptionnelle. Cette installation exige un stockage à la pointe de l'industrie pour satisfaire les attentes élevées de nos clients. Nous offrons des services haut de gamme et sommes tenus de livrer le gaz dans les gazoducs à tout moment. Nous avons une importante capacité de réaction aux conditions météorologiques. Qu'il s'agisse d'un ouragan ou de gel, nous sommes constamment prêts à passer d'une exploitation à l'arrêt à des services à la demande.

Quels sont les avantages du GCM34 ?

Un rendement mécanique de 44 % et un rendement énergétique de 5 759 btu/bhp-hr, combinés à une large plage de fonctionnement (débit moyen 40 % et pleine puissance à 100 ˚F), font du Moteur GCM34 une solution intéressante et rentable. Ce moteur de la catégorie 8 000 HP est de la « bonne dimension » pour de multiples applications.

« Le G16CM34 fait son apparition sur un marché solide et Caterpillar a répondu de manière adéquate aux problématiques de croissance. Il s'agit de la machine la plus adaptée à l'application. Il est très efficace et nous en sommes très satisfaits. Nous avons été en mesure d'offrir des services de qualité à nos clients. »
Jack Gatewood, ancien vice-président Construction et développement