Caterpillar annonce la nouvelle pelle hydraulique sur pneus M320 Cat®

La conception met l'accent sur la productivité du conducteur et la réduction des temps d'arrêt.

IRVING, Texas, 12 mai 2026 – Les clients recherchent aujourd'hui des performances élevées de la machine et du chantier qui contribuent à réduire les coûts d'exploitation et à accroître la productivité. Conçue pour les applications de construction, de services publics et d'entretien routier, la nouvelle pelle hydraulique sur pneus M320 Cat® offre une facilité d'utilisation, une efficacité et une stabilité accrues, ainsi qu'une réduction des coûts d'exploitation.  
 

Poste de conduite et commandes

La cabine de la M320 est conçue avec des commandes faciles d'accès afin de favoriser le confort et les capacités du conducteur. Un moniteur à écran tactile haute résolution offre une interface intuitive pour aider les conducteurs à maintenir des performances constantes tout au long de la journée de travail.

La M320 intègre également une nouvelle fonction de verrouillage automatique de l'essieu qui s'active automatiquement lorsque la pédale de translation est au point mort et que la vitesse de la machine est proche de zéro. Une pédale de translation bidirectionnelle facilite le déplacement de la machine. Par rapport au modèle précédent, l'empattement long de la M320 contribue à améliorer la stabilité.

 

 

Entretien et sécurité

Les clients de la M320 Cat peuvent bénéficier de coûts d'entretien jusqu'à 17 % inférieurs par rapport à la conception précédente, ce qui contribue à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la disponibilité globale de la machine.1


Les fonctionnalités supplémentaires incluent :

  • Le filtre hydraulique bénéficie d'un intervalle de remplacement prolongé à 2 000 heures et de clapets antiretour
  • Pièces communes avec la pelle hydraulique 320 
  • Longs intervalles de graissage
  • Montants de cabine étroits et grandes vitres
  • Caméras de vision latérale droite en option
  • Le verrouillage de rotation en cabine contribue à empêcher les mouvements de rotation involontaires et permet de verrouiller solidement l'équipement avant pendant les déplacements de la machine

Accroissement de l'efficacité

Équipée du moteur Cat C4.4, la M320 est conforme aux normes Stage IV pour moteurs non routiers en Chine et MAR-1 au Brésil, et elle affiche un niveau d’émissions équivalent aux normes américaines EPA Tier 3 et européennes Stage IIIA. La commande automatique du régime moteur contribue à réduire la consommation de carburant en permettant au moteur de passer automatiquement au ralenti lorsque la machine ne travaille pas. Les intervalles d’entretien prolongés contribuent également à réduire les temps d’arrêt tout au long de la durée de vie de la machine.

La M320 peut se déplacer à des vitesses allant jusqu’à 35 km/h (22 mph). Son circuit hydraulique avancé assure un équilibre entre puissance et productivité tout en offrant un contrôle précis des opérations d’excavation. Les options hydrauliques auxiliaires prennent en charge une vaste gamme d’accessoires Cat, avec une compatibilité des accessoires partagée avec la pelle hydraulique 320 Cat.

 

Pour plus d'informations sur la pelle hydraulique sur pneus M320 Cat, contactez un concessionnaire Cat ou rendez-vous sur cat.com.

1 Coûts d'entretien basés sur la comparaison entre le calendrier d'entretien recommandé pour les modèles M320 (04B) et M320 (05D) et le calendrier de rénovation recommandé pour les composants. 

de

Vue en action de la pelle hydraulique sur pneus M320 Cat®.

Afficher l'image en plein écran
de

Vue d’entretien de la pelle hydraulique sur pneus M320 Cat®.

Afficher l'image en plein écran
de

Pelle hydraulique sur pneus M320 Cat® équipée d’un accessoire de marteau.

Afficher l'image en plein écran
de

Pelle hydraulique sur pneus M320 Cat® équipée d’un accessoire de marteau.

Afficher l'image en plein écran
de

Vue en action de la pelle hydraulique sur pneus M320 Cat®.

Afficher l'image en plein écran
de

Pelle hydraulique sur pneus M320 Cat® en déplacement sur route.

Afficher l'image en plein écran

 

 

Télécharger le communiqué de presse

Télécharger maintenant

Télécharger les images 
 

Télécharger maintenant

 

 

# # #

 

À propos de Caterpillar :
Depuis plus d'un siècle, Caterpillar contribue à bâtir un monde meilleur et plus durable. Avec des ventes et des recettes s'élevant à 67,6 milliards de $ en 2025, Caterpillar Inc. façonne l'avenir en tant que premier constructeur au monde d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel pour chantiers, de turbines à gaz industriel et de locomotives électriques-diesel. Soutenue par l'un des plus grands réseaux mondiaux de concessionnaires indépendants et par les services de financement de Cat Financial, l'entreprise concentre ses activités principales dans les domaines de l'énergie, de la construction et des ressources naturelles. Elle répond aux défis les plus complexes de ses clients grâce à son excellence commerciale et à ses technologies de pointe, sous la direction d'une équipe internationale hautement qualifiée et dévouée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.caterpillar.com

Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Caterpillar Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

 

 

Contact presse :

Amy Doughty
Représentante Caterpillar auprès de la presse professionnelle
Amy.Doughty@cat.com
 
Pour diffusion dans les régions suivantes : Afrique, Chine, Moyen-Orient, Amérique du Sud et Asie du Sud-est 
Numéro de version : 9PR26 - Mai 2026


Pelles hydrauliques sur pneus

Les pelles hydrauliques sur pneus Cat® offrent la mobilité, la vitesse, la puissance et la fiabilité nécessaires pour en faire les machines les plus polyvalentes de votre parc. Elles vous aident à relever les différents défis auxquels vous êtes confrontés chaque jour, à moindre coût.

En savoir plus
Pelles hydraulique sur pneus M320
Pelles hydraulique sur pneus M320

Les nouveautés relatives aux produits

Recevez les derniers témoignages directement dans votre boîte de réception.

S'abonner maintenant