Caterpillar Étend Sa Gamme De Moteurs Industriels Conformes Aux Normes Eu Stage V Et Epa Tier 4 Final Des États-Unis Avec Un Nouveau Moteur 12,5 Litres

Pour diffusion mondiale : novembre 2017  
Numéro du communiqué : 659PR17

Caterpillar s'apprête à enrichir sa gamme de moteurs industriels, déjà la plus vaste au monde, avec le nouveau C13B Cat®. Sur le point d'entrer en production, ce moteur 12,5 litres s'appuiera sur des composants fiables et éprouvés durant plus de 68 millions d'heures d'utilisation en conditions réelles et sur une technologie complémentaire avec la plate-forme C9.3B, lancée en 2016.

« Nos clients attendent de la fiabilité et de la longévité, mais ils ont besoin d'un moteur plus simple, plus léger et plus puissant, et c'est cela que nous leur proposons avec notre nouveau moteur », explique Jeff Moore, responsable de produits pour les moteurs 7,2-18 litres.

Conforme aux normes sur les émissions Stage V et Tier 4 Final, ce moteur 6 cylindres 12,5 litres associe des systèmes d'air, électriques et de post-traitement améliorés afin de délivrer une puissance comprise entre 340 et 430 kW et pouvant atteindre un couple de 2 640 Nm. Son poids est en outre 30 % inférieur à celui des modèles précédents, tout en offrant des performances similaires.

Le fonctionnement transparent de la régénération du post-traitement vient renforcer ses performances accrues afin de maximiser la disponibilité et d'optimiser la consommation de carburant, ce qui réduit le coût de propriété. Le C13B répond à tous les critères stratégiques de réussite requis par les constructeurs d'origine (OEM) de matériels de chantier opérant dans tous les secteurs industriels.

Comme tout moteur 9-18 litres Caterpillar, le C13B sera proposé sous diverses configurations afin d'offrir aux clients OEM la souplesse nécessaire pour réduire les coûts d'installation.

Les configurations avec système de post-traitement (EMAT, Engine-Mounted AfterTreatment) et groupe moteur industriel (IPU, Industrial Power Unit) sont proposées de série à Seguin, au Texas (États-Unis). Un système de post-traitement déporté est également disponible et peut être aisément installé entre le moteur et le système de post-traitement.

Par ailleurs, Caterpillar va également certifier ses moteurs existants conformes aux normes Stage IV et Tier 4 Final des gammes C13, C15 et C18 pour qu'ils soient conformes aux normes sur les émissions Stage V, avec seulement des modifications mineures au niveau des composants internes du filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter). La gamme de produits 9-18 litres 250-597 kW Caterpillar bénéficiera d'un double label de certification (Stage V et Tier 4 Final) afin que ses clients puissent homogénéiser leurs produits à travers différentes régions.

Les solutions DPF Caterpillar au sein de cette gamme ont fait leurs preuves durant plus de 282 millions d'heures de fonctionnement sur le terrain. L'interface client des produits existants demeure identique, permettant ainsi une permutation fluide. Nos clients peuvent ainsi se concentrer sur les améliorations à apporter à leurs propres produits.

« Comme tous les moteurs industriels Cat, le C13B est avant tout conçu pour nos clients. Nous sommes capables de respecter les normes sur les émissions tout en proposant une densité de puissance accrue, un meilleur rendement énergétique et un fonctionnement simplifié, ce qui représente une réelle valeur ajoutée pour notre clientèle », déclare Jeff Moore.

Pour en savoir plus sur la norme Stage V, rendez-vous sur www.cat.com/stagev, ou pour en savoir plus sur notre gamme complète de moteurs et comment ils peuvent aider votre activité, rendez-vous sur www.cat.com/industrial-oem.

Pour trouver le concessionnaire Cat le plus proche de chez vous, rendez-vous sur www.cat.com/support/dealer-locator.

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentant des moteurs industriels Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Matthew Pendergrass : Pendergrass_Matthew_R@cat.com