330 ET 330 GC CAT®

Les Pelles hydrauliques 330 et 330 GC Cat® de nouvelle génération offrent une meilleure efficacité pour des coûts d'exploitation réduits.

Pour diffusion mondiale (sauf au Japon) : novembre 2018  
Numéro du communiqué :  518PR18

Appartenant à la catégorie des plus de 30 tonnes, les Pelles hydrauliques 330 et 330 GC de nouvelle génération de Caterpillar augmentent l'efficacité opérationnelle, réduisent les coûts de carburant et d'entretien et offrent un confort accru au conducteur par rapport aux modèles précédents. Ces nouvelles pelles hydrauliques intègrent une combinaison unique de fonctionnalités spécialement conçues pour répondre aux objectifs des clients en matière de productivité et de coût.

Avec ses performances élevées en matière de production, la nouvelle Pelle hydraulique 330 Cat® bénéficie de la technologie Cat Connect, ainsi que de la puissance et de la capacité de levage les plus élevées entre les deux modèles. Il en résulte une productivité optimale à moindre coût.

La nouvelle Pelle hydraulique 330 GC Cat a trouvé le juste équilibre entre haute productivité et frais de consommation de carburant et d'entretien réduits. Il en résulte une fiabilité élevée et un faible coût horaire.

Jusqu'à 45 % d'efficacité supplémentaire grâce à la technologie                        

La nouvelle Pelle hydraulique 330 Cat offre le plus haut niveau d'équipements technologiques de série prééquipés en usine pour renforcer sa productivité. Elle est équipée de la technologie Cat Connect intégrée et bénéficient de ce fait d'une efficacité opérationnelle jusqu'à 45 % supérieure à celle des opérations de nivellement traditionnelles.

La fonction Cat GRADE de série équipée du module 2D permet un guidage sur la profondeur, la pente et la distance horizontale par rapport à la pente sur le moniteur à écran tactile de série, augmentant ainsi la précision des conducteurs. Le système peut être mis à niveau vers Cat GRADE avec module 2D avancé ou Cat GRADE avec module 3D. La fonction Grade Assist de série automatise les mouvements de la flèche, du bras et du godet, ce qui permet au conducteur de garantir un nivellement sans effort, grâce à l'excavation à levier unique.

Le système Cat Playload garantit des objectifs de charge précis et une efficacité de chargement accrue grâce à la pesée à la volée et aux estimations en temps réel de la charge utile pour prévenir les surcharges ou les sous-charges du tombereau. La nouvelle fonction d'aide au levage aide le conducteur à ramasser en toute sécurité des objets lourds sans basculer. Un avertissement visuel ou sonore vous indique si la charge se trouve dans les limites de la plage de travail de la pelle hydraulique.

La fonctionnalité de barrière électronique empêche la pelle hydraulique de sortir des points définis par le conducteur. Ce système est particulièrement utile lorsque vous travaillez sous des structures ou à proximité de routes.

La technologie matérielle et logicielle Cat LINK™ connecte les chantiers au bureau et fournit aux clients des informations essentielles sur le fonctionnement de la machine.

Jusqu'à 20 % d'augmentation du rendement énergétique

Les pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération ont été conçues pour consommer moins de carburant par unité de travail que leurs prédécesseurs : jusqu'à 20 % pour le modèle 330 comparé au 330F et jusqu'à 15 % pour le modèle 330 comparé au 330D2.

Le nouveau mode d'utilisation Smart adapte automatiquement la puissance hydraulique et celle du moteur aux conditions d'excavation, optimisant ainsi les performances et la consommation de carburant. En l'absence de demande hydraulique, le régime moteur est automatiquement abaissé pour réduire encore plus la consommation de carburant. Les pelles hydrauliques sont équipées d'une nouvelle soupape de commande principale qui rend inutiles les canalisations pilotes, réduit les pertes de pression et diminue la consommation de carburant.

Le nouveau circuit de refroidissement utilise plusieurs ventilateurs électriques qui surveillent de façon indépendante la température de l'huile hydraulique, du radiateur et du refroidisseur d'admission air-air pour fournir exactement le débit d'air requis.

La Pelle hydraulique 330 Cat est équipée d'un contrepoids de 6 700 kg (14 770 lb), plus grand, ce qui augmente ses capacités de levage de près de 10 % par rapport à la 330F et jusqu'à 15 % par rapport à la 330D2. Grâce à une pression d'orientation plus élevée, un réducteur d'orientation et un roulement de tourelle plus grands, la Pelle hydraulique 330 Cat fournit un couple d'orientation 5 % plus élevé que les modèles précédents, facilitant le remblayage et le levage en pente.

Jusqu'à 20 % de réduction des coûts d'entretien

Avec leurs intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, les nouvelles pelles hydrauliques Cat permettent une réduction des coûts d'entretien pouvant aller jusqu'à 20 % par rapport à la série précédente.

Le nouveau filtre à air Cat dispose d'un préfiltre intégré, d'un filtre primaire et d'un filtre secondaire, ainsi que d'une capacité de rétention de la poussière doublée par rapport au filtre d'admission d'air précédent. Le nouveau filtre de retour hydraulique Cat a une durée de vie de 3 000 heures, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport au filtre précédent.

Les filtres du circuit de carburant sont synchronisés pour que leur entretien soit effectué après 1 000 heures d'utilisation, ce qui représente une augmentation de 100 % par rapport aux filtres précédents. Les purges d'eau et de sédiments du circuit de carburant et le niveau d'huile du circuit hydraulique sont regroupés et positionnés au niveau du sol, rendant l'entretien de routine plus facile et plus sûr.

Une meilleure utilisation grâce à une nouvelle cabine

Proposées au choix en version Confort ou Deluxe, voire Premium dans certaines régions, toutes les cabines des pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération sont équipées de fonctions de série comme le démarrage sans clé via bouton-poussoir, un grand moniteur à écran tactile avec molette et touches de contrôle, ainsi que des cadres de protection en cas de retournement insonorisés pour offrir au conducteur un niveau de confort et de sécurité incomparable.

La console relevable des cabines Deluxe et Premium facilite l'accès et la descente de la cabine. De nouveaux supports de fixation visqueux avancés diminuent de près de 50 % les vibrations de la cabine par rapport aux modèles précédents. Les grandes vitres à l'avant, à l'arrière et sur les côtés améliorent la visibilité, tandis que la visibilité à 360° en option (330 uniquement) combine les images provenant de plusieurs caméras montées sur la machine pour améliorer le champ de vision du conducteur dans toutes les directions. Les boutons de réponse et de séquence programmables du manipulateur permettent au conducteur de « composer » les paramètres de productivité.

Pour plus d'informations sur les pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération, contactez votre concessionnaire Cat local ou rendez-vous sur www.cat.com.

Specifications (North America, Europe, South Korea, Australia, New Zealand)

 

330 GC

330

Moteur

C7.1 Cat

C7.1 Cat

Puissance brute (ISO 14396/SAE J1995)

204 HP (152 kW)1

275 HP (205 kW)

Poids en ordre de marche

67 460 lb (30 600 kg)

68 125 lb (30 900 kg)

Profondeur d'excavation maximale (flèche de 20' 2" [6,15 m], bras de 10' 6" [3,2 m])

23’ 10” (7 260 mm)

23’ 9” (7 240 mm)

Portée maximale au niveau du sol (flèche de 20' 2" [6,15 m], bras de 10' 6" [3,2 m])

35’ 1” (10 690 mm)

35’ 0” (10 680 mm)

Hauteur de chargement maximale (flèche de 20' 2" [6,15 m], bras de 10' 6" [3,2 m])

22’ 9” (6 940 mm)

22’ 10” (6 950 mm)

1 213 HP (159 kW) pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande    

 

Specifications (Africa, Middle East, Asia Pacific [except Australia, New Zealand, South Korea], Eurasia, South America)

 

330 GC

330

Moteur

C7.1 Cat

C7.1 Cat

Puissance brute (ISO 14396/SAE J1995)

213 HP (159 kW)

261 HP (195 kW)

Poids en ordre de marche

64 800 lb (29 400 kg)

68 120 lb (30 900 kg)

Profondeur d'excavation maximale (flèche de 20' 2" [6,15 m], bras de 10' 6" [3,2 m])

23’ 10” (7 260 mm)

23’ 9” (7 250 mm)

Portée maximale au niveau du sol (flèche de 20' 2" [6,15 m], bras de 10' 6" [3,2 m])

35’ 1” (10 690 mm)

35’ 1” (10 690 mm)

Hauteur de chargement maximale (flèche de 20' 2" [6,15 m], bras de 10' 6" [3,2 m])

22’ 9” (6 930 mm)

22’ 9” (6 940 mm)

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés  

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling :  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly :  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore :  Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo

Actualités des produits et services

Voir les dernières annonces de produits et de moteurs de Caterpillar.

Voir les dernières actualités