Cat® Connect combine la technologie et les services pour contribuer à la réussite de nos clients

Cat® Connect combine la technologie et les services pour contribuer à la réussite de nos clients

Pour communication partout dans le monde : janvier 2014
Numéro de communication : 559PR13

Cat® Connect, un nouveau cadre de gestion des technologies de construction et des services, aide nos clients à surveiller, à gérer et à améliorer les opérations afin qu'ils puissent mieux contrôler les chantiers. En utilisant les données des machines équipées de la technologie, les clients obtiennent plus de renseignements et un meilleur aperçu de leur équipement et de leurs opérations que jamais auparavant. Quels que soient l'importance et la complexité de l'opération ou le nombre de machines utilisées, Cat Connect offre la possibilité aux clients de choisir la bonne combinaison de technologies et de services qui convient aux exigences du chantier et qui donne les résultats fonctionnels escomptés.

L'un des objectifs de Cat Connect est de faciliter la compréhension et la mise en application de la technologie et des avantages qu'elle procure. Généralement, les technologies de Cat Connect ne requièrent que l'ajout d'un logiciel exclusif et, dans certains cas, l'installation facile de capteurs et de composants électroniques. De plus, un point clé commun à la majorité des technologies Cat Connect est l'interface utilisateur Web VisionLink®. Grâce au suivi de l'emplacement, de l'état, de la disponibilité et du diagnostic de l'équipement, entre autres, VisionLink aide le personnel dans les bureaux à analyser rapidement l'information et à prendre les décisions opportunes.

Cat Connect combine la technologie et les services pour contribuer à la réussite de nos clients dans quatre domaines clés :

?Gestion de l'équipement, productivité, sécurité et durabilité.

Gestion de l'équipement
Les solutions de GESTION DE L'ÉQUIPEMENT (EMSolutions) aident le client à augmenter le temps de service et à réduire les coûts d'exploitation. Le contrôle du carburant consommé, l'emplacement et l'utilisation des machines, de même que le diagnostic et les questions d'entretien telles que les heures de fonctionnement et la contamination des liquides sont quelques points parmi tant d'autres qui permettent de gérer efficacement les coûts d'exploitation de l'équipement avec EMSolutions. Grâce à des niveaux d'entretien définis, les clients peuvent travailler de pair avec les concessionnaires Cat pour choisir une assistance adaptée à la gestion de l'équipement qui permet d'augmenter la marge de profit.

Productivité
La PRODUCTIVITÉ aide le client à surveiller la production et à gérer efficacement les opérations de chantier. L'utilisation de la technologie de mesure de charge utile et de durée des cycles peut contribuer à optimiser la production et réduire les coûts associés au chargement et au transport. Grâce aux technologies de contrôle de nivellement et de compactage, les opérations s'effectuent plus rapidement et avec plus de précision et moins de rectifications. Les technologies et services de PRODUCTIVITÉ permettent d'obtenir le maximum de la machine et de son opérateur, tout en conservant les coûts d'exploitation au minimum.

Sécurité
Les technologies et les services de SÉCURITÉ permettent d'accroître la sensibilisation à la sécurité du chantier pour protéger le personnel et l'équipement. Des caméras embarquées et des systèmes de détection d'objets et de proximité aident l'opérateur à mieux surveiller les machines pilotées par un opérateur ou à distance afin d'améliorer la sécurité sur le chantier. De plus, les caractéristiques telles que la surveillance des pneus et le système de renseignements externe sur la sécurité fournissent des renseignements et des conseils précieux qui profitent à tout le personnel du chantier.

La DURABILITÉ aide à réduire l'impact sur l'environnement et à simplifier les rapports sur la conformité. Grâce au contrôle du carburant consommé et à une gestion attentive de la consommation, le client peut réduire ses coûts d'exploitation et optimiser l'efficacité des opérations de chantier tout en protégeant l'environnement.

En conclusion, Cat Connect fait un usage intelligent de la technologie et des services pour aider nos clients à atteindre la réussite sur le chantier et en affaire.

Image 1

# # #

Note aux rédacteurs : Caterpillar présente des produits et services dans chacun de ses territoires à différents moments. Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que les informations relatives aux produits ne soient publiées qu'après que Caterpillar a reçu confirmation de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales de marketing que les produits et services sont disponibles dans la région pertinente, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité et les spécifications des produits auprès de leur concessionnaire local.

Renseignements aux journaux

Représentants de la presse professionnelle Cat

Amériques
; Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
; Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Courriel général : Cat_Trade_Press@cat.com

Demandes des lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo