Pour diffusion mondiale : avril 2013
Numéro du communiqué : 142PR13

Pour Caterpillar, l'opinion des clients c'est primordial et les technologies intégrées dans ses nouveaux produits en sont la preuve, comme en témoignent les fraiseuses de chaussée, les matériels routiers ou les compacteurs de Caterpillar présentés au salon Bauma, à Munich, dans le Hall B6 et dans l'espace d'exposition extérieur attenant.

« Les clients nous demandent une technologie fonctionnelle, capable de les aider à accroître leur productivité et leur rentabilité », déclare Jim McReynolds, président de Caterpillar Paving Products. « Notre but ultime est de proposer à nos clients des solutions pour réduire leurs frais d'exploitation. »

Technologie améliorée
Les produits exposés présentent la technologie de matériel routier Cat® et les avantages qu'elle offre.

Système de nivellement et de pente Cat
La plupart des nouvelles fraiseuses de chaussée et des nouveaux finisseurs Cat sont équipés du système de nivellement et de pente Cat, conçu pour aider les équipes à appliquer et à fraiser les matériaux avec précision. Le raccord transversal permet une inclinaison constante, quel que soit le dénivelé. Cette technologie est simple à comprendre pour les conducteurs des finisseurs et des fraiseuses de chaussée, et simple à utiliser pour les équipes.

Mobil-Trac
Le train de roulement Mobil-Trac, disponible sur la plupart des nouveaux finisseurs Cat, offre une traction sans égale grâce à une vitesse de translation des plus élevées et à une maniabilité incomparable. Le système permet de réaliser le travail rapidement et garantit aux finisseurs un fonctionnement dans des conditions variées et exigeantes.

Élimination des fumées
D'après une étude menée récemment par des chercheurs indépendants, jusqu'à 92 % des émanations de fumée sont éliminées grâce au dispositif d'aspiration des fumées exclusif Cat, intégré aux finisseurs Cat. Les émanations sont ainsi éloignées des conducteurs du finisseur et de la table.

Contrôle du compactage Cat
Les nouveaux compacteurs de sol Cat, les compacteurs tandem vibrants Cat et les rouleaux pneumatiques Cat sont équipés du système de contrôle du compactage Cat. Ce système fournit aux conducteurs des informations leur permettant d'effectuer un compactage de grande qualité. Pour les compacteurs de sol, le système de base permet d'obtenir des mesures du compactage grâce aux technologies CMV (Compaction Meter Value, valeur de compactage) ou MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine) et peut être amélioré avec une fonctionnalité cartographique GPS. Pour les compacteurs tandem vibrants et les compacteurs pneumatiques, le système dispose d'une cartographie GPS et offre des informations sur le compteur de passages grâce auxquelles les conducteurs peuvent effectuer un compactage plus homogène et efficace en vérifiant que le nombre de passages approprié a bien été effectué. Le système dispose de caractéristiques supplémentaires, par exemple de capteurs infrarouges à l'avant et à l'arrière destinés à mesurer de façon constante la température de l'enrobé. Les données collectées peuvent être conservées et analysées ultérieurement afin d'examiner et d'ajuster les processus.

Contrôle du compactage Cat avec MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine)
La technologie exclusive MDP est disponible pour les nouveaux compacteurs de sol Cat de la série B. Elle est efficace sur la plupart des chantiers et avec la plupart des sols : fins, granuleux et cohésifs. Elle fonctionne sur cylindres lisses et peut être utilisée sur des cylindres à pieds dameurs et lisses équipés d'un kit de bandage pour pieds dameurs. La possibilité de mesurer le compactage avec le circuit de vibration activé ou désactivé en fait un système unique.

En se basant sur la résistance au roulement, la technologie MDP permet de déterminer la rigidité du sol. Elle mesure plus en profondeur que ce que les machines peuvent compacter. Elle mesure également plus près de l'épaisseur de couche. Les mesures subissent moins l'effet d'amorti des sols cohésifs, cette technologie peut donc être utilisée sur des machines à pieds dameurs.

Le système de contrôle du compactage Cat, qu'il utilise la technologie CMV ou MDP, peut également utiliser un système GNSS (Global Navigation Satellite System, système de navigation globale par satellites), permettant, comme un système GPS, d'obtenir des informations sur le positionnement afin de cartographier le compteur de passages, la couverture et les mesures du compactage. Ces données peuvent être conservées pour être consultées ultérieurement.

« Nous allons continuer à exploiter nos dizaines d'années d'expérience dans le secteur du matériel routier et à être attentifs aux besoins de nos clients. Avec leur aide, nous allons continuer à développer des technologies afin de leur apporter des solutions », déclare Jim McReynolds. « Lorsque nous développons et optimisons des technologies innovantes, nous cherchons par tous les moyens à rendre leur utilisation plus simple sur les chantiers pour nos clients. Chez Caterpillar Paving Products, l'objectif est de développer des technologies si avancées qu'elles peuvent fonctionner facilement et donc améliorer de façon significative la performance du produit et réduire les frais d'exploitation. »

Product Link™ et VisionLink™
Product Link est une solution de surveillance à distance garantissant une gestion efficace de votre parc. Product Link transmet les informations par réseau cellulaire et satellite, et son application web correspondante, VisionLink, permet de générer des rapports personnalisés sur l'état et l'utilisation, et d'améliorer les fonctions de cartographie et de parc mixte.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

# # #

Note aux rédacteurs: Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Infos presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

E-mail général : Cat_Trade_Press@cat.com

Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo