Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans la CEI : septembre 2013
Numéro du communiqué : 473PR13
Caterpillar Work Tools, le fournisseur leader d'équipements pour chargeuses sur pneus et pelles hydrauliques, présente sa nouvelle série MP300, la dernière génération de cisailles universelles pour pelles hydrauliques Cat®. La Cisaille universelle série MP300 (MP318 et MP324) de Caterpillar vous permet d'effectuer pratiquement tous les travaux de démolition à l'aide d'un carter de base et d'un ensemble de six options de mâchoires disponibles. D'autres modèles viendront prochainement compléter l'offre standard.
« Nous utilisons des technologies qui permettent à nos clients de réduire leurs coûts d'exploitation afin de garantir que le choix des produits et du réseau de concessionnaires Cat leur apporte des bénéfices supérieurs à ceux qu'ils auraient pu générer en optant pour un concurrent. Cette nouvelle génération de cisailles universelles fait appel à des technologies de surpresseur hydraulique (booster and speed valve technology), et à un système de fermeture de mâchoires, dont les brevets sont en instance, ce qui se traduit par des coûts plus faibles pour le client ainsi que par des émissions réduites pour l'environnement » a déclaré Richard J. Hermann, responsable commercial chez Caterpillar Work Tools.
Compacte, légère et puissante
La nouvelle Cisaille universelle série MP300 s'appuie sur le succès du modèle précédent. De conception compacte et légère, elle est d'une puissance redoutable pour la découpe et le broyage. Le rotateur robuste du carter offre une rotation continue de 360 ° pour effectuer le travail de démolition de façon rapide et selon un angle précis. La Cisaille universelle MP300 confirmera bientôt sa suprématie de par sa polyvalence parmi les nombreux outils de démolition du marché.
Remplacement des mâchoires facilité et simplifié
Chaque cisaille universelle peut être équipée de mâchoires interchangeables. Mâchoires de découpe de béton (CC), démolition (D), broyage (P), cisaille (S), universelles (U) et pour réservoirs (TS). Grâce à un carter classique et à un ensemble de mâchoires bien choisi, un entrepreneur peut bénéficier d'une flexibilité exceptionnelle à partir d'un investissement minimum et accomplir la plupart des tâches que requiert un travail de démolition. Les différentes mâchoires peuvent être installées ou changées très rapidement grâce à notre nouveau système de fermeture de mâchoires (brevet en attente d'homologation). Passez de 25 minutes pour changer une mâchoire d'une ancienne série à 10 minutes en utilisant uniquement des outils classiques.
Temps de cycle rapides
La découpe et le broyage n'ont jamais été aussi rapides. Lorsque la mâchoire rencontre un point de résistance, la fonction hydraulique SpeedBooster intégrale est activée automatiquement. La nouvelle conception de surpresseur associe une vanne accélératrice et un nouveau vérin plus petit qui diminue les temps de cycle d'ouverture et de fermeture de la mâchoire de presque de moitié. En outre, la force de fermeture a été augmentée de 6 %, ce qui offre jusqu'à 10 % de production en plus avec une mâchoire de découpe d'acier CC et jusqu'à 50 % de production en plus avec une mâchoire de découpe de béton D.
Entretien simplifié
Ces nouvelles mâchoires ont été conçues avec moins de soudures et des pièces d'usure remplaçables (outils d'attaque du sol Cat) afin de réduire les zones de forte contrainte pour la construction. La protection des composants et des flexibles hydrauliques a été renforcée et la protection du moteur a été optimisée. De plus, le vérin est désormais plus facile d'accès et la protection de la tige de vérin a été renforcéee. Le nombre de points de graissage a été réduit afin de simplifier la procédure d'entretien. La maintenance quotidienne ne nécessite plus qu'un graissage, une vérification des pièces d'usure et le remplacement de ces dernières le cas échéant.
Nouvel ensemble de mâchoires
Avec l'arrivée de cette nouvelle Cisaille série MP300, six nouveaux ensembles de mâchoires ont été conçus pour effectuer des travaux de démolition :
1. Mâchoires de découpe de béton (CC)
Les mâchoires de découpe de béton découpent et démolissent les structures en béton ou en acier avec précision. Les mâchoires CC peuvent simultanément couper et broyer de gros pans de béton armé à armature haute densité. Elles conviennent également à la démolition de poutres et de constructions en acier.
2. Mâchoires de démolition (D)
Les mâchoires de démolition coupent et broient le béton lourd, les structures moyennement renforcées et les armatures. Les mâchoires D disposent d'une large ouverture et sont communément employées pour les travaux de démolition primaire afin de découper la structure en pièces.
3. Mâchoires de broyage (P)
Les mâchoires de broyage démolissent et réduisent le béton en une seule étape : séparation des armatures et du béton et réduction du béton en gravats de petite taille prêts à être recyclés.
4. Cisaille (S)
La nouvelle cisaille S a été conçue pour mieux couper et réduire la taille d'éléments métalliques que l'on trouve souvent sur les chantiers de démolition. Elle est dotée d'une pointe de perforation et d'une lame d'usure sur la mâchoire supérieure ainsi que d'une lame de guidage sur la mâchoire inférieure. La mâchoire inférieure est droite et s'associe à l'arête incurvée de la mâchoire supérieure pour comprimer et aplatir l'acier avant de le découper. La mâchoire inférieure maximise la force de coupe et génère une découpe beaucoup plus efficace.
5. Mâchoires universelles (U)
Les mâchoires universelles coupent le béton armé en gravats de taille appropriée pour les broyer ultérieurement et séparer les armatures dans un concasseur mobile, par exemple. Elles peuvent être utilisées pour des travaux de démolition primaire et secondaire.
6. Mâchoires pour réservoirs (TS)
Les mâchoires pour réservoirs sont utilisées pour la démolition précise de tôles d'acier, de bateaux, de wagons, de réservoirs de carburant, d'huile et de grains, d'entrepôts, de quais de transit et d'autres lieux de stockage d'acier. Ses lames de coupe se chargent de découper l'acier.
Pièces d'usure remplaçables
Toutes nos mâchoires comportent des pièces d'usure facilement remplaçables. Les soudures de surface ont été remplacées au profit de plus de pièces d'usure échangeables. Lorsque l'une d'entre elles s'use, vous pouvez installer une nouvelle pièce directement sur site sans perdre de temps à renvoyer la mâchoire à l'atelier pour nettoyage, meulage et soudage.
Les mâchoires D, CC et P profitent de l'intercompatibilité des pièces et utilisent les outils d'attaque du sol Cat.
La Cisaille universelle série MP300 bénéficie d'une assistance technique complète auprès du réseau de concessionnaires Cat ; les clients peuvent ainsi commander des pièces et bénéficier de services d'entretien pour leurs machines et outils de travail à partir d'une seule et même source. Caterpillar assure le suivi de tous ses outils de travail grâce à une gamme complète de services avant et après-vente qui vont du conseil pour la sélection d'outils de travail à la formation des utilisateurs, la gestion du matériel, sans oublier un large éventail de produits financiers et d'assurance.
# # #
Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
Contact presse
Représentants Cat auprès de la presse spécialisée
Amériques
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com
Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com
Contact
www.cat.com/requestCatinfo