Caractéristiques de la nouvelle Pelle hydraulique pour applications minières 6020B Cat® Une cabine à la pointe de la technologie, des circuits hydrauliques efficaces et un entretien simplifié

Caractéristiques de la nouvelle Pelle hydraulique pour applications minières 6020B Cat® Une cabine à la pointe de la technologie, des circuits hydrauliques efficaces et un entretien simplifié

Diffusion mondiale : avril 2013
Numéro de diffusion : 200PR13

La Pelle hydraulique pour applications minières 6020B Cat® est un tout nouveau modèle de la gamme étendue de pelles hydrauliques pour applications minières Cat. Avec sa conception entièrement nouvelle, notamment une charge utile de 22 tonnes (24 tons) et un poids en ordre de marche de 220 tonnes (240 tons), elle peut s'associer au Tombereau de chantier 777G Cat pour un chargement et un transport optimisés.

Conçue pour être simple et fiable, sans pour autant compromettre la sécurité, la Pelle hydraulique 6020B est équipée d'une nouvelle cabine à la pointe de la technologie et d'un poste de conduite qui, grâce à sa grande vitre au niveau du sol, son vaste pare-brise et ses vitres latérales, offre une visibilité de premier ordre. Le conducteur bénéficie d'un excellent champ de vision sur les chenilles de traction et le plancher de la fosse, indispensable lorsqu'il repositionne la pelle ou lorsqu'il charge un tombereau. La conception innovante de la cabine intègre deux sièges supplémentaires pour accueillir un formateur et un observateur. La 6020B est la première de sa catégorie de taille à être équipée d'une cabine à trois sièges.

Sa construction modulaire est dotée d'un groupe électrogène à double accès qui permet un entretien et un accès aux composants plus faciles. De plus, cette conception modulaire simplifie l'expédition et le montage sur le terrain de la 6020B. Sa configuration monomoteur permet également un entretien plus facile. Son moteur Cat de 778 kW (1 043 hp) alimente un circuit hydraulique de pointe qui présente le meilleur rendement système du secteur.

La nouvelle Pelle hydraulique 6020B en configuration pelleteuse sera présentée lors du salon Bauma 2013 et sera commercialisée au cours du quatrième trimestre de cette année.

Cabine et poste de conduite à la pointe de la technologie
Le nouveau design de la cabine et du poste de conduite est le résultat d'une collaboration de plusieurs années avec les sociétés minières et les conducteurs de pelles hydrauliques du monde entier. La visibilité inégalée, le confort accru et l'amélioration du potentiel de formation en cours d'utilisation qui en résultent sont synonymes d'augmentation de productivité et de sécurité renforcée.

Le poste de conduite offre de nombreuses capacités de réglage afin de permettre aux conducteurs d'adapter la machine à leurs préférences personnelles. La suspension du siège ainsi que les accoudoirs se règlent pour convenir à de nombreuses morphologies. De plus, la luminosité et le niveau de contraste de l'écran d'affichage sont réglables afin de s'adapter au conducteur et aux conditions ambiantes. Le système de commande de température conserve automatiquement la température choisie par le conducteur.

La cabine montée sur isolateur réduit efficacement les vibrations qui sont sources de fatigue. Le plancher sans marches, quant à lui, permet de limiter les risques de chute. La configuration de la cabine présente également un bouton d'arrêt d'urgence à portée du formateur et de l'observateur.

Le siège du formateur, situé à côté du siège du conducteur, offre une vue optimale sur l'ouvrage en cours et permet une bonne communication lors de la formation. La station de travail surélevée de l'observateur, située derrière le siège du conducteur, permet d'accueillir un ordinateur portable et offre une vue parfaitement dégagée sur le poste de conduite et sur l'environnement d'excavation

Pour en savoir plus sur les pelles hydrauliques pour applications minières Cat, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local ou rendez-vous sur : https://mining.cat.com/products/surface-mining/hydraulic-shovels

# # #

Note aux rédacteurs: Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Infos presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

E-mail général : Cat_Trade_Press@cat.com

Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo