Pelle hydraulique 374 Cat® de nouvelle génération
Pelle hydraulique 374 Cat® de nouvelle génération

La Pelle hydraulique 374 Cat® nouvelle génération offre une production élevée, une plus longue durée de vie et demande moins de maintenance

 

Publication en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande : janvier 2021
Numéro de version : 12PR21

La Pelle hydraulique 374 Cat® nouvelle génération offre aux entreprises générales une haute production, une durabilité structurelle deux fois plus longue et des coûts d'entretien réduits jusqu'à 20 % par rapport au leader du secteur qu'elle remplace, la 374F.

« Notre nouveau circuit de rotation hydrostatique spécifique constitue un élément clé de la production », déclare Brian Abbott, responsable produits monde pour les grandes pelles hydrauliques Cat. « Le circuit permet de régénérer l'énergie du frein de tourelle et de gérer de façon indépendante le débit d'huile des vérins » « Pour les propriétaires et les conducteurs, cela se traduit par un rendement énergétique supérieur, ainsi que par des performances plus souples et prévisibles lors de l'exécution de plusieurs tâches avec la pelle hydraulique » 

Trois modes de fonctionnement sont disponibles : Puissance, Smart, et ÉCO. Le mode Puissance utilise la puissance maximale à tout moment. Le mode ÉCO diminue le régime moteur et les temps de cycles, tout en maintenant la force d'arrachage. Le mode Smart rationalise la gestion de la machine en faisant correspondre automatiquement le régime moteur et la puissance hydraulique aux conditions de l'excavation en cours, ce qui permet de réduire la consommation de carburant et d'optimiser les performances. Le régime moteur diminue automatiquement lorsque la demande en puissance hydraulique baisse, réduisant ainsi encore la consommation de carburant.

Le circuit de refroidissement dispose d'un nouveau ventilateur à vitesse variable qui est conçu pour fonctionner uniquement si nécessaire, ce qui permet d'économiser du carburant et de bénéficier d'une efficacité maximale. Une fonction de sens de marche inversé disponible aide à éliminer les débris des noyaux de refroidissement, ce qui constitue un atout supplémentaire en matière d'amélioration de l'efficacité.

Technologie disponible de série améliorant l'efficacité et renforçant la sécurité

« La technologie simple et facile à utiliser représente un autre élément clé de la production », ajoute M. Abbott. « Nous la proposons en tant qu'équipement standard. De fait, le modèle 374 dispose de l'offre technologique montée en usine la plus complète du secteur dans sa catégorie de taille : tout cela pour amener l'efficacité opérationnelle du propriétaire à un niveau beaucoup plus élevé. »

Cat Payload aide les conducteurs à améliorer l'efficacité de chargement, grâce à une pesée à la volée. Les estimations de charge utile en temps réel peuvent être calculées sans devoir effectuer de pivotement, afin d'aider à éviter la surcharge ou le chargement incomplet des tombereaux. Avec le port USB du moniteur, les conducteurs peuvent télécharger les données de travail des 30 derniers jours, sans avoir besoin d'une connexion Internet ou d'un abonnement à VisionLink®.

Cat Grade avec 2D offre aux conducteurs un guidage visuel pour niveler via le moniteur standard à écran tactile, afin d'effectuer des coupes plus précises. Le système est prêt à être mis à niveau vers Cat Grade avec module Advanced 2D ou Cat Grade avec 3D, pour une plus grande précision. Le module Advanced 2D comprend un moniteur à écran tactile supplémentaire, qui permet la conception sur le terrain. La 3D ajoute un positionnement GPS et GLONASS, afin de bénéficier d'une très grande précision. La technologie de communication intégrée de la 374 facilite plus que jamais la connexion aux services 3D, tels que Trimble Connected Community ou Virtual Reference Station.

La fonctionnalité d'aide au levage constitue une nouvelle fonction de sécurité qui aide à empêcher la pelle hydraulique de se renverser. Elle calcule rapidement le poids de la charge en cours de levage et la compare à la capacité nominale de la pelle hydraulique. Des alertes visuelles et sonores montrent et préviennent le conducteur si la pelle hydraulique est dans une gamme de travail sécurisée.

Que la machine soit équipée d'un godet ou d'un marteau, la fonctionnalité de barrière électronique 2D empêche la pelle hydraulique de se déplacer en dehors des points définis par le conducteur. Ceci permet de protéger la machine et d'autres éléments de dommages et réduit les risques d'amendes liés au zonage ou à la détérioration des infrastructures réseaux souterraines et en surface. Cela permet aussi de diminuer la fatigue du conducteur en réduisant les pivotements et excavations excessives. 

La fonction d'arrêt automatique du marteau vous permet d'éviter une usure inutile de l'équipement et de la machine. Un message d'avertissement apparaît sur le moniteur au bout de 15 secondes d'amorçage continu, puis le marteau s'arrête automatiquement après 30 secondes d'amorçage continu.

Cat Product Link™ facilite la gestion de la machine. Il fournit un flux constant d'informations sans fil, disponibles via l'interface VisionLink en ligne, permettant ainsi aux responsables de machines dans les bureaux d'évaluer rapidement des informations de fonctionnement critiques.

La reconnaissance des outils de travail permet de gagner du temps et de l'énergie lors du changement d'équipements. Un simple mouvement d'un outil attaché confirme son identité et ajuste automatiquement le circuit hydraulique aux paramètres définis par le conducteur pour cet outil spécifique.

Le localisateur d'équipement PL161 Cat en option est un appareil Bluetooth ® qui permet de trouver rapidement et simplement les accessoires et autres équipements. Le lecteur Bluetooth embarqué de la pelle hydraulique ou l'application Cat installée sur smartphone localiseront automatiquement l'emplacement de l'appareil jusqu'à 91 mètres (300 pieds). 

Une plus longue durée de vie

Quelle que soit la difficulté de la tâche, la 374 est faite pour y répondre. Les flèches, bras et châssis sont deux fois plus résistants que ceux du modèle précédent, afin de fournir aux propriétaires des performances fiables pendant toute la durée de vie de la machine. 

Les flèches disposent d'une plus grande épaisseur des tôles supérieures et inférieures ; les bras présentent une plus grande épaisseur au niveau des tôles latérales, inférieures et des supports et les châssis offrent une plus grande épaisseur au niveau des plaques de fixation du contrepoids et du châssis de base.

Des renforts supplémentaires sont intégrés à la carrosserie, aux maillons, aux galets inférieurs, à la flèche, au bras et aux vérins de godet pour assurer des performances sur le long terme et sans problème.

Entretien réduit

Les intervalles d'entretien synchronisés et plus espacés contribuent à réduire les coûts de la 374 à long terme.

Le nouveau filtre à air Cat, comprenant un pré-filtre intégré et des filtres primaires et secondaires, fournit le double de la capacité de rétention des poussières par rapport à la conception précédente.

Le nouveau filtre de retour hydraulique Cat dispose d'une durée de vie utile de 3 000 heures, une augmentation de 50 % par rapport aux filtres précédents.

Les filtres du circuit de carburant sont synchronisés pour un entretien au bout de 1 000 heures, ce qui constitue une augmentation de 100 % par rapport aux filtres précédents.

Les vidanges des sédiments et de l'eau du circuit de carburant, ainsi que le contrôle du niveau d'huile du circuit hydraulique sont situés proches l'un de l'autre au niveau du sol, facilitant ainsi la maintenance de routine et la rendant plus rapide et plus sûre.

Une cabine pensée pour le conducteur

La 374 offre le choix entre une cabine Deluxe ou Premium. Des fonctionnalités qui améliorent les performances, telles que le panneau de commande de face, le démarrage sans clé par bouton-poussoir et le moniteur à écran tactile large intégrant des molettes, sont disponibles de série.

Voici d'autres aménagements de la cabine qui plairont à coup sûr aux conducteurs :

  • Une console inclinable qui permet un accès et une sortie aisées de la cabine.
  • Des montants visqueux améliorés de la cabine qui réduisent les vibrations de 50 % par rapport aux modèles précédents.
  • Une radio Bluetooth intégrée avec ports USB pour connecter et charger des téléphones.
  • Une commande automatique de la climatisation qui conserve les réglages de température, peu importe la température ambiante.
  • Des boutons de manipulateurs programmables qui permettent de définir des modèles de commande et des taux de réactivité hydraulique, pour adapter sur mesure le fonctionnement de la machine en fonction des préférences individuelles.
  • De grandes vitres avant, arrière et latérales, ainsi que des caméras standard arrière et du côté droit pour améliorer la visibilité.
  • Un ensemble visibilité à 360 degrés en option qui associe des images de plusieurs caméras pour améliorer la vision du conducteur dans toutes les directions.

« Les entreprises générales exigent une production élevée et une longue durée de vie. Je suis certain que la Pelle hydraulique 374 nouvelle génération est le choix idéal dans sa catégorie de taille pour répondre à ces deux points », conclut M. Abbott. 

Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez le site www.cat.com.

 

Caractéristiques du produit 374

 

Moteur

C15 Cat®

Puissance moteur (ISO 14396)

362 kW (485 hp)

Poids en ordre de marche

71 700 kg (158 200 lb)

Profondeur d'excavation maximale*

8 570 mm (28’1”)

Portée maximale au niveau du sol*

13 160 mm (43’2”)

Hauteur de chargement maximale*

8 430 mm (27’ 8”)

 *Flèche de 7,8 m (25’ 7”), bras de 3,6 m (11’10”), godet SD de 3,3 m3 (4,32 yd3)

 

 

Pelle hydraulique 374 Cat
de

Pelle hydraulique 374 Cat

Pelle hydraulique 374 Cat
de

Pelle hydraulique 374 Cat

Pelle hydraulique 374 Cat
de

Pelle hydraulique 374 Cat

Brian Abbott
de

Brian Abbott

Pelle hydraulique 374 Cat
Pelle hydraulique 374 Cat
Pelle hydraulique 374 Cat
Brian Abbott

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de Caterpillar sur les produits et moteurs.

Voir les dernières actualités

         

 

                                                 # # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo