Répondre aux besoins du client dans la mine Titania

Répondre aux besoins du client dans la mine Titania

Là où la Norvège plonge dans la Mer du Nord, le premier bras pour pelle hydraulique produit par les ouvriers de l'usine d'Ostrava (République Tchèque) répond avec succès à tous les besoins du client. En juillet, le bras a été monté sur une Pelle hydraulique 6040 dans la mine de Sokndal (Norvège). La pelle hydraulique est actuellement utilisée dans la mine de fer et de titane de Titania, l'un des plus importants gisements de fer et de titane d'Europe.

Le bras, ou bras de godet, offre la force d'excavation nécessaire pour faire pénétrer la pelle ou le godet de pelle dans le sol. C'est un composant critique de toute pelle hydraulique ou pelle minière. Lors de sa visite de l'usine d'Ostrava en janvier, Dave Bozeman, vice-président de la division Integrated Manufacturing Operations (IMOD), a eu la chance de voir le bras complet avant sa livraison au client.

« C'est un grand moment pour toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce projet », a-t-il déclaré. « C'est formidable de savoir que ce bras va bientôt travailler dans une mine. Félicitations à nos employés d'Ostrava pour cet excellent travail. »

L'usine d'Ostrava s'est longuement préparée à la production de bras avec des essais de qualité exhaustifs permettant de garantir l'intégrité des produits avant leur expédition aux clients. Il y a plus d'un an, l'usine d'Ostrava fabriquait des composants pour longues tailles. Depuis le mois d'août de l'année dernière, l'usine a diversifié sa production pour fabriquer également des bras pour pelles hydrauliques. Les pelles hydrauliques sur lesquelles sont montés les bras d'Ostrava sont fabriquées à Dortmund (Allemagne).

La Pelle hydraulique 6040 à l'œuvre dans une mine de Sokndal (Norvège)
Une Pelle hydraulique 6040 chargeant un tombereau de chantier dans une mine de Sokndal (Norvège).