Machines en action

Machines en action

Le long du quai d'une capacité de 200 000 tonnes du port chinois de Qiangang, une chargeuse sur pneus Cat entièrement équipée est dominée par l'immense navire qui vient d'accoster. Pour Chen Liang, responsable de l'équipe de mécaniciens mobiles de la société Qiangang appartenant au groupe du port Qingdao, les chargeuses sur pneus comme celles-ci permettent d'entasser le minerai dans les immenses et sombres soutes pour les godets des portiques.

« Comme les godets ne peuvent pas saisir le minerai lorsqu'il est dispersé dans la soute, les chargeuses sur pneus jouent un rôle particulièrement important », explique Chen Liang. « Ce que nous redoutons le plus, c'est que la chargeuse sur pneus tombe en panne alors qu'elle est en train d'entasser le minerai, car le levage d'une chargeuse hors de la soute nécessite de remplacer le godet, ce qui prend plus de 10 minutes. Si les chargeuses ne peuvent pas travailler en continu, leur remplacement nous fait perdre du temps et réduit considérablement notre rendement. »

Dans le fonds de la soute, les Chargeuses sur pneus 980H Cat® travaillent en parfaite synchronisation avec les godets pour entasser le minerai de fer. En permettant de s'assurer de la capacité maximale de chaque godet déchargé, les chargeuses sur pneus sont parfaitement adaptées au rythme de travail.

« Les soutes sont des endroits confinés. Lorsqu'un navire doté d'une cargaison de 10 000 tonnes arrive dans le port pour être déchargé, chaque chargeuse sur pneus doit travailler dans l'atmosphère étouffante et obscure des soutes pendant un long moment, ce qui est difficile à la fois pour les machines et pour les hommes. Des chargeuses ordinaires ne pourraient pas faire ça », explique Chen Liang. « Comme elles sont faciles à manœuvrer, stables et dotées d'un poste de conduite convivial, les chargeuses sur pneus Cat offrent aux conducteurs confort et sécurité, pour un travail plus efficace. Nous ne serions pas en mesure de battre sans cesse notre propre record de déchargement de minerai sans l'excellence des performances des chargeuses sur pneus Cat ! »

Chargeuse sur pneus Cat dans un immense navire
Une chargeuse sur pneus Cat au pied d'un immense navire