Pour diffusion mondiale : septembre 2012
Numéro du communiqué : 317PR12
Caterpillar annonce le lancement de Cat® Detect Personnel, un système de détection de personnel à proximité, destiné à améliorer la sécurité des personnes intervenant à proximité des systèmes longue taille et des mineurs continus. La fonction Personnel fait partie de la configuration Detect du Cat MineStar™ System, qui compte des produits technologiques entièrement intégrés conçus pour améliorer la productivité, la sécurité, ainsi que l'utilisation et le temps de service des machines dans les exploitations minières souterraines et à ciel ouvert.
À l'aide de balises d'identification par radiofréquence portées par le personnel et d'unités de détection montées sur les machines pour applications minières, Cat Detect Personnel (Personnel) détecte de manière précise et fiable la présence de personnes sur une longue taille ou à proximité d'un mineur continu et transmet les informations de localisation du personnel au système de commande de la machine. Ce dernier prend alors, si nécessaire, des mesures appropriées (telles que la limitation des mouvements de la machine et l'émission de signaux d'avertissement) pour éviter toute situation potentiellement dangereuse.
Avec Cat Detect Personnel pour systèmes longue taille, chaque soutènement de toit est équipé d'une unité de détection transmettant des données au système de commande pilotant l'avance automatisée des soutènements de toit. Prenons l'exemple du système de commande électrohydraulique PMC®-R Cat (Programmable Mining Control for roof supports, système de commande minier programmable pour soutènements de toit) : Personnel retarde l'avance des soutènements de toit si des personnes sont détectées dans la zone concernée. Pour signaler que le mouvement du soutènement de toit est en attente, les systèmes de commande PMC-R disposent d'un témoin d'avertissement à 180° à diode très lumineuse et d'une alarme sonore.
Cat Detect Personnel pour mineurs continus est en cours de développement. Le système détecte la présence de personnes se trouvant à une distance donnée de la machine, à des endroits potentiellement dangereux. Si nécessaire, il émet un signal d'avertissement à l'intention de ces personnes et du conducteur de la machine et limite les mouvements de la machine tant que la zone n'a pas été dégagée.
Chaque balise d'identification par radiofréquence portée par le personnel souterrain intègre un transpondeur alimenté par piles, qui consiste en fait en un émetteur-récepteur. Chaque balise comporte également un identifiant qu'un logiciel permet de configurer en fonction des besoins de la mine. Il est ainsi possible de configurer la balise de façon à identifier chaque porteur de balise dans la mine et/ou à indiquer le poste occupé par cette personne, ainsi que ses compétences. Ces informations peuvent ensuite être transmises aux têtes de voie de la longue taille et à un bureau de régulation de la mine souterrain ou en surface en vue de la planification des affectations de personnel.
De petite taille, les balises et les lecteurs sont sûrs. Le port des balises ne pose pas de difficulté et l'installation des lecteurs sur l'équipement est aisée, aucune enceinte antidéflagrante n'étant nécessaire. Les balises et les lecteurs présentent en outre une consommation d'énergie très faible. Points capitaux : une extrême précision et le fait que le système longue taille n'occasionne aucun délai (chaque contrôleur de soutènement de toit agissant en tant que contrôleur local), contrairement aux systèmes dont le traitement des données repose sur les communications avec les systèmes de commande de tête de voie Le logiciel polyvalent est doté d'une fonction « Plug-and-Play » pour les Systèmes de commande PMC-R Cat pour longue taille.
Caterpillar est déterminé à aider ses clients à protéger la santé et la sécurité de leurs employés. Et c'est justement dans cette optique que Personnel a été conçu. Cat Detect Personnel pour systèmes longue taille est actuellement testé dans des exploitations souterraines aux États-Unis et en Europe. Il devrait être disponible au quatrième trimestre 2012. Cat Detect Personnel pour mineurs continus est en cours de développement. Pour en savoir plus sur Detect et sur les autres équipements du Cat MineStar System, visitez la page : https://mining.cat.com/miningtechnology
# # #
Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com
Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com
Contact
www.cat.com/requestCatinfo