La Haveuse longue taille EL3000 Cat® permet une productivité élevée pour les veines moyennes à longues

Pour diffusion mondiale : septembre 2012

Numéro du communiqué : 324PR12

La Haveuse longue taille EL3000 Cat® permet une productivité élevée pour les veines moyennes à longues, grâce à une conception intelligente et à sa technologie nouvelle génération

La Haveuse EL3000 Cat® représente la nouvelle génération de haveuses longue taille Cat. Son système de commande à la pointe de la technologie équipé d'une communication Ethernet simplifie l'automatisation et la surveillance, tandis que sa conception facilite les mises à niveau pour profiter des dernières fonctionnalités disponibles pour plus de performances. Son évolutivité garantit une durée de vie prolongée.

Le modèle EL3000 s'appuie sur un châssis monobloc robuste aux performances durables qui fournit un maximum de protection pour les composants modulaires, tout en restant facile à entretenir. Le système de transport Jumbotrack® est lui aussi conçu pour des performances durables. Son patin innovant en deux parties, qui relie la haveuse au râtelier de transport, permet de remplacer simplement n'importe quelle pièce le long du front de taille.

La Haveuse EL3000 creuse des veines de 2,7 à 5,4 mètres (106 - 213 in) de hauteur avec une puissance de coupe de 2 x 860 kW (1 150 hp). Toute une gamme de moteurs de coupe est disponible pour s'adapter à toutes les conditions d'exploitation. Les moteurs de transport ont une puissance de 2 x 150 kW (200 hp), et le moteur de pompe monte à 75 kW (100 hp), pour une puissance totale de 2 295 kW (3 000 hp) pour l'ensemble de la machine. Celle-ci peut ainsi fournir une capacité de production de plus de 5 000 tonnes (5 500 tons) à l'heure.

Contrôle et surveillance

Caterpillar a développé un système d'automatisation distribuée à la pointe de la technologie pour le contrôle, la surveillance et la protection de la haveuse. Sa conception modulaire vous permet de le configurer selon vos besoins, que ce soit pour la simple surveillance et protection comme pour des paramètres d'automatisation avancés avec transmission de données. Le système de commande PMC® Evo-S, équipé d'un système de communication Ethernet et d'une fonction de sauvegarde, permet d'utiliser la haveuse même lorsque le système de contrôle global ne fonctionne pas. Tous les composants peuvent être contrôlés et diagnostiqués à distance.

VibraGuard® est un système de surveillance d'état disponible pour les haveuses longue taille Cat. Le système rassemble des données et les transfère à un ordinateur de contrôle en surface pour permettre une analyse et une évaluation détaillées. Il permet au personnel de prévoir l'usure des composants de la machine, d'éviter les temps d'arrêts et de mettre en place des alarmes pour prévenir l'opérateur en cas de risque d'endommagement pour les composants surveillés. Cette protection complète permet de rallonger la durée de vie des composants en identifiant les problèmes mineurs avant qu'ils ne prennent de l'importance, tout en garantissant une disponibilité maximale de la haveuse en minimisant les arrêts imprévus.

Le système PMC équipé d'un bus Ethernet apporte encore d'autres avantages. Il permet de réduire la présence de câblage et d'augmenter la flexibilité du système. Il n'y a plus de problème d'interface, puisque les équipements connectés au réseau ont uniquement besoin de pouvoir communiquer via le protocole IP. La mise en service, l'entretien, les mises à niveau et le dépistage des pannes sont beaucoup plus simples et rapides, et l'équipement se configure de
lui-même. Les quelques câbles présents sont des câbles Ethernet standard, et non pas des câbles spécifiques. Il n'est plus nécessaire d'utiliser des enveloppes résistantes aux flammes, ce qui simplifie l'installation et réduit le besoin en entretien.

Pour en savoir plus sur les haveuses longue taille Cat et tous les produits d'exploitation minière souterraine Cat, rendez-vous sur : mining.cat.com/products/underground-mining

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable Images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo