Le système de distribution d’eau Cat® permet aux exploitants de l’industrie minière qui utilisent des citernes d’eau basées sur des tombereaux de chantier Cat 777G de réaliser des économies supplémentaires

Diffusion mondiale : septembre 2012

Numéro de diffusion : 300PR11

À partir du deuxième trimestre 2013, Caterpillar proposera un système de distribution d’eau et de contrôle pour la configuration de châssis nu de son tombereau de chantier 777G. L’un des équipements en option, le système de distribution d’eau CatÒ, lorsqu'il est commandé, comprend une configuration de cabine unique avec des commandes installées d’origine, un affichage au tableau de bord programmable et un système d’entraînement de la pompe de conversion de couple. La configuration de châssis nu peut également être commandée sans système de distribution d’eau, mais la cabine spéciale, les commandes, l’affichage et l’entraînement de la pompe ne seront alors pas inclus.

Le système de distribution d’eau Cat utilise un système hydraulique autonome qui contrôle les modèles de pulvérisation et permet une largeur de pulvérisation homogène quel que soit le régime du moteur. Le système est capable de pulvériser jusqu’à 3 785 l par minute à une vitesse comprise entre 5 et 40 km/h.

Les commandes système à l’intérieur de la cabine unique comprennent un écran d’affichage programmable, un clavier et un manipulateur contrôlant le canon à eau qui sont personnalisables à l’aide d’un clavier rétro-éclairé pour les utilisations de nuit. Les fonctions comprennent l'extinction automatique lorsque le réservoir d'eau est vide, le démarrage et l'extinction graduels de la pompe, des têtes de pulvérisation autonettoyantes, des modèles de pulvérisation personnalisables, le démarrage et l’arrêt automatiques selon la vitesse au sol, l’extinction de la pulvérisation latérale pour le trafic entrant et des commandes de remplissage du réservoir à distance. La plupart de ces fonctions sont conformes aux mesures de sécurité de l'industrie minière établies d’après les retours clients.

Les toutes premières données de suivi sur le terrain indiquent la possibilité de réaliser des économies d'eau en limitant le chevauchement, des économies de carburant et une amélioration de la productivité grâce à une fréquence de remplissage des réservoirs réduite, moins d’entretien des pistes et une usure des pneus moindre.

Le service après-vente assistance et pièces est disponible via le réseau international des concessionnaires Cat.

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable Images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo