Le nouveau Tombereau spécialisé CT660 Cat® fait l'unanimité auprès des propriétaires et des conducteurs

Pour publication en Amérique du Nord : septembre 2012

Numéro du communiqué : 318PR12

Le nouveau Tombereau spécialisé CT660 Cat®, présenté en 2011 et exposé au salon MINExpo 2012, a suscité des premières réactions positives. Selon certains acquéreurs et conducteurs, le nouveau tombereau extra-robuste de Classe 8 dépasse toutes les attentes en terme de fiabilité, de productivité et de confort.

Kevin Medford, propriétaire de Medford Trucking, entreprise du secteur minier basée à Charleston Virginie-Occidentale, a déjà acheté deux tombereaux Cat et prévoit d'en acquérir encore six d'ici peu. « Nos conducteurs en sont fous. Ils sont confortables et très spacieux. Il suffira que les clients les essayent pour qu’ils les apprécient et décident de les acheter. », explique-t-il.

Selon les conducteurs, l'un des points forts du tombereau Cat réside dans la Transmission automatique CX31 Cat. Jimmy Fernatt, conducteur chez Medford Trucking, utilise le CT660 pour le transport du charbon dans des applications minières au sommet des montagnes. Auparavant, la conduite des tombereaux en montée et en descente dans des pentes de 8 % demandait de gros efforts manuels aux conducteurs.

« Le tombereau Cat offre une conduite beaucoup plus douce et peut gagner 8 à 16 km par heure lors de la traversée des pistes minières, » ajoute Fernatt. Dale Medford, directeur de flotte chez Medford Trucking, souligne : « Nous avons un conducteur de 70 ans. Il a déclaré ne ressentir aucune fatigue après une journée de travail. »

Alliant style accrocheur, composants solides, visibilité exceptionnelle, confort du conducteur et facilité d'entretien, le CT660 vient naturellement compléter la gamme de produits Cat — un tombereau fiable, durable et économe en carburant, contribuant à la réussite des clients.

« Il est à la hauteur des autres équipements Caterpillar que nous avons achetés, » affirme Mike Hitchcock, propriétaire de Hitchcock Scrap Yard à Canton, Illinois, qui a fait l'acquisition de huit tombereaux Cat pour transporter de la ferraille et des matières recyclables. Connaissant bien la fiabilité exceptionnelle des équipements Cat, Hitchcock a tenu à être parmi les premiers à acquérir le CT660. La qualité de l'assistance du concessionnaire Cat local a également pesé dans sa décision.

« Le personnel comprend nos problèmes et réagit rapidement, » explique Hitchcock.

Les nouveaux Tombereaux CT660 permettent aux conducteurs de Hitchcock de gagner en productivité. Ils apprécient tout particulièrement le confort et l'aménagement de la cabine, le tableau de bord simple à lire ainsi que les interrupteurs et les jauges faciles d'accès.

« La conduite et la maniabilité sont excellentes, le rayon de braquage est parfait, » commente Hitchcock. « Je n'avais jamais vu ça. Cet équipement est tout simplement exceptionnel. »

Pour en savoir plus sur le tombereau Cat, retrouvez Caterpillar au salon MINExpo, stand 6229 dans le hall central, ou rendez-vous sur DriveCat.com/testimonials.

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo