La détection de proximité renforce la sécurité des exploitations minières à ciel ouvert

Pour diffusion mondiale : septembre 2012

Numéro du communiqué : 306PR12

La détection de proximité renforce la sécurité des exploitations minières à ciel ouvert en fournissant au conducteur une perception élargie de l'environnement de travail

Les grosses machines d'exploitation minière à ciel ouvert, fonctionnant à proximité les unes des autres et des objets fixes, présentent des risques de collisions. Caterpillar a développé son système de sécurité complet, baptisé Detect, à partir d'une idée simple : plus les conducteurs d'équipement et les administrateurs d'exploitation disposeront d'informations quant à l'environnement des machines en mouvement, plus chacune des tâches sur le site pourra être effectuée en sécurité. La détection de proximité fournit l'information nécessaire à ceux qui en ont besoin, quand ils en ont besoin.

Intégré au Cat® MineStar™ System, Detect permet d'équiper les machines minières de systèmes pratiques, adaptés aux besoins propres du site et à même de renforcer la perception de l'environnement de travail par le conducteur tout en permettant aux administrateurs de contrôler efficacement les équipements mobiles, pour une sécurité optimale. Dans les exploitations minières à ciel ouvert, Detect offre trois niveaux d'information pour les conducteurs et les administrateurs : Vision, Détection d'objets et Détection de proximité.

La fonction Vision repose sur un ensemble de caméras permettant au conducteur de sélectionner différentes vues, par le biais d'un module d'affichage dans la cabine, afin d'évaluer au mieux les objets et l'activité à proximité de sa machine. La fonction Détection d'objets ajoute à cela un ensemble de capteurs radar grâce auxquels les systèmes combinés peuvent identifier les dangers dans la zone critique autour des machines. Les dangers détectés sont affichés avec une « barre de proximité » qui donne au conducteur une vue en perspective de la situation.

La fonction Détection de proximité vient compléter les fonctions Vision et Détection d'objets par des récepteurs GNSS (système de navigation globale par satellite) et des radios de transmission de données. Ces dispositifs, installés dans les machines, signalent en permanence leur position à un central ainsi qu'aux autres dispositifs du site. Cette information peut ainsi être communiquée à tous les équipements munis de ce système. Chaque conducteur de machine connaît donc en temps réel la position de tous les autres équipements connectés.

La puissance de la détection de proximité va toutefois bien au-delà de cette capacité. Le système génère une enveloppe numérique correspondant aux dimensions physiques de la machine (corps) et définit des zones à éviter à l'intérieur et autour de cette enveloppe. À l'aide d'une technologie de « projection de trajectoire », le système peut alors déterminer le risque d'intersection entre les enveloppes de différents véhicules. Dès qu'une collision est anticipée, le système alerte les conducteurs.

Bien que cette technologie repose sur des calculs complexes, le système de détection de proximité présente les données au conducteur par le biais d'un affichage graphique convivial dans la cabine. En cas d'intersection entre les zones de projection de trajectoire de deux machines, le système génère une alarme de basse priorité et avertit le conducteur par un affichage graphique sur la carte du site, ainsi que par des alertes sonores et visuelles. Une alarme de priorité élevée est déclenchée en cas d'intersection des zones à éviter et zones de corps de deux machines, suffisamment tôt pour permettre aux conducteurs de prendre les mesures nécessaires. En cas d'intersection des zones de corps de deux machines, des alarmes de priorité critique sont déclenchées pour indiquer qu'une réaction immédiate est nécessaire. Pour les machines qui se trouvent fréquemment très proches les unes des autres, comme les véhicules de chargement et de transport, il est possible d'appliquer des filtres d'alarme par classes de machine afin de désactiver les avertissements non critiques.

La détection de proximité permet en outre aux conducteurs de tombereau d'identifier et de signaler les dangers, par exemple un bloc de roche sur la piste. L'administrateur peut alors évaluer le danger ou le système peut distribuer automatiquement cette information mise à jour à tous les équipements mobiles du site.

La détection de proximité fournit également une information continue à l'administrateur au sujet de la vitesse des machines, des zones à éviter et des dangers connus, ce qui permet un retour d'information en temps réel et un contrôle efficace de l'ensemble du site. Le système permet également de capturer et de rediffuser des événements sélectionnés à l'aide de la barre de lecture au bas de la carte des incidents, ce qui permet à l'administrateur de déterminer exactement l'emplacement des machines dans les moments précédant et suivant l'incident.

Caterpillar est déterminé à aider ses clients à protéger la santé et la sécurité de leurs employés. La détection de proximité est un outil qui peut y contribuer. Pour en savoir plus sur la détection de proximité et les autres outils du Cat MineStar System permettant de renforcer la sécurité et la productivité des exploitations minières, rendez-vous sur : https://mining.cat.com/miningtechnology

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable Images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo