Pour diffusion mondiale : septembre 2016
Numéro du communiqué : 455PR16
Le tout nouveau grand tombereau pour applications minières de Caterpillar, le 794 AC, a été dévoilé en avant-première au salon MINExpo 2016. Ce tombereau d'une capacité de 291 tonnes (320 US tonnes) s’appuie sur une série de conceptions éprouvées, parmi lesquelles un châssis ayant accumulé environ 18 millions d’heures de fonctionnement et un groupe motopropulseur ayant à son actif trois millions d'heures. Ce modèle a été entièrement conçu sous le signe de la productivité, de la fiabilité et de la facilité d’entretien.
Au terme de longs essais sur le terrain a débuté le déploiement progressif du nouveau tombereau. À ce jour, le 794 AC est exploité dans quatre pays pour répondre à diverses applications allant de l’extraction de cuivre en fosse profonde dans l’ouest des États-Unis à l’extraction de charbon et de cuivre en Amérique du Sud.
Depuis son introduction, le 794 AC a atteint en moyenne une disponibilité mécanique d’au moins 90 % ; un résultat exceptionnel qui ne cesse de s’améliorer à chaque introduction dans un nouveau site. Son système d’entraînement a été conçu pour le Tombereau pour applications minières 795F AC Cat®, un modèle plus massif qui garantit une durée de vie des composants de la chaîne cinématique supérieure à 30 000 heures.
Grâce à une configuration efficace et totalement intégrée de la machine et du groupe motopropulseur, le 794 AC s’est révélé plus rapide que ses concurrents dans les pentes. Le nouveau tombereau intègre également des freins à disque à bain d’huile sur les quatre roues, que vient compléter un système de freinage dynamique garant d’une grande stabilité et d’une excellente capacité d’arrêt. Le 794 AC offre la meilleure capacité de ralentissement de sa catégorie, avec une puissance de ralentissement continu de 4 086 kW (5 480 HP).
Les conducteurs du 794 AC se disent conquis. Ils apprécient tout particulièrement sa grande rapidité dans les pentes et le sentiment de confiance que leur procure le système de freinage et de ralentissement. De la même manière, les techniciens de maintenance ne tarissent pas d’éloges à son sujet. Les techniciens appelés à intervenir dans les exploitations minières qui ont adopté ce modèle se réjouissent de sa simplicité et de son accessibilité pour les tâches d’entretien.
Optimisé pour l’application
Le 794 AC a été entièrement conçu dans un souci de réduction des coûts. Véritable tombereau de 291 tonnes (320 US tonnes), il est capable de supporter un poids supplémentaire pour accueillir des équipements en option et des renforts de benne. Autrement dit, il peut être équipé pour allonger sa durée de service, sans la moindre incidence sur la production.
Le 794 AC utilise un Moteur C175-16 Cat et un groupe motopropulseur AC Cat éprouvé. La puissance du système peut être modulée pour s’adapter aux variations des objectifs de production et pour garantir une utilisation homogène dans les parcs mixtes où la productivité peut être affectée par les différences de vitesse des tombereaux. Le même moteur est décliné en trois capacités de puissance : 2 050, 2 312 et 2 610 kW (2 750, 3 100 et 3 500 HP). Des configurations adaptées aux altitudes élevées sont également proposées.
La benne haute capacité (HE, High Efficiency) Cat est dimensionnée et configurée pour répondre aux besoins particuliers de l’exploitation minière induits par la fragmentation, l’abrasion, la cohésion et l’outil de chargement. Intégrée au tombereau, la benne du 794 AC est dimensionnée de manière à respecter les exigences de charge utile sans sacrifier l'équilibre, le freinage ou la commande du véhicule.
Pour plus d'informations sur le Tombereau pour applications minières 794 AC, découvrez le stand Caterpillar au salon MINExpo 2016, contactez votre concessionnaire Cat ou rendez-vous sur : www.cat.com/mining
# # #
CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2016 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse | Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com
|
Contact |