La solution Cat® Grade Control 3D pour tracteurs renforce l'efficacité et la polyvalence grâce à la technologie intégrée de nivellement et une meilleure réactivité des commandes

La solution Cat® Grade Control 3D pour tracteurs renforce l'efficacité et la polyvalence grâce à la technologie intégrée de nivellement et une meilleure réactivité des commandes

Pour diffusion en Amérique du Nord : octobre 2014
Numéro du communiqué : 561PR14

La solution Cat® Grade Control 3D est un outil « intégré » qui permet à nos clients de renforcer la productivité de leur tracteur à chaînes et d'améliorer la rentabilité de l'entrepreneur. Cat Grade Control 3D est une technologie Cat Connect GRADE intégrée en usine qui permet au conducteur de renforcer la précision et l'efficacité du nivellement, des travaux de production jusqu'aux finitions. 

Simplicité d'utilisation et conception intégrée

La technologie Cat Grade Control 3D est conçue spécialement pour les tracteurs Cat. Elle est intégrée directement en usine. L'intégration en profondeur permet au système de fonctionner en toute fluidité avec d'autres fonctionnalités de la machine pour améliorer la gestion de pleines charges de la lame.

Les deux antennes GNSS sont installées sur la cabine, évitant ainsi l'utilisation de mats et de câbles qu'on retrouve habituellement sur les lames. Ainsi, l'antenne n'est plus exposée aux dommages et il n'est plus nécessaire d'installer ou de retirer cet équipement. Comparativement aux systèmes GNSS simples, la conception à deux antennes est adaptée au travail dans des conditions de forte déclivité, pour les changements de cap et les changements de sens de marche, permettant ainsi des nivellements précis à chaque passage. Le système innovant imaginé par Caterpillar est intégré à tous les systèmes de la machine. Il est optimisé spécifiquement pour les machines Cat, afin de renforcer la productivité générale et la qualité des résultats. Nos clients peuvent donc travailler en toute confiance.

Les boutons des manipulateurs intégrés permettent au conducteur d'ajuster rapidement les réglages de nivellement sans jamais lâcher les commandes, pour une utilisation simplifiée. Grâce au contrôle automatisé des lames, le conducteur travaille de façon plus efficace sur de longues périodes, en évitant jusqu'à 80 % des interventions manuelles.

L'écran en cabine affiche un plan 3D clair de la pente avec des données de déblai/remblai afin de guider le conducteur dans ses opérations de nivellement, tandis que les mouvements automatisés de la lame permettent aux opérateurs de tous niveaux de réaliser des nivellements constants et de qualité plus rapidement et en moins de passages. Avec ce système, les piquets de nivellement deviennent inutiles, ce qui implique moins de personnel de chantier pour davantage de sécurité et des coûts réduits.

Modes et fonctionnalités

Cat Grade Control 3D fonctionne en toute transparence conjointement avec d'autres fonctionnalités des tracteurs Cat pour adapter les charges de lame aux conditions du terrain, afin d'aider le conducteur à effectuer des charges pleines et à obtenir plus facilement des nivellements de qualité.  (Les modes et fonctionnalités varient selon les modèles.  Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour en savoir plus.)

Modes

  • Mode de commande de nivellement : automatise le levage et l'inclinaison de la lame afin de réaliser un nivellement constant, du premier au dernier passage.
  • Mode de nivellement brut : automatise le levage et l'inclinaison de la lame afin de réaliser un nivellement constant, du premier au dernier passage.
  • Mode de nivellement brut : empêche le centre de la lame d'aller plus bas que le nivellement durant les opérations de nivellement brut.
  • Protection du nivellement : empêche l'ensemble de la lame d'aller en dessous du nivellement souhaité durant le fonctionnement manuel de la lame, afin d'éviter les coupes excessives.

Fonctionnalités

  • AutoCarry™ : automatise le levage de la lame pour maintenir la charge de lame désirée, améliorer la constance de la charge et réduire le patinage des chaînes.
  • Assistance de lame automatique : automatise l'inclinaison et le levage de la lame sur l'ensemble du cycle charge/transport/épandage, en fonction des préférences du conducteur.
  • Commande automatique du ripper : automatise la hauteur du ripper, limite le patinage des chaînes et réduit l'usure lors des applications de rippage intensives.

Si des fonctionnalités supplémentaires de contrôle de nivellement sont nécessaires, les clients peuvent facilement ajouter des systèmes Cat AccuGrade™, tels qu'un laser ou un contrôle UTS pour renforcer la polyvalence de la machine. La machine est précâblée en usine pour une mise à niveau facile.

Implémentée pour la première fois en 2011 sur les Tracteurs D8T et D9T, la technologie Cat Grade Control 3D équipera les modèles D6T dès la mi-2015.

Pour plus d'informations sur la technologie Cat Grade Control 3D pour tracteurs, contactez votre concessionnaire Cat local ou rendez-vous sur www.cat.com.

###

 

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Infos lecteurs

www.cat.com/requestCatinfo