Cat® GRADE avec Slope Assist pour tracteurs à chaînes offre des résultats de qualité, avec simplicité et efficacité

Cat® GRADE avec Slope Assist pour tracteurs à chaînes offre des résultats de qualité, avec simplicité et efficacité

Pour diffusion en Amérique du Nord : novembre 2015
Numéro du communiqué : 347PR15

Cat® GRADE avec Slope Assist pour tracteurs à chaînes offre des résultats de qualité, avec simplicité et efficacité.

Cat® GRADE avec Slope Assist utilise des dispositifs de guidage en cabine et une commande de la lame pour permettre aux conducteurs de travailler avec efficacité et précision, à moindre effort. Le système maintient automatiquement les angles d'inclinaison longitudinale (avant/arrière) et de dévers de lame pour réduire les interventions manuelles des conducteurs jusqu'à 80 %. Dans la cabine, un écran avec indicateurs d'inclinaison longitudinale/de pente en temps réel permet au conducteur de contrôler facilement la progression en un seul coup d'œil. Résultat : le nivellement est rapide et réalisé en toute confiance. Le travail est donc moins fatiguant et peut être effectué plus rapidement et précisément, en moins de passes et avec moins de carburant.

Un système intégré pour optimiser les performances

Cat GRADE avec Slope Assist est un système intégré. Il est monté en usine sur un nombre croissant de tracteurs Cat, notamment le modèle D6N, conforme à la norme Tier 4 Final, le D3K2, le D4K2 et le D5K2*. L'intégration optimise les performances, car les technologies clés sont combinées pour former un seul système. Des capteurs réactifs communiquent les réglages intelligents de la lame pour optimiser la productivité. L'intégration permet également de protéger les composants contre les dommages, garantissant ainsi une longue durée de vie, un contrôle fiable et une précision accrue. Un écran intégré simplifie l'affichage et la navigation. Des manipulateurs intégrés permettent aux conducteurs de travailler efficacement en toute sécurité, sans jamais lâcher les commandes.   *Cat Grade est disponible avec des kits d'adaptation Slope Assist pour petits tracteurs spécifiques.

Simple, économique, facile à mettre à niveau

Cat GRADE avec Slope Assist est un système simple en 2D qui ne requiert pas d'infrastructure, de station de référence, de fichier de projet ni de radio de transmission de données. Associé aux technologies de guidage et de contrôle, il offre une solution économique pour améliorer l'efficacité. Lorsque la fonctionnalité 3D est requise, le système peut facilement être mis à niveau avec AccuGrade (pour cela, l'option de prééquipement AccuGrade, ARO [AccuGrade Ready Option] est nécessaire).   De plus, Cat GRADE avec Slope Assist intègre AccuGrade pour fournir de meilleures performances de nivellement.

Les deux modes disponibles offrent au conducteur une plus grande flexibilité

Le conducteur peut utiliser Cat GRADE avec Slope Assist dans l'un des deux modes existants, en fonction des exigences de l'application et de ses préférences personnelles.

  • Le mode de base comprend les réglages des commandes manuelle et automatique.

o     La commande manuelle offre un guidage de pente, tandis que le conducteur effectue les réglages de la lame manuellement.

o     Avec la commande automatique, le système applique les dernières valeurs d'inclinaison longitudinale et de dévers de lame définies par le conducteur. (La dernière valeur d'inclinaison longitudinale automatise le levage de la lame, tandis que la valeur de dévers de lame automatise l'inclinaison de la lame.)

  • Le mode avancé combine les fonctionnalités du mode de base avec des commandes automatisées pour simplifier davantage l'utilisation.

o     Le bouton Valeur de rappel applique l'inclinaison longitudinale et le dévers de lame programmés au début d'une passe lorsque le bouton Auto est enfoncé.

o    Le bouton Inversion de pente change la direction de la valeur de rappel.

o     Le bouton Correspondance de pente fait correspondre la valeur de rappel en surbrillance avec la valeur de pente réelle.

o     Le bouton Augmentation/diminution permet de régler la valeur de pente réelle au-dessus ou en dessous de la valeur en surbrillance à l'aide des boutons du manipulateur.

Une fonction embarquée d'aide permet au conducteur d'accéder facilement à des instructions détaillées.

Un refoulement efficace et précis

Cat GRADE avec Slope Assist permet aux propriétaires d'équipements d'économiser du temps, de réduire les travaux de retouche et de contrôler les coûts de carburant, de matériel et de main-d'œuvre. Il peut être utilisé efficacement dans le cadre de nombreuses applications, allant des aires de travail aux tâches de mise à niveau et de nivellement, en passant par les travaux sur pentes, remblais ou surfaces planes.    

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo