La gamme de tombereaux spécialisés Cat® s'agrandit avec un modèle à essieu avancé

La gamme de tombereaux spécialisés Cat® s'agrandit avec un modèle à essieu avancé

Pour diffusion en Amérique du Nord : mars 2014
Numéro du communiqué : 61PR14

Caterpillar développe sa gamme extra-robuste de tombereaux de travail de Classe 8 avec le lancement du nouveau Tombereau spécialisé CT681 Cat®. Ce modèle à essieu avancé est conçu pour les clients qui préfèrent un empattement plus long pour leur tombereau et ceux qui doivent respecter des limites de charge restrictives lors de passages sur des ponts et des routes. Le CT681 rejoint le modèle CT660 éprouvé doté d'un essieu avant reculé dans la gamme de tombereaux spécialisés de Caterpillar.

Présenté au salon CONEXPO-CON/AGG 2014, le CT681 a été employé dans diverses applications de test sur le terrain depuis le troisième trimestre 2013. Ce programme de suivi complet sur le terrain, impliquant plus d'une dizaine de clients dans toute l'Amérique du Nord, est l'équivalent de plus de trois années d'utilisation du tombereau. Les applications suivantes ont été parmi celles utilisées : chasse-neige, bétonnière, camion-citerne, déchargement et déchargement massif.

« L'aspect robuste et la durabilité du CT681 fait le bonheur des clients qui transportent des charges lourdes ou qui travaillent dans des conditions extrêmes » explique Dave Schmitz, responsable produit à l'éhelle mondiale pour les camions routiers. « Nous l'avons conçu pour qu'il travaille de manière intensive et qu'il dure longtemps, même dans les applications les plus difficiles. »

Avec 114 in de longueur du pare-chocs à l'arrière de la cabine, le modèle CT681 est alimenté par un moteur de tombereau spécialisé Série CT Cat et est disponible avec la transmission automatique CX31 Cat. Une extension de châssis avant en option et une prise de force moteur avant facilitent le montage d'équipements tels que des chasse-neige, des enrouleurs de tuyau, des treuils et des pompes hydrauliques. Il est également plus facile d'installer un malaxeur grâce aux plaques de liaison verticales montées à l'arrière de la cabine.

Le CT681 a de nombreux composants et fonctionnalités en commun avec le CT660, premier modèle de la gamme de tombereaux spécialisés de Caterpillar. Cela inclut notamment une cabine spacieuse et ergonomique, conçue pour accroître la productivité et la sécurité du conducteur. À l'instar de tous les produits Cat, il s'appuie sur une assistance tout compris fournie par plus de 400 concessions en Amérique du Nord. La mise en production complète du CT681 est prévue pour le milieu de l'année 2014.

Pour plus d'informations sur les tombereaux spécialisés Cat, rendez-vous à l'adresse : www.drivecat.com

HTTP://CONEXPO.CAT.COM/

Image 1

Image 2

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Page du produit
http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/material-handlers.html

Contact
www.cat.com/requestCatinfo