Caterpillar intègre les nouveaux compacteurs tandem de la série B à haut rendement à la famille de machines Paving Products

Caterpillar intègre les nouveaux compacteurs tandem de la série B à haut rendement à la famille de machines Paving Products

Pour diffusion en Amérique du Nord : novembre 2015
Numéro du communiqué : 235PR15

Caterpillar Inc. annonce l'arrivée des nouveaux compacteurs tandem vibrants hautes performances de la série B, qui comprennent les modèles CB64B, CB66B et CB68B. Ces compacteurs de 12 à 14 t, équipés de rouleaux plus larges et d'un circuit de pulvérisation d'eau à haut débit, offrent un meilleur confort au conducteur ainsi qu'une technologie plus avancée permettant aux conducteurs et aux machines d'atteindre des rendements plus importants. La plupart des améliorations technologiques proviennent du système Cat® Compaction Control. Elles comprennent le Compactage autoréglable (AAC, Auto-Adjustable Compaction), la cartographie des températures et un compteur de passes, la communication de machine à machine, et la technologie de valeur du compactage (CMV, Compaction Meter Value).

Compactage autoréglable (AAC)

Le mode d'utilisation simplifié et le compactage optimisé aident les entreprises générales à réduire leurs coûts. Le compactage autoréglable permet d'optimiser le compactage en fournissant le plus haut niveau possible d'amplitude sans surcompactage ou débrayage. Cette technologie inclut à la fois le rouleau avant et le rouleau arrière, ce qui est une exclusivité Cat. Ce système unique est capable de s'ajuster sur toute la gamme des amplitudes en 4 s, afin de fournir des performances excellentes et un compactage uniforme de l'ensemble du revêtement.

Cartographie des températures et du compteur de passes

Les systèmes de cartographie des températures et de compteur de passes fournissent des références visuelles en temps réel des passes réalisées et des températures réelles de l'enrobé. La perte d'attention, la fatigue, les tâches multiples et le travail de nuit peuvent affecter la précision avec laquelle le conducteur exécute la séquence de roulement sur un enrobé.

Où me suis-je arrêté lors de la dernière passe ? Est-ce que je suis repassé suffisamment lors de la passe de retour ? Est-ce que j'ai réalisé une superposition suffisante avec la passe précédente ? Est-ce que la température du revêtement est trop élevée ou trop basse ? Voici quelques-unes des questions que les conducteurs peuvent se poser au fil de la journée. La technologie Cat Compaction Control permet d'éliminer les approximations.

Communication de machine à machine

Ce système aide à maintenir la synchronisation des séquences de roulement en partageant les données de cartographie de compactage et du compteur de passes entre les écrans d'opération des diverses machines. En regardant l'affichage en couleur, les conducteurs peuvent surveiller les zones de compactage et le nombre de passes réalisées. Si un conducteur passant derrière d'autres machines détecte une zone sur laquelle le compactage n'a pas été réalisé, il peut facilement compacter cette zone pour s'assurer que l'ensemble de la séquence de compactage soit traitée comme il se doit. Ce système est extrêmement utile lors de la réalisation d'un compactage en chevron lorsque plusieurs machines effectuent une séquence de roulement à cinq ou sept passes.

Valeur du compactage (CMV)

La technologie CMV utilise un accéléromètre monté sur le rouleau pour mesurer et enregistrer les forces des rouleaux vibrants. Un calcul réalisé à partir des forces enregistrées est utilisé pour créer une valeur sans unité indiquant le niveau de rigidité. Ce calcul de valeur sans unité nommé « valeur composite de rigidité », indique la rigidité des couches existantes et de soutien sous le rouleau. Le système peut utiliser un niveau de précision RTK pour fournir le plus haut niveau possible de positionnement par système de navigation globale par satellite (GNSS), et est capable de corréler les données de compactage, fréquence et nombre de passes par rapport à un emplacement spécifique.

Puissance efficace et mode Éco

Le Moteur C4.4 ACERT™ Cat est conforme à la norme américaine Tier 4 Final et européenne Stage IV sur les émissions et fournit une puissance de 106 kW (142 HP). Le mode Éco automatique fonctionne selon un régime moteur variable pour offrir d'excellentes performances en matière d'économies de carburant et de niveaux de bruits réduits.

Assurer le niveau de productivité des conducteurs

Le siège standard pivotant à 180° et le positionnement à 360° en option offrent un niveau de visibilité et de confort supérieurs. La nouvelle technologie de direction par volant permet d'éliminer la console de direction avant, afin que le conducteur puisse facilement surveiller les performances de vaporisation de l'eau. L'écran LCD et les commandes par bouton poussoir simplifient l'utilisation, rendant ainsi le poste de conduite confortable sous tous ses angles.

Régulier et manœuvrable

Ces modèles comportent un nouveau système d'attelage à articulation centrale avec 6 degrés d'oscillation, qui garantit le contact avec le revêtement et permet un passage plus régulier sur les surfaces irrégulières. Une option de système d'attelage déporté permet d'étendre le compactage jusqu'à 170 mm (6 ") et de simplifier le contrôle à proximité des obstacles. Elle offre d'excellentes performances sur les joints longitudinaux en pinçant la lame avec le rouleau avant et en fermant le joint avec le rouleau arrière.

Le CB64B est équipé de rouleaux de 2,0 m (79 "), alors que le modèle CB66B et le CB68B utilisent des rouleaux de 2,1 m (84 "). Le Moteur C4.4 Cat d'une puissance nominale de 106 kW (142 HP) est fourni de série avec le Mode Éco et la fonction de commande automatique de vitesse, afin d'obtenir un compactage uniforme, d'économiser du carburant, de réduire les niveaux de bruit et, au final, de diminuer les coûts d'exploitation.

Systèmes de vibration polyvalents

Les compacteurs tandem de la série B offrent diverses options de vibration, y compris la double amplitude, la double fréquence, Versa Vibe™ et cinq systèmes d'amplitude. Le système Versa Vibe™ crée une machine 2 en 1 avec quatre niveaux d'amplitude et deux fréquences. Ce système polyvalent offre deux réglages pour bénéficier de contacts plus légers et de vitesses de travail plus élevées sur les couches minces, et deux réglages pour des frappes plus lourdes et des vitesses plus faibles sur les couches épaisses ou présentant des mélanges de composition difficiles. Le système à cinq niveaux d'amplitude fournit la plus large gamme d'amplitudes avec une seule fréquence.

Circuit de pulvérisation d'eau résistant

Des circuits de pulvérisation d'eau fiables sont nécessaires pour maintenir les rouleaux sur le revêtement et veiller à ce qu'ils conservent leur rythme par rapport au finisseur. Le système à haute capacité présent sur ces modèles comporte deux rampes de pulvérisation, des pompes jumelées, un système de triple filtration, un mode de fonctionnement intermittent ajustable et un kit en option de protection contre le gel.

Les pompes jumelées offrent une fonctionnalité de secours et alternent avec le sens de déplacement pour optimiser la durée de vie utile de la machine. Les filtres présents au point de remplissage, au niveau des pompes à eau et des gicleurs de pulvérisation permettent d'empêcher les obstructions. Le mode intermittent ajustable permet de conserver l'eau et de minimiser les remplissages, pour une efficacité optimale. Le kit en option de protection contre le gel garantit que le rouleau est en état de marche lorsque vous en avez besoin.  

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo