Caterpillar et TORC Robotics lancent un système de contrôle à distance pour les chargeurs compacts rigides, les chargeurs tout-terrain et les chargeuses à chaînes compactes Cat®

Caterpillar et TORC Robotics lancent un système de contrôle à distance pour les chargeurs compacts rigides, les chargeurs tout-terrain et les chargeuses à chaînes compactes Cat®

Pour diffusion en Amérique du Nord : novembre 2015  
Numéro du communiqué : 361PR15  

TORC Robotics et Caterpillar annoncent la mise à disposition du système de contrôle à distance RemoteTask pour les chargeurs compacts rigides, les chargeurs tout-terrain et les chargeuses à chaînes compactes de la série D Cat®. Le système RemoteTask permet aux opérateurs de contrôler leurs machines à distance en toute sécurité, jusqu’à 300 m (1 000 pieds), ce qui leur permet d'être protégés dans le cadre de tâches et d’environnements potentiellement dangereux.

« Cette solution qui permet, dans certaines applications, d'éloigner le conducteur de situations potentiellement dangereuses lors de l’utilisation de chargeuses compactes Cat, est une preuve supplémentaire de l'engagement de Cat pour plus de sécurité » a déclaré Jeff Griffith, expert senior du marché pour Caterpillar. « TORC Robotics et Caterpillar se sont associés pour développer cette solution pour les chargeurs compacts rigides, les chargeurs tout-terrain et les chargeuses à chaînes compactes et ont conclu un accord commercial exclusif pour la distribution et le service après-vente de RemoteTask via les concessionnaires Cat. »

Le contrôle par RemoteTask ne souffre potentiellement d’aucun décalage en termes de temps de réponse de la machine. Avec RemoteTask, les performances de l'opérateur à distance sont aussi rapides et fluides que s'il se trouvait dans la cabine. L'interface de contrôle à distance intuitive est conçue pour être au plus près des commandes de la machine situées dans la cabine, pour une transition en douceur entre les modes manuel et à distance.

« Lorsque j'utilise le contrôleur RemoteTask, la réponse de la machine est instantanée » explique Bob Shoop, Formateur/Démonstrateur produit pour Caterpillar. « Les sensations et la réponse sont exactement les mêmes qu'avec les commandes de la machine.   Or, les dispositifs de contrôle à distance que j'avais testés jusqu'à ce jour souffraient souvent d'un retard de réponse. »

Modifier une machine est simple : il suffit d'environ une heure à un concessionnaire Cat pour installer le système RemoteTask. Une fois celui-ci installé, la machine peut passer du mode manuel au mode à distance en un tour de main. Le système peut sans difficulté être transféré entre unités.

La console portable et résistante permet à l'utilisateur de se déplacer à loisir sur le terrain pour bénéficier à tout moment d’un champ de vision dégagé. RemoteTask peut être intégré à 16 modèles de chargeurs compacts rigides, chargeurs tout-terrain et chargeuses à chaînes compactes de la série D Cat, et peut contrôler plus de 200 outils de travail, y compris les fonctions hydrauliques.

RemoteTask sera commercialisé en Amérique du Nord en janvier 2016, puis hors de l'Amérique du Nord plus tard dans l'année. Pour plus d'informations, veuillez contacter TORC Robotics, Inc. (+1 800 530 9285) ou vous rendre sur : http://www.torcrobotics.com/

###

À propos de TORC Robotics

TORC Robotics, Inc. (TORC®) est un fournisseur majeur de solutions de véhicules terrestres autonomes sans pilote à destination des industries de la défense, de l'agriculture, minière et automobile. Les composants et technologies de TORC sont implantés sur plus de 100 plates-formes de véhicules terrestres autonomes sans pilote dont la taille varie de 5 livres à 240 tonnes. Les systèmes robotiques de TORC fournissent aux clients des solutions rapides en tirant parti de technologies commerciales prêtes à l'emploi permettant de s'adapter aux délais et budget du client.

TORC, le logo TORC et ses variations sont des marques déposées de TORC Robotics, Inc, protégées aux États-Unis et dans d'autres pays.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

©2015 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo