Caterpillar équipe plus de pelles hydrauliques de la technologie économique Cat Connect

Caterpillar équipe plus de pelles hydrauliques de la technologie économique Cat Connect

Pour diffusion en Amérique du Nord : mars 2017  
Numéro du communiqué : 90PR17

Les entreprises générales peuvent améliorer l'efficacité, la productivité et la précision sur leur chantier grâce à la dernière technologie Cat® Connect. Cat Grade avec Assist et Payload Cat sont maintenant installés directement en usine sur plusieurs modèles de pelles hydrauliques de la série F, vendus en Amérique du Nord et dans d'autres régions.

Cat Grade avec Assist

Le système Cat Grade avec Assist, introduit l'année dernière sur la 323F L, est un système facile à utiliser qui aide les conducteurs à creuser une base à niveau avec l'inclinaison parfaitement adéquate. Grâce à une simple pression sur un bouton, la flèche et le godet s'ajustent automatiquement pour permettre aux conducteurs d'effectuer plus efficacement et précisément les opérations de nivellement avec moins de retouche. De plus, ce système fonctionne avec les godets inclinables pour une plus grande polyvalence.

« Quelles que soient votre expérience ou vos compétences, vous effectuerez vos opérations de nivellement plus rapidement avec Assist qu'à l'aide des techniques de nivellement traditionnelles », explique Damien Giraud, responsable produit mondial pour les grandes pelles hydrauliques Caterpillar. « Cet ajout a été apprécié sur la 323F L, c'est pourquoi nous l'ajoutons également à la 330F L, à la 336F L XE, à la 349F L et à la 352F L. »

Cat Payload

Le dernier ajout technologique est Cat Payload. Introduit l'année dernière sur la 336F L XE, ce système calcule le poids de charge lorsque le conducteur pivote le godet vers le tombereau, sans interrompre le cycle de chargement. Le tombereau n'a alors pas besoin d'effectuer un voyage supplémentaire vers le pont-bascule et les conducteurs peuvent suivre les poids de charge en temps réel afin de savoir quelle quantité de matériau est présente dans le godet et dans le tombereau chargé. Les responsables peuvent accéder à distance aux données via les technologies LINK Caterpillar afin d'améliorer l'efficacité globale de leur chantier.

« Payload élimine les incertitudes », explique Damien Giraud. « Il n'y a aucune raison de surcharger ou au contraire de ne pas charger suffisamment les tombereaux, et cela coûte cher. Les entreprises générales qui possèdent Payload sur la 336F L XE l'apprécient, c'est pourquoi nous le proposons maintenant sur des machines de plus gros gabarit telles que la 349F L XE, la 374F L et la 390F L. »  

Selon Zach Kauk, vice-président responsable de la division Creusement de Caterpillar, les systèmes Grade avec Assist et Payload ne sont qu'un début. « Dans un futur proche, nous présenterons de nouvelles technologies Cat Connect permettant aux conducteurs de déplacer des matériaux plus rapidement et avec plus de précision, en moins de passages. Les entreprises générales économiseront du temps et de l'argent grâce aux pelles hydrauliques Cat. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cat.com ou contactez votre concessionnaire Cat local.

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés  

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo