Pour diffusion en Amérique du Nord : mai 2017
Numéro du communiqué : 241PR17
Caterpillar étend sa gamme de Groupes électrogènes portatifs de série RP Cat® avec le lancement du modèle RP12000 E. Ce nouveau groupe électrogène haut de gamme assure une puissance de fonctionnement de 12 kW et est doté de nouvelles fonctionnalités lui permettant de répondre aux besoins spécifiques des « semi-professionnels » (alimentation domestique de secours, entreprise générale en bricolage ou passionnés du domaine).
Les appareils de la série RP ont d'abord été lancés en Amérique du Nord en septembre 2016 avec quatre modèles standard, allant de 3,6 à 7,5 kW. Il s'agit de la première série de produits de premier choix imaginée, conçue et prise en charge par Caterpillar entièrement réservée aux utilisateurs. Les groupes électrogènes sont désormais disponibles aux États-Unis et au Canada dans plus de 550 points de vente Home & Outdoor Power de Caterpillar, incluant des distributeurs régionaux et locaux, des concessionnaires Cat traditionnels et des distributeurs en ligne (actuellement Electric Generators Direct et Amazon).
Comme les autres produits de la série, le Groupe électrogène RP12000 E a été conçu par les équipes d'ingénieurs de Caterpillar présentes aux États-Unis (Illinois) et au Royaume-Uni. Ces dernières se sont concentrées sur les éléments de conception les plus importants aux yeux des utilisateurs (puissance de sortie élevée et de qualité, simplicité d'utilisation, durée de fonctionnement, faible niveau sonore, valeur globale et longue durée de vie) en plus d'un ensemble de fonctionnalités haut de gamme permettant au RP12000 E de se démarquer des autres groupes électrogènes de même catégorie.
Alimentation longue durée
Le Groupe électrogène RP12000 E possède un nouveau châssis plus large permettant d'accueillir un puissant moteur V-Twin d'une cylindrée de 670 cm3. Le moteur est doté d'un circuit d'huile pressurisé et délivre une puissance constante pouvant aller jusqu'à 15 kW, ce qui lui permet d'alimenter un plus grand nombre d'équipements ainsi que des charges lourdes. Ce groupe électrogène tout cuivre délivre une puissance propre de moins de 5 % de distorsion harmonique totale, idéale pour les outils et appareils électroniques fragiles. Les ingénieurs y ont également intégré une option de commande de ralenti bas qui permet d'optimiser la consommation de carburant ainsi que les niveaux sonores, et de réduire l'usure du moteur. Avec une autonomie de plus de 11 heures (chargé à 50 %), les utilisateurs pourront travailler toute une journée sans devoir le réapprovisionner en carburant.
En plus de la commande de ralenti bas, les ingénieurs ont conçu un silencieux personnalisé et ont placé le réservoir de carburant extra-large en acier sur le dessus du moteur (généralement placé sur le côté pour les modèles les plus performants) pour réduire davantage les niveaux sonores. Sa forme lui permet aussi de ne pas être endommagé par les vibrations.
Facilité d'utilisation
Comme les autres modèles de la série, le Groupe électrogène RP12000 E a été conçu pour réaliser des interventions sûres, simples et ordinaires. Il est doté d'un poste de conduite lumineux à une seule face permettant à l'utilisateur de démarrer et de faire fonctionner le groupe électrogène sans devoir le contourner ou le déplacer. Le panneau est muni de 9 réceptacles et d'une sortie de 50 A 240 V, des caractéristiques propres à ce modèle et requises pour beaucoup d’outils extrêmement résistants. Le RP12000 E est également muni d'une poignée et d'un œilleton de levage amovibles et possède un centre de gravité équilibré, des caractéristiques qui ont permis aux utilisateurs de souligner la facilité avec laquelle il peut être déplacé. L'ensemble est ingénieusement intégré dans un châssis compact au design intéressant, facile à ranger, et permet à l'appareil de s'imposer comme pièce maîtresse dans les salons de présentation.
Longue durée de vie
Le Groupe électrogène RP 12000 E est fait en acier robuste de 32 mm, traité et recouvert pour lui permettre de résister à la rouille et à la corrosion. Ses grandes roues en métal sont dotées de roulements intégrés lui garantissant une longue durée de vie, ainsi que de pneus à bandage plein de grande qualité. La garantie de l'appareil est de 2 ans (prolongée à 3 ans si le produit est enregistré) et comprend la prise en charge des pièces et de l'entretien durant toute la durée du terme par l'assistance client Caterpillar 24 h/24 et 7 j/7, et ce, pour l'intégralité des produits de la série RP.
Caterpillar continue de développer ses canaux de distribution Home & Outdoor Power ainsi que son portefeuille de produits parmi lesquels de nouveaux lancements sont prévus en 2017. Pour plus d'informations sur la série RP, y compris sur les points de vente, veuillez consulter : http://www.cat.com/homeandoutdoorpower.
# # #
CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2017 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse | Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Contact | www.cat.com/requestCatinfo |