Caterpillar présente son premier groupe électrogène à onduleur

Caterpillar présente son premier groupe électrogène à onduleur

Pour diffusion en Amérique du Nord : décembre 2017  
Numéro du communiqué : 593PR17

Le nouveau Groupe électrogène à onduleur INV2000 Cat ®, un produit grand public aux performances professionnelles

Caterpillar développe sa gamme de produits d'alimentation domestique et extérieure avec l'introduction d'un groupe électrogène à onduleur portatif. Forte d'une longue expérience dans le domaine de la production d'énergie, Caterpillar s'attaque pour la première fois à la technologie d'onduleur. Les ingénieurs Caterpillar ont conçu le Groupe électrogène à onduleur INV2000 Cat en fonction des caractéristiques d'utilisation que les clients apprécient (comme le contacteur de démarrage facile), tout en y associant des performances et des fonctions de sécurité professionnelles (GFCI conforme aux normes OSHA), pour en faire un groupe électrogène polyvalent destiné à la fois aux professionnels et aux particuliers. Caterpillar offre également un kit de mise en parallèle permettant aux utilisateurs de connecter deux unités INV2000 ensemble, afin de doubler la puissance de sortie.

Performances  

Le Groupe électrogène à onduleur INV2000 produit 1 800 watts en fonctionnement (il est 12,5 % plus puissant que les modèles concurrents) et 2 250 watts au démarrage : une puissance suffisante pour alimenter des équipements de base pour le camping et des outils électriques de petite ou moyenne taille (scies circulaires, etc.).   Le nouveau groupe électrogène produit une énergie ultra-propre (avec une distorsion harmonique totale inférieure à 3 %) pour alimenter en toute sécurité les appareils électroniques les plus sensibles. Les niveaux sonores sont compétitifs pour cette catégorie de produit : 52 à 61 dB (selon la charge), ce qui se traduit par un bruit blanc dans la plupart des environnements.

Confort et simplicité d'utilisation

Ne pesant que 49 lbs (22,2 kg), le Groupe électrogène à onduleur INV2000 se transporte et se range facilement. Les commandes intuitives, telles que le contacteur de démarrage facile avec démarreur intégré, les prises multiples et les témoins lumineux de fonctionnement se situent au centre du panneau avant.  L'éclairage à diodes unique du panneau de commande simplifie particulièrement les opérations de nuit.

En plus des deux prises GFCI de 20 A et 120 V, ce groupe électrogène intègre deux ports USB pour charger des appareils électroniques sensibles, tels que des téléphones, des tablettes et des enceintes Bluetooth. Il est également équipé d'une prise de charge de batterie de 12 V et d'un câble, afin de faciliter la charge des batteries automobiles.    

Durée de fonctionnement longue et fiable

Le modèle INV2000 est équipé d'un moteur à soupapes en tête (OHV, Overhead valve) à fort rendement énergétique de 79,7 cc, certifié EPA pour une durée de vie supérieure de 20 % à celle des modèles concurrents.  Le mode de contrôle intelligent du moteur règle la puissance de sortie de manière à contrôler automatiquement la consommation de carburant et le bruit en fonction de la charge, offrant aux utilisateurs une importante capacité de fonctionnement continu de 6 heures avec un réservoir de carburant (à une charge de 50 %).    

Entretien simple

Caterpillar a conçu le Groupe électrogène à onduleur INV2000 de manière à diminuer les problèmes fréquents liés à l'entretien de ces appareils. Les doubles portes d'accès (plutôt qu'une porte unique) situées du côté de l'onduleur offrent un accès facile pour effectuer les procédures d'entretien de base, telles que les vidanges d'huile, les remplacements de filtre à air et la purge du carburateur. La conception spéciale de l'accès au remplissage avec entonnoir d'huile fileté permet d'effectuer un remplissage et une purge de l'huile propres, en empêchant tout débordement et dégât causés par des déversements à l'intérieur du groupe électrogène.

Le Groupe électrogène à onduleur INV2000 sera disponible à l'achat dans les versions CSA, CARB et EPA à partir de mi-décembre 2017 chez certains distributeurs aux États-Unis et au Canada. Comme tous les autres modèles de groupe électrogène de la gamme pour l'alimentation domestique et& extérieure, le Groupe électrogène à onduleur INV2000 Cat est couvert par une garantie de 3 ans.

Pour plus d'informations sur l'onduleur et les points de vente, rendez-vous sur www.cat.com/portablepower.

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo