Caterpillar produit son 1 000e Tombereau 797

Caterpillar produit son 1 000e Tombereau 797

Pour diffusion mondiale : juin 2018  
Numéro du communiqué : 325PR18

Découvrez comment Caterpillar vient de célébrer la fabrication du 1 000e Tombereau minier 797 Cat ®. Avec une charge utile de US 400 tons (363 tonnes), le Modèle 797F s'avère être le plus gros tombereau de Caterpillar et le plus gros tombereau minier à entraînement mécanique au monde.

Le 797 est le seul tombereau minier de cette taille à avoir été produit en 1 000 exemplaires. Le tout premier 797, utilisé pour des opérations minières, a été commandé en 1999 et est toujours en activité, comptabilisant plus de 130 000 heures de travail dans les sables bitumineux du Canada. Grâce à sa grande robustesse, le 797 est devenu une machine indispensable pour dompter ces sables bitumineux. Depuis lors, ses applications se sont étendues aux mines de cuivre, de charbon et de minerai de fer et la majorité des tombereaux sont aujourd'hui utilisés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie.

« Le 797 a prouvé qu'il était capable de fournir un rendement élevé dans les conditions les plus exigeantes, allant du froid extrême et du sol meuble des sables bitumineux du Canada aux applications en hautes altitudes et carrières de cuivre extrêmement profondes d'Amérique du Sud, » a déclaré Sudhanshu Singh, chef de produit mondial pour les gros tombereaux miniers. « Pour toute une large gamme d'applications, le 797F établit la norme de production des tombereaux miniers. C'est la raison pour laquelle les 797 sont deux fois plus nombreux sur les chantiers aujourd'hui que tous les tombereaux concurrents de la même taille réunis. »

Le Moteur C175 Cat de 20 cylindres avec quatre turbocompresseurs alimente le 797F. Produisant 4 000 HP (2 983 kW), le C175 fournit plus de puissance pour une accélération, une vitesse dans les pentes et une productivité accrues. En cas d'applications ne nécessitant pas le maximum de puissance, comme les parcours sur terrain plat que l'on rencontre dans nombre de mines de charbon ou de minerai de fer, un réglage à 3 550 HP (2 647 kW) peut être effectué. Plusieurs courbes de consommation de carburant sont également disponibles afin d'équilibrer la productivité et la consommation de carburant. En outre, une configuration conforme à la norme Tier 4 peut être utilisée afin de respecter les normes d'émissions nord-américaines. Comme tous les gros tombereaux Cat, le 797F est équipé d'un groupe motopropulseur conçu et fabriqué intégralement par Caterpillar.

Caterpillar a assemblé le 1 000e Tombereau 797 ainsi que tous ses prédécesseurs dans son usine de Decatur, Illinois, États-Unis. L'usine de Decatur assemble tous les gros tombereaux miniers Cat.

Pour en savoir plus sur les équipements miniers et la technologie Cat, contactez votre Concessionnaire Cat local ou rendez-vous sur www.cat.com/mining.

# # #

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain :

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient :

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact

www.cat.com/requestCatinfo