La commande de nivellement Cat® économique installée de série sur les nouvelles Pelles hydrauliques 323

La commande de nivellement Cat® économique installée de série sur les nouvelles Pelles hydrauliques 323

Pour diffusion en Amérique du Nord : mars 2014
Numéro du communiqué : 62PR14

Les nouvelles Pelles hydrauliques 323 Cat® bénéficient désormais de la commande de nivellement Cat en tant qu'équipement standard, laquelle permettra d'économiser du carburant et des frais de main-d'œuvre. La technologie consiste en un système intégré en usine qui aide les utilisateurs à effectuer un nivellement rapide, efficace et précis en s'appuyant sur les données de positionnement en temps réel et les données de remblai/déblai qui s'affichent sur le moniteur de cabine standard. Le système permet au conducteur de la pelle hydraulique d'effectuer les opérations d'excavation et le travail en pente en un seul passage de sorte à économiser des frais en carburant et en matériaux. Il permet également de ne pas faire appel à un dispositif de contrôle de nivellement et à d'autres équipements d'aide. En bref, il améliore l'efficacité globale sur le chantier.

« La commande de nivellement Cat était auparavant proposée en option. Cependant, de plus en plus de clients nous demandent de les aider à réduire leurs coûts d'exploitation, nous avons donc décidé de proposer cette technologie de série sur la Pelle hydraulique 323 » déclare Zach Kauk, responsable produit à l'échelle mondiale sur le segment des pelles hydrauliques Cat de 11 à 35 tonnes US (10 à 32 tonnes métriques).

Du point de vue du conducteur, la technologie est facile à comprendre et à prendre en main. Le conducteur prend comme référence un point de départ vertical pour « étalonner » le système, soit en touchant un point connu comme un repère ou un piquet, soit en abaissant lentement le bras jusqu'à ce que le capteur laser détecte le rayon laser. Le conducteur saisit ensuite les valeurs cibles de profondeur et de pente de l'étalonnage sur l'affichage. Les capteurs mesurent les mouvements de la flèche, du bras et du godet, et l'écran indique quelle distance reste à parcourir, vers le haut ou vers le bas, pour atteindre la pente souhaitée. Pour les clients ayant besoin de davantage de précision et d'efficacité, le système peut bénéficier d'une mise à niveau vers la fonctionnalité 3D auprès d'un concessionnaire Cat local.

Une récente étude de production a comparé deux pelles hydrauliques, avec et sans la commande de nivellement Cat. La machine dotée de la technologie a consommé environ 6 % de carburant en moins pour une même quantité de travail.

« Sur une année entière, cette réduction de consommation de carburant peut se traduire par des économies de plusieurs milliers de dollars » précise Kauk. « Si on ajoute à cela les économies réalisées en évitant de faire appel à un dispositif de contrôle de nivellement ou un aiguilleur, ou la réduction de l'équipement d'aide sur le site, ces économies peuvent s'avérer considérables. »

La commande de nivellement Cat sera fournie en tant qu'équipement standard sur les configurations les plus prisées de la Pelle hydraulique 323 en Amérique du Nord et en Europe à la fin de l'année 2014. Pour plus d'informations sur cette technologie favorisant les économies en carburant et en main-d'œuvre, les clients doivent contacter leur concessionnaire Cat local. Rendez-vous sur le site cat.com pour trouver le concessionnaire le plus proche.

HTTP://CONEXPO.CAT.COM/

Image 1

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Page du produit
http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/material-handlers.html

Contact
www.cat.com/requestCatinfo