Pelle hydraulique 352
Pelle hydraulique 352

Un meilleur rendement de la machine, une plus grande puissance et des coûts d'exploitation réduits constituent les principales caractéristiques des nouvelles pelles hydrauliques 317 et 317 GC Cat® de nouvelle génération

 

 

Publication en Amérique du Nord et en Europe : décembre 2020
Numéro de version : 982PR20

Les nouvelles pelles hydrauliques 317 et 317 GC Cat® nouvelle génération de la catégorie 17 tonnes disposent d'un rendement de la machine amélioré, d'une plus grande efficacité et de coûts d'exploitation inférieurs par rapport aux précédents modèles. Offrant plus de puissance et des performances accrues, la nouvelle pelle hydraulique 317 dispose de plusieurs technologies Cat de série permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle jusqu'à 45 %. La nouvelle 317 GC polyvalente offre une réduction des coûts de maintenance allant jusqu'à 20 %  

Afin d'ajuster les performances à la tâche à accomplir, trois modes de fonctionnement du moteur sont disponibles, qui permettent d'importantes économies potentielles de carburant. Le mode Smart ajuste automatiquement la puissance du moteur et hydraulique aux conditions de travail, afin d'améliorer l'efficacité, tandis que le mode Éco diminue la consommation de carburant lors d'applications moins exigeantes. Disponible pour la pelle hydraulique 317 nouvelle génération, le mode Puissance fournit en continu la puissance et la productivité maximales pour les projets les plus exigeants.

Le circuit hydraulique réactif de la pelle équilibre les besoins en puissance et l'efficacité, afin de fournir une excavation précise. Une nouvelle commande de soupape principale élimine la nécessité de canalisations pilotes, réduit les pertes de pression et diminue la consommation de carburant. Les modèles 317 et 317 GC Cat disposent tous deux de série des nouveaux embouts de godet Advansys™ Cat, qui offrent une durée de vie prolongée, une excellente rétention et un remplacement rapide afin d'optimiser la disponibilité.

Une technologie qui améliore les performances

La technologie d'avant-garde d'amélioration des performances permet d'accroître de 45 % l'efficacité du conducteur, avec une productivité exceptionnelle pour la nouvelle pelle hydraulique 317 Cat de nouvelle génération. Le système Grade 2D Cat de série effectue automatiquement un guidage de profondeur, de pente et de nivellement de distance horizontale pour atteindre le nivellement souhaité via le moniteur à écran tactile, ce qui permet plus de précision même pour des conducteurs moins expérimentés. Le système peut être facilement mis à niveau vers Cat Grade avec 2D avancé ou Cat Grade avec 3D.

Afin d'améliorer l'efficacité de chargement, les conducteurs disposeront d'une pesée en mouvement et d'estimations de charges utiles en temps réel, grâce à la technologie Cat Payload, disponible de série sur le modèle 317 Cat. Toutes les données de fonctionnement essentielles, comme les résumés de charge utile, la consommation de carburant, et les codes d'erreur sont collectées par la technologie Product Link™ de série. Les responsables de parc, ainsi que le personnel de bureau peuvent y accéder via Vision Link® et l'application Cat, afin d'améliorer l'efficacité de la gestion du parc.

Les technologies de services à distance Cat utilisent les données télématiques fournies par la 317 pour permettre aux concessionnaires Cat d'optimiser à distance la production et l'efficacité de la pelle hydraulique. La résolution des pannes à distance analyse en temps réel les données de fonctionnement de la machine pour permettre aux techniciens du concessionnaire d'effectuer des tests de diagnostic et de pointer du doigt les problèmes sans entamer la productivité de la machine, évitant ainsi un déplacement d'entretien sur site. La mise à jour à distance permet de s'assurer que la pelle hydraulique fonctionne avec la version la plus récente du logiciel embarqué, en s'adaptant à l'agenda de travaux de la machine, afin que cette dernière offre des performances élevées, une efficacité optimale et une immobilisation minimale.

Des coûts d'entretien réduits

Les intervalles de maintenances plus longs et mieux synchronisés des nouvelles pelles hydrauliques 317 et 317 GC diminuent les coûts de maintenance jusqu'à 20 % par rapport à la série précédente. Un nouveau filtre d'huile hydraulique améliore la filtration et offre un intervalle de remplacement augmenté de 50 %, c'est-à-dire de 3 000 heures. La longévité du système est améliorée grâce à de nouveaux clapets antiretour qui maintiennent l'huile hydraulique propre pendant le remplacement du filtre. La durée de vie du filtre et les intervalles d'entretien sont faciles à consulter via le moniteur LCD à l'intérieur de la cabine.

Tous les points de contrôle, y compris d'huile, sont facilement accessibles au niveau du sol, ce qui facilite grandement les routines de maintenance quotidiennes. Une seconde jauge baïonnette d'huile moteur permet aux techniciens d'entretien de vérifier l'huile et d'ajuster les niveaux sur le dessus de la pelle hydraulique. Pour un prélèvement d'échantillons rapide et pratique, tous les ports S·O·S SM Cat sont accessibles au niveau du sol.

Nouvelle cabine pour un confort amélioré

Les conceptions de cabines plus larges des pelles hydrauliques 317 et 317 GC Cat facilitent l'accès du conducteur à la cabine et améliorent le confort et la productivité de ce dernier. Les nouvelles cabines spacieuses disposent d'une conception à profils bas, à fenêtre avant, arrière et latérales plus larges, ce qui améliore grandement la visibilité par rapport aux modèles de la série F. La 317 GC dispose de série de la cabine confort Cat, tandis que la 317 offre le choix entre les modèles deluxe et premium.

Ces pelles hydrauliques nouvelle génération disposent de série de caméras de vision arrière et de vision latérale droite, afin d'améliorer encore la visibilité sur la zone d'exploitation. La 317 Cat peut être équipée d'une visibilité à 360°, afin de visualiser facilement les objets et le personnel se trouvant autour de la pelle hydraulique en un seul coup d'œil. L'insonorisation améliorée diminue le niveau sonore à l'intérieur de la cabine, pour un plus grand confort du conducteur, tandis que la connectivité Bluetooth® de la nouvelle radio permet au conducteurs d'effectuer des appels mains libres.

Pour de plus amples informations sur les pelles hydrauliques 317 et 317 GC Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez le site : https://www.cat.com

 

 

Caractéristiques des produits 317 et 317 GC – Amérique du Nord

 

317 Cat

317 GC Cat

Moteur

C4.4 Cat

C3.6 Cat

Puissance nette – ISO 9249:2007, HP (kW)

130 (96,9)

119 (89)

Poids en ordre de marche, kg (lb)

18 200 (40 200)

17 300 (38 100)

Profondeur de creusage maxi, mm (ft/in)

6 400) (21’ 0”)

6 400) (21’ 00”)

Portée maxi au niveau du sol, mm (ft/in)

9 010 (29’ 7”)

9 010 (29’ 7”)

Hauteur de chargement maxi, mm (ft/in)

6 280 (20’ 7”)

6 280 (20’ 7”)

La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur
fonctionnant à vitesse minimale, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.

 

 

 

de

Pelle hydraulique 317 Cat

de

Pelle hydraulique 317 Cat

de

La pelle hydraulique 317 Cat

de

Pelle hydraulique 317 GC Cat

de

Pelle hydraulique 317 GC Cat

de

Pelle hydraulique 317 GC Cat

Pelle hydraulique 317 Cat
317
317
317
Pelle hydraulique 317 GC Cat
Pelle hydraulique 317 GC Cat

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de Caterpillar sur les produits et moteurs.

Voir les dernières actualités

         

# # #

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

© 2020 Caterpillar. Tous droits réservés.

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo