La technologie intégrée de commande de nivellement Cat® fait désormais partie de l'équipement standard des Pelles hydrauliques 323F dotées d'un bras de 9,6 ft

La technologie intégrée de commande de nivellement Cat® fait désormais partie de l'équipement standard des Pelles hydrauliques 323F dotées d'un bras de 9,6 ft

Pour diffusion en Amérique du Nord : octobre 2014
Numéro du communiqué : 526PR14

La commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat®, une technologie de nivellement Cat Connect, est désormais installée de série sur les Pelles hydrauliques 323F Cat, vendues sur le marché nord-américain et dotées d'un bras de 9,5 ft ainsi que d'une flèche normale standard. Intégré au moniteur standard de la machine, ce système en 2D affiche le positionnement en temps réel et les informations de remblai/déblai afin de permettre au conducteur d'obtenir des nivellements de pente et de profondeur constants, précis et efficaces, supprimant toute approximation. Les tâches sont réalisées plus rapidement avec un nombre de passages réduit, des économies de carburant accrues et des dépenses relatives aux piquets et contrôleurs de niveaux réduites au minimum. Ce système permet une augmentation considérable de la productivité jusqu'à 35 % et une amélioration éprouvée des économies de carburant allant jusqu'à 6 %.

La commande de nivellement Cat est installée sur la machine en usine. Les capteurs et les composants sont intégrés à la machine afin de réduire les risques de vol ou de dégradation au cours de l'utilisation, tout en protégeant l'investissement du client et en augmentant la valeur de revente de la machine. Optimisée de manière à fonctionner en tant que système, la technologie Caterpillar des machines Cat offre également des performances fiables pour que les clients puissent travailler en toute sérénité.

Les boutons de commande par manipulateur intégrés permettent au conducteur d'ajuster les réglages de nivellement sans jamais lâcher les commandes, tandis que l'écran permet au conducteur d'interagir en toute simplicité avec le système.    Des indicateurs d'avertissement sonores peuvent être activés pour prévenir le conducteur que la lame de coupe ou l'extrémité du godet se trouve au-dessus, au niveau ou en dessous du niveau du sol.

De plus, des alertes de limite de hauteur et de profondeur peuvent également être définies pour avertir le conducteur lorsque la timonerie ou le godet approche d'une hauteur ou d'une profondeur prédéfinie, comme lors d'opérations d'excavation à proximité de conduites d'eau ou dans des zones à plafond bas.  

La commande de nivellement Cat est simple d'utilisation : le conducteur doit seulement prendre comme référence un point de départ vertical pour « étalonner » le système, soit en touchant un point connu, comme un repère ou un piquet, soit en prenant comme référence un faisceau laser généré par un émetteur situé sur le chantier. Le conducteur saisit simplement la profondeur et la pente souhaitées à l'écran. La tâche de nivellement est alors prête à débuter.  

Des barres de guidage sur l'afficheur fournissent des informations de guidage, complétées par des alertes sonores. Si la machine est repositionnée, le conducteur fait tout simplement passer le capteur laser intégré monté sur le bras à travers le faisceau laser. Lorsque le système détecte le signal laser, les données de nivellement et les indicateurs de guidage sont mis à jour en temps réel. Il n'est pas nécessaire de ré-étalonner le système à chaque fois. Les capteurs mesurent les mouvements de la flèche, du bras et du godet, tandis que l'écran de nivellement indique quelle distance le godet doit parcourir, vers le haut ou vers le bas, pour atteindre la pente souhaitée.

Si des fonctionnalités avancées sont nécessaires, les clients Cat peuvent facilement mettre le système à niveau vers le système AccuGrade™ Cat, avec commande de nivellement en 3D, qui permet d'obtenir des résultats précis sur des configurations complexes. La machine est précâblée en usine et est dotée de supports de mât arrière pour une mise à niveau facile.

 

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo