Pour diffusion en Amérique du Nord : novembre 2016
Numéro du communiqué : 516PR16
Caterpillar a récemment annoncé les mises à jour des produits 2017 pour ses chargeuses sur pneus intermédiaires de la série M Cat® (950M, 962M, 966M, 972M, 966M XE, 972M XE, 980M et 982M). Destiné à répondre rapidement aux exigences des clients en termes de rendement optimal de la machine, Caterpillar lance sur le marché de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de ses produits, permettant ainsi aux designs de ses machines d'être revisités plus fréquemment qu'avec des cycles conventionnels de développement de machines. Les mises à jour des produits 2017 incluent de nouvelles technologies Cat Connect, des fonctionnalités additionnelles pour améliorer le confort et la sécurité du conducteur et des fonctionnalités pour réduire les coûts d'exploitation.
Technologie Cat Connect
Les Technologies Cat PAYLOAD sont conçues pour augmenter considérablement l'efficacité de la production et du chantier en s'assurant que les véhicules de transport soient chargés selon des spécifications précises, ce qui permet une utilisation optimale de l'équipement et des coûts d'exploitation réduits. Pour 2017, les capacités du système Cat Production Measurement ont été étendues afin d'inclure l'application Advanced Productivity, un outil Web facultatif disponible via VisionLink®. Les propriétaires peuvent ainsi calculer plus efficacement le coût des projets et les estimations de rentabilité futurs basés sur les indicateurs clés de performance (KPI, Key Performance Indicator), incluant des historiques détaillés de la production, de la productivité et de l'efficacité, visualisables facilement sur leurs ordinateurs de bureau ou leurs appareils mobiles.
Dans un monde en constante évolution, il est essentiel de savoir ce que chaque machine et chaque conducteur font, ainsi que de connaître la charge utile, la consommation de carburant et l'utilisation de la machine afin d'éliminer les pertes potentielles des opérations existantes sur le chantier. Grâce à l'abonnement à l'application Advanced Productivity, les clients reçoivent un « tableau de bord » graphique personnalisable qui permet de comprendre facilement la production de leur chargeuse. Ce tableau de bord virtuel est accessible depuis le portail VisionLink. Si une analyse plus approfondie s'avère nécessaire, l'utilisateur peut importer grâce au réseau sans fil des données détaillées, notamment sur la consommation de carburant, les informations de charge utile transactionnelle, l'application de la machine et la segmentation de cycle, dans leurs bases de données spécifiques. L'application Advanced Productivity exploite la radio de données cellulaires embarquée Cat Product Link Elite PLE641, standard sur la plupart des chargeuses de la série M, pour garantir des mises à jour horaires fiables et rapides, sans avoir besoin de matériel télématique supplémentaire. Cat Production Measurement (CPM) 2.0 intègre de nombreuses mises à jour afin d'améliorer l'efficacité de la gestion du conducteur et du site. L'augmentation du stockage des données système permet de sauvegarder dans la mémoire embarquée les données des 3 500 dernières charges utiles stockées.
Les propriétaires peuvent continuer d'accéder à tout l'historique des données de charge utile dans l'application Advanced Productivity. Pour les clients qui utilisent la fonctionnalité de gestion de listes pour suivre les identifications des matériaux et des tombereaux, les deux listes ont vu leur mémoire étendue pour atteindre jusqu'à 250 entrées chacune. Les conducteurs peuvent maintenant ajouter ou supprimer des entrées de liste facilement via l'écran tactile. Sinon, grâce à l'application Advanced Productivity, la gestion des sites peut mettre à jour, grâce au réseau sans fil, les identifications des matériaux et des tombereaux d'une flotte entière via l'interface VisionLink, ce qui permet une économie de temps comme d'argent. Pour les conducteurs qui n'ont besoin que des fonctionnalités basiques de charge utile, comme lorsque le chantier ne nécessite pas de suivi des charges utiles par identification de tombereaux ou de matériaux, un nouveau mode de charge utile basique masque les fonctions plus avancées simplifiant ainsi l'écran en affichant uniquement les informations et les contrôles essentiels nécessaires pour s'assurer que le tombereau n'est ni surchargé ni sous-chargé.
La nouvelle fonctionnalité d'identification du conducteur est standard à tous les modèles de chargeuses sur pneus intermédiaires. Elle permet aux gestionnaires de site d'associer la charge utile, la consommation en carburant et les données d'utilisation de la machine à un nom de conducteur, ce qui aide les clients à identifier les conducteurs les plus efficaces. Ainsi, la gestion des sites pourrait potentiellement pousser les conducteurs à ne favoriser que les meilleures pratiques ou identifier les possibilités de formation des conducteurs afin d'améliorer l'efficacité du chantier si nécessaire.
Confort et sécurité du conducteur
Une nouvelle option de siège de luxe comprend des repose-têtes et des inserts en cuir, des fonds de sièges chauffants et ventilés à deux niveaux ainsi que des coussins de dossier avec un soutien lombaire. Une housse de siège respirante, amovible et lavable est maintenant disponible en option chez les concessionnaires Caterpillar.
La sécurité sur les chantiers reste primordiale pour Caterpillar et nos clients. Une option supplémentaire de l'éclairage de sécurité à la sortie est maintenant disponible. Elle repose sur des fonctionnalités déjà existantes, notamment un point d'attache homologué MSHA utilisé lors du nettoyage de la fenêtre avant et l'éclairage de sécurité arrière de la cabine. L'éclairage de sécurité à la sortie fournit une lumière LED dirigée sur l'échelle inclinée de 15 degrés d'accès à la cabine. Il est ainsi compatible avec toutes les chargeuses sur pneus intermédiaires des séries K et M. En outre, un support d'extincteur optionnel est maintenant disponible.
Réduction des coûts d'exploitation
La 966M XE et la 972M XE s'appuient sur le meilleur rendement énergétique de leur catégorie qui est jusqu'à 25 à 35 % supérieur à celui d'une machine powershift traditionelle. Le nouveau Mode d'économie XE 2.0 améliore encore plus le rendement énergétique des XE d'environ 6 % en moyenne, selon l'utilisation et sans sacrifier la production ou les revenus potentiels. La réduction de la consommation de carburant est obtenue grâce à une stratégie de gestion de l'énergie qui réduit la puissance maximum du moteur à des seuils de 1 200 à 1 400 tr/min en fonction des besoins en performance. Des niveaux sonores de fonctionnement plus faibles sont un avantage supplémentaire lorsque vous utilisez le mode économique amélioré.
Un système Autoshift mis à jour pour les modèles 950M et 962M utilise une nouvelle logique pour améliorer les performances et le rendement énergétique, en permettant un passage précoce de la 3e à la 4e vitesse en charge partielle en mode économie et un passage précoce de la 2e à la 3e vitesse lors du chargement du tombereau pour une meilleure précision des commandes.
Le nouveau système de lubrification automatique Cat simplifie les besoins en entretien et en service, réduisant ainsi les temps d'immobilisation des machines. Le nouveau système comprend un point de remplissage au niveau du sol et des flexibles réparables entièrement intégrés à l'architecture électronique de la machine, via l'écran tactile et la télématique VisionLink qui indiquent le remplissage du réservoir et les codes d'anomalie.
Afin d'améliorer le service et l'entretien dans des conditions de luminosité faible, un éclairage d'entretien à diodes en option est désormais disponible sous le compartiment du capot et près du regard de niveau de transmission, ce qui réduit ainsi les coûts de main-d'œuvre et les temps d'immobilisation de l'équipement.
# # #
Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur les produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2016 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée Continent américain Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Contact | www.cat.com/requestCatinfo |