Pour diffusion en Amérique du Nord : novembre 2014
Numéro du communiqué : 565PR14
Suite à un programme de suivi extensif des clients sur le terrain, le Tombereau spécialisé CT681 Cat® est désormais produit en masse.
Présenté au salon CONEXPO-CON/AGG 2014, le CT681 est un modèle à essieu avancé de catégorie 8, bénéficiant d'une cabine spacieuse et ergonomique, d'une conception industrielle ainsi que d'un moteur et d'une transmission spécialisés. À l'instar du CT660 Cat, premier modèle de la ligne de tombereaux spécialisés de Caterpillar, il s'appuie sur une assistance tout compris fournie par plus de 400 concessionnaires Caterpillar et 2 300 ateliers d'entretien en Amérique du Nord.
Des tests poussés, équivalant à plus de trois années d'utilisation intensive du tombereau, ont été effectués sur le CT681 auprès de clients d'Amérique du Nord dans le cadre du programme de suivi sur le terrain de Caterpillar. Les applications suivantes ont notamment été testées : chasse-neige, bétonnière, déchargement et déchargement massif.
« Ce processus crée une boucle de feedback primordiale entre nos clients et notre équipe de production de tombereaux spécialisés, ce qui nous permet d'identifier les modifications à apporter à la conception et à la production », a expliqué Dave Schmitz, responsable produit monde pour les camions routiers. « Les clients qui ont testé ce tombereau nous rapportent qu'il est agréable à conduire, puissant et silencieux et que les conducteurs sont très heureux de prendre le volant. Leurs commentaires nous confortent dans la certitude que le CT681 est prêt à affronter toutes les tâches les plus difficiles auxquelles nos clients peuvent les soumettre. »
Conception industrielle prête à recevoir des accessoires
Grâce à l'essieu avancé du CT681, les clients concernés par les formules de calcul du poids légal sur les ponts, dans leur État ou sur le réseau d'autoroutes reliant les États, peuvent optimiser leurs charges. Il est également idéal pour les utilisateurs préférant un camion dont l'empattement plus long leur assure un confort de conduite supérieur lors des transports longs ou sur routes inégales.
Cabine confortable et pratique
L'intérieur spacieux du CT681 contribue à réduire la fatigue du conducteur, améliore la sécurité et accroît la productivité. Le tableau de bord ergonomique et la console centrale sont dotés de jauges bien visibles que les conducteurs peuvent voir à travers le volant. Un système à suspension pneumatique finement réglé, une isolation phonique de qualité et des équipements et garnitures soigneusement fixés garantissent une conduite silencieuse et sans heurt.
Les conducteurs ont le choix entre plusieurs options de sièges, parmi lesquelles le siège Comfort Cat. Le volant inclinable et télescopique à revêtement de cuir, quant à lui, est installé de série. Les compartiments latéraux, rangements du panneau arrière et poches latérales surdimensionnées, tous faciles d'accès, permettent de ranger sans problème documents, journaux et autres éléments importants. Des plafonniers, lampes sous le tableau de bord et lecteurs de cartes réglables éclairent les principales zones de travail alors que des commandes de chauffage/ventilation/climatisation et volets d'aérations faciles d'accès assurent une circulation d'air optimale.
Pour ce qui est de la sécurité, le CT681 offre une vue entièrement dégagée de la route grâce à son pare-brise monobloc ou bi-bloc enveloppant, incurvé et incliné, ainsi qu'à ses phares halogènes étanches et à ses feux stop/feux de position à diode électroluminescente. De larges rétroviseurs chauffants montés sur le capot et intégrant des clignotants contribuent à améliorer encore plus la visibilité générale. La généreuse ampleur d'ouverture de la portière, associée aux poignées métalliques et aux marches antidérapantes, assure la sécurité du conducteur lorsqu'il entre dans la cabine ou en sort.
Moteur et transmission aussi performants l'un que l'autre
Sous le capot, le Tombereau CT681 est entraîné par un moteur spécialisé de la série CT Cat, développant des puissances de 365 à 430 HP et une puissance de couple maximum comprise entre 1 250 et 1 550 lb-ft. Conçus pour des applications spécialisées, ces moteurs offrent des combinaisons optimales de puissance et de couple leur assurant la souplesse et la puissance nécessaires pour répondre aux exigences de performances de travaux et de conditions d'exploitation spécifiques.
Les moteurs de la série CT sont dotés d'un système de réduction catalytique sélective (RCS) efficace qui offre une technologie interne aux cylindres améliorée et un post-traitement éprouvé leur permettent de respecter les normes en matière d'émissions. Un bloc en fonte à graphite compact, conçu dans une optique de solidité inégalée, réduit le poids de pas moins de 200 livres par rapport à des blocs en fer classiques. Les utilisateurs peuvent ainsi accroître leur charge utile, ce qui leur assure une efficacité et une rentabilité accrues.
En outre, la présence d'un module de commande électronique unique et de connexions électriques moins nombreuses contribue à réduire les délais de diagnostic et d'entretien. Enfin, un joint de culasse sans liquide supprime le risque de fuite de liquide de refroidissement dans l'huile moteur ou d'entrée de gaz d'échappement dans le circuit de refroidissement.
En termes de performances, la transmission automatique CX31 Cat (qui prouve sa fiabilité et ses performances dans des applications spécialisées dans le monde entier depuis 2004) n'a rien à envier aux moteurs de la gamme. Avec six vitesses de marche avant et une vitesse de marche arrière, elle est conçue pour compléter le couple de sortie des moteurs de la série CT Cat.
La transmission automatique CX31 Cat offre le rapport puissance/poids le plus élevé du secteur, un passage des rapports à pleine puissance et une accélération rapide qui accroissent la productivité. Des combinaisons idéales de vitesse et de couple contribuent à améliorer les économies de carburant alors que deux PDF latérales et une PDF arrière exclusive de Caterpillar renforcent les performances et facilitent l'entretien.
Par ailleurs, le passage automatique des rapports est simple à comprendre et à utiliser. Cela permet de trouver, former et fidéliser plus facilement des conducteurs productifs. La sécurité sur le chantier est également améliorée puisque les conducteurs n'ont pas besoin de manipuler l'embrayage ni de retirer leurs mains du volant.
Parmi les autres options équipant le CT681 figurent un éventail de transmissions manuelles et la transmission spécialisée Ultrashift® Plus produite par Eaton.
CAT Connect/Technologies LINK
Le Tombereau CT681 est équipé en série de Product Link™, un système télématique Cat propriétaire qui recueille les données des systèmes embarqués et les transmet par satellite et par réseau cellulaire à un site Internet sécurisé. Grâce à Product Link et à son interface Web conviviale, VisionLink®, les propriétaires de tombereaux et responsables de parcs ont accès en temps opportun à des données précises leur indiquant où, quand et comment leurs tombereaux sont utilisés. Grâce aux informations fournies par les technologies LINK, nos clients peuvent prendre des décisions factuelles qui les aident à réduire leurs coûts, améliorer leur productivité et accroître leur sécurité.
Un système d'infodivertissement embarqué et une centrale de surveillance de la pression des pneus Bendix sont également disponibles en option pour le CT681.
« Nous avons conçu le CT681 en nous basant sur des centaines d'heures d'analyse de commentaires de clients », a déclaré George Taylor, directeur général du département Global On-Highway Group chez Caterpillar. « Le résultat ? Un tombereau conçu pour optimiser les charges utiles, travailler dur et durer des années, même dans les applications les plus exigeantes, comme l'attestent les résultats mis en évidence par notre programme de suivi sur le terrain. »
Le CT681 ainsi que le CT660 à essieu avancé étendent tout naturellement la gamme de produits Cat et complètent à la perfection d'autres équipements Cat sur le chantier. Ils sont le reflet de l'engagement de Caterpillar à développer sans cesse de nouveaux produits accélérant la réussite professionnelle des clients.
Pour plus d'informations sur les tombereaux spécialisés Cat, rendez-vous à l'adresse www.drivecat.com
###
Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
Contacts presse
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com
Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com
Contact