Renforcement de l’efficacité, de la sécurité et de la disponibilité de la nouvelle version de la Chargeuse sur pneus 992K Cat® ; amélioration de la sécurité et de la disponibilité du Tracteur sur pneus 854K Cat

Pour diffusion mondiale : septembre 2016  
Numéro du communiqué : 476PR16

Pensée pour délivrer un meilleur rendement énergétique et une plus grande efficacité de fonctionnement, la Chargeuse sur pneus 992K Cat vient faire l'objet d'améliorations, parmi lesquelles l’intégration du mode Économie de Caterpillar. Grâce à une nouvelle version d’accélérateur à la demande, la 992K est capable de gérer automatiquement le régime moteur en associant l’efficacité d’un accélérateur manuel à l’ergonomie d’un verrouillage de l’accélérateur. Les études de performances de la 992K menées par Caterpillar ont révélé un gain de consommation de carburant de 21 % par rapport à la série de modèles précédente.

Adaptée à la production pour supporter le chargement efficace en 3 et 4 passages des Tombereaux 775 et 777 Cat, la 992K se dote aujourd’hui du système Cat Production Measurement (CPM), un dispositif extrêmement sophistiqué conçu pour mesurer le poids de la charge utile. Le système CPM garantit un transport économique en aidant les conducteurs de chargeuses à réduire au minimum les effets de sous-charge et de surcharge du tombereau.

La nouvelle version de la 992K dispose de diverses fonctionnalités conçues pour améliorer la sécurité de fonctionnement. La chargeuse est prééquipée pour l’utilisation d’un système anti-incendie, ce qui simplifie son installation et garantit son intégration pour une fiabilité optimale. Grâce à des attaches de protection contre les chutes, les techniciens d’entretien bénéficient de dispositifs antichute qui les protègent lors de leurs interventions sur la chargeuse. Dans sa conception, la 992K intègre des clignotants et des feux de détresse, une issue de secours bidirectionnelle, des cales de roues et des traverses intermédiaires qui garantissent la sécurité des techniciens lors du nettoyage des vitres.

L’introduction de fonctionnalités d’optimisation des performances contribue à améliorer de façon significative la disponibilité et la productivité. Un système de surveillance du rendement de la pompe améliore la réactivité du circuit hydraulique. La chargeuse gagne également en fiabilité grâce à une amélioration du système de filtration des fluides et en disponibilité grâce à un dispositif de surveillance des pertes de liquide de refroidissement. Les adaptateurs pour outil d'attaque du sol Cat Advansys™ optimisent la disponibilité de la chargeuse en accélérant le montage et la dépose des outils d’attaque du sol sans avoir à utiliser de marteau.

La cabine de la 992K est équipée de commandes par manipulateur conçues pour limiter les efforts nécessaires à la manipulation des équipements, tout en en renforçant la sécurité. Le nouvel affichage des informations comprend un écran tactile graphique couleur qui permet un fonctionnement intuitif de la machine. Les quatre plus grandes chargeuses sur pneus et les deux plus grands tracteurs sur pneus de Caterpillar partagent une conception de cabine commune qui garantit la disponibilité des pièces et contribue à réduire les coûts de stock.  

La Chargeuse sur pneus 992K offre une série de fonctionnalités de conception visant à réduire les temps d’entretien. Le recours à des centrales d’entretien et à des points d’entretien accessibles au niveau du sol, avec notamment une centrale d’entretien dans le pare-chocs et une centrale d’entretien des fluides, accélère les interventions d’entretien et réduisent l’exposition aux chutes. Le système de gestion des informations vitales (VIMS™) surveille en continu l’état de la machine et fournit aux conducteurs, techniciens d’entretien et responsables de parcs des informations opérationnelles couvrant diverses fonctions critiques de la chargeuse.

La Chargeuse sur pneus 992K est équipée du Moteur C32 ACERT™ Cat, qui développe une puissance nominale nette de 801 HP (607 kW). Selon la région, ce moteur peut être configuré en fonction des réglementations américaines en matière d’émissions EPA Tier 4 Final ou EPA Tier 2 ou des réglementations européennes Stage IV ou Stage II. Avec des capacités de godets de 14 à 16 yd3 (10,7 à 12,3 m3), la chargeuse offre une charge utile nominale de 24 US t (21,7 t) et une charge utile maximale de 21 US t (19,1 t).

Nouveautés du Tracteur sur pneus 854K Cat

Membre de la même famille que la Chargeuse sur pneus 992K, le Tracteur sur pneus 854K Cat reprend un grand nombre des améliorations liées à la sécurité, à la disponibilité et au poste de conduite. Par sa conception, il intègre des attaches de protection contre les chutes, des clignotants et des feux de détresse, une alerte de rappel de ceinture de sécurité, une issue de secours bidirectionnelle, des cales de roues, des traverses intermédiaires et des dispositifs permettant d’accueillir un système anti-incendie. Grâce à l’optimisation du système de filtration et de surveillance des pertes de liquide de refroidissement, le tracteur sur pneus gagne en disponibilité. L’intégration d'un affichage d'informations reposant sur un écran tactile permet également d’améliorer la productivité du conducteur.

Pour plus d'informations sur la Chargeuse sur pneus 992K ou sur le Tracteur sur pneus 854K, contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez le site www.cat.com.

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo